[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de\/de.html","search_url":"https:\/\/search.siemens.com\/index.php?lang=de&q="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Über 45.000 Bienen finden auf dem Siemens Campus neues Zuhause
Siemens fördert Biodiversität und Nachhaltigkeit am Standort
Über 45.000 Bienen finden auf dem Siemens Campus neues Zuhause
Siemens fördert Biodiversität und Nachhaltigkeit am Standort
Bienen erkunden den Campus (v.r.): Thomas Braun, General Manager des Siemens Campus Erlangen und Stadtoberhaupt Dr. Florian Janik eröffneten zusammen mit den Imkern drei Bienenstöcke in Modul 1 des neuen Stadtteils.
Auf dem Modul 1 des Siemens Campus Erlangen finden drei Bienenvölker ein neues Zuhause. Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und Thomas Braun, General Manager des Siemens Campus, setzten gemeinsam mit zwei ehrenamtlichen Imkern und einer Imkerin rund 45.000 Bienen aus. Mit dem Projekt „SieBees“ will Siemens die Biodiversität auf dem neuen Campus-Gelände stärken und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit im jüngsten Erlanger Stadtteil leisten.
„Nachhaltigkeit ist nicht nur eine globale Herausforderung. Zum Schutz unserer Heimat kann jede und jeder einen Beitrag leisten – im Großen wie im Kleinen. Ich begrüße es sehr, dass Siemens bei der Entwicklung und dem Bau des neuen Campus auch an die kleinen wertvollen Dinge zur Verbesserung der Stadtökologie denkt“, sagte Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen bei der offiziellen Einweihung der Bienenstöcke.
„Der Siemens Campus ist ein CO2-neutraler und nachhaltiger Standort“, sagte Thomas Braun. „Neben moderner Gebäude- und Energietechnik, umweltfreundlicher Bauweise, innovativer Fernkälte- und Fernwärmekonzepte sowie der Nutzung erneuerbarer Energien wie Photovoltaik nimmt daher auch der Schutz der Natur- und Artenvielfalt auf dem Campus einen wichtigen Platz ein. Darüber hinaus schafft eine lebendige Umgebung auch ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld, sozusagen ein Wohlfühlklima für die hier Beschäftigten und die Erlanger Bürger.“
Die Bienenstöcke sind auf der Blühwiese zwischen den Gebäuden des Modul 1 und dem S-Bahndamm angesiedelt. Hier und bei den Obstbäumen, die sukzessive auf dem gesamten Gelände angepflanzt werden, finden die Honigbienen ausreichend Nahrung, so das Urteil der Imker*Innen. Zwei von ihnen, Antoine Delaporte und Horst Jäckisch, sind bei Siemens auf dem Campusgelände beschäftigt. Verena Ryssel ist Nachbarin im Stadtteil. In gemeinschaftlicher und nachbarschaftlicher Zusammenarbeit betreuen sie die Bienenvölker. Tatkräftige Unterstützung und fachliche Beratung leistet auch der Imkerverein Erlangen und Umgebung e.V. 1888, von dem die Bienenvölker stammen.
Honigbienen bei der Arbeit (v.l.): Die Siemens-Mitarbeiter Antoine Delaporte, Horst Jäckisch und die Imkerin Verena Ryssel aus der Nachbarschaft kümmern sich ehrenamtlich um die neuen Bewohnerinnen des Siemens Campus Erlangen.
Zusätzlich zu den Bienenstöcken sind auf dem Gelände des bezogenen Moduls 15 Insektenhotels aufgestellt, die verschiedensten Insektenarten ein Habitat bieten und auf diese Weise einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten. 19 Vogelnistkästen und 29 Fledermausunterkünfte, mehrere Steinmauern zur Ansiedlung von Eidechsen sowie eine insektenfreundliche Beleuchtung sorgen für Artenvielfalt auf dem Campusgelände. Siemens baut auch die Grünflächen weiter aus. Der Altbestand an Bäumen wird nicht nur erhalten, sondern es werden auch neue heimische Kiefern, Eichen und Pappeln sowie an Klimastress gut angepasste Ginkos gepflanzt.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unter- nehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindust- rie. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 58,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Zum 30.09.2019 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 295.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.