Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht14 August 2023Siemens AGMünchen
Siemens Blitzatlas 2022: In Kempten blitzte es am häufigsten
Die kreisfreie Stadt Kempten im Allgäu ist Blitzhauptstadt Deutschlands 2022. Dies vermeldet der aktuelle Siemens-Blitzatlas mit den Vorjahreszahlen aus allen 402 Stadt- und Landkreisen der Republik. Mit einer Blitzdichte von 2,4 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer liegt Kempten vorne, gefolgt vom benachbarten Kreis Ostallgäu (2,2) und Garmisch-Partenkirchen (2.0). Der Blitz-Informationsdienst von Siemens (BLIDS) registrierte im vergangenen Jahr insgesamt 242.000 Erdblitze in ganz Deutschland, dies sind weniger als die Hälfte (49 Prozent) des Vorjahreswertes (491.000). Die geringste Blitzdichte ermittelte der Siemens-Blitzdienst in den Städten Brandenburg an der Havel mit 0,04 Blitzereignissen pro Quadratkilometer, im oberfränkischen Hof (0,07) und Oldenburg mit einer Blitzdichte von 0,14. Unter den Landeshauptstädten führt München erneut mit einer Blitzdichte von 1,5 die Liste an, gefolgt von Potsdam (knapp 1,2) und Stuttgart (1,1). Die höchste Blitzdichte unter den Bundesländern mit knapp 1,0 verzeichnet Baden-Württemberg, die meisten Erdblitze im Jahr 2022 registrierte BLIDS in Bayern – mit knapp 60.000 Einschlägen ein Viertel (25 Prozent) aller gemessenen Ereignisse.
„Das Jahr 2022 verzeichnete die
niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahre (seit Messung). Im Sommer, vor
allem im Juni und August, herrschte teilweise extreme Dürre bei hohen
Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit ist üblicherweise die beste Zeit für
Gewitter. Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für
Gewitter braucht es aber beides – Feuchtigkeit und heiße Temperaturen“, sagt Stephan Thern, Leiter des
Blitz-Informationsdienstes von Siemens. Dass auch dieses Jahr die
südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg wieder an der Spitze der
Gewittergeschehnisse lagen, ist laut Thern der Nähe zur alpinen Vorgebirgslandschaft
zuzuschreiben.
Die Haupt-Gewittertätigkeit in ganz Deutschland lag 2022 im
Juni, in dem mit 66.000 Blitzen mehr als ein Viertel aller Einschläge des
Jahres niedergingen, gefolgt vom August mit über 51.000. Blitzreichster Tag war
der 26. August mit rund 26.000 Erdblitzen. Unter den Bundesländern führt Baden-Württemberg
mit knapp 1,0 Blitzen pro Quadratkilometer, Bayern mit einer Blitzdichte von 0,85
sowie Hamburg (0,8) folgen. Schlusslicht mit unter 0,4 Blitzen pro
Quadratkilometer ist Thüringen. Blitzhauptstadt unter den Landesresidenzen ist
München (1,5), gefolgt von Potsdam (1,2) und Stuttgart (1,1). Magdeburg (0,15)
und Erfurt (unter 0,2) sind die Landeshauptstädte, in denen es vergangenes Jahr
am wenigsten geblitzt hat. Nur viermal hat der Blitz 2022 in Hof eingeschlagen.
2022 lag der Durchschnittswert für Deutschland bei knapp 0,7
registrierten Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Im Vorjahr waren es 1,4. Im
Vergleich der Nachbarländer liegt Deutschland im Mittelfeld. Die
durchschnittliche Blitzdichte für ganz Deutschland in den letzten zehn Jahren
lag bei unter 1,3.
An der Spitze liegt Montenegro vor
Bosnien-Herzegowina und Slowenien.
Schlusslicht ist Irland. In Montenegro
gab es 2022 im Schnitt mehr als sechs-mal so viele Einschläge wie in
Deutschland.
Gemessen hat EUCLID, der europäische
Verbund der Blitzortungssysteme in den verschiedenen Ländern. „Dass ein homogenes, europäisches
Messnetz – trotz von Land zu Land differierender Normen – zur Verfügung
gestellt werden kann, ist das Resultat der hervorragenden Zusammenarbeit und
Abstimmung der verschiedenen Wetter- und Messdienste in ganz Europa“, sagt
Stephan Thern. „Damit kann den Kunden
und Nutzern eine gleichwertige Qualität der Messdaten angeboten werden.“
Hintergrundinformationen zum Siemens Blitz-Informationsdienst (BLIDS)
Der Blitz-Informationsdienst von Siemens nutzt rund 160
verbundene Messstationen in Europa und betreut das Messnetz in Deutschland, der
Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Dank
der präzisen Messtechnik können die Sensoren problemlos im Abstand von 350
Kilometern aufgestellt werden, was die Installations-, Betriebs- und
Wartungskosten sehr klein hält. „Mit der aktuellen Software können wir bis auf
50 Meter genau ermitteln, wo gerade ein Blitz eingeschlagen hat“, sagt Stephan
Thern.
Seit 1991 analysiert Siemens die registrierten Blitze und
sendet umgehend Warnhinweise an die Gewitteralarm-Kunden – zum Schutz von
Mensch, Tier, Technik und Infrastruktur. Die Kunden des Siemens
Blitz-Informationsdienstes sind Wetterdienste, Versicherungen,
Industrieunternehmen aller Branchen sowie Betreiber von Stromnetzen,
(Sport-)Anlagen und Feuerwehren. Auch Dienstleister, die vor Gewitter warnen,
wie ein Sirenenhersteller in Köln, nutzen die Daten von BLIDS. Blitze
verursachen jährlich Schäden im dreistelligen Millionen Euro-Bereich. „Wir
können helfen festzustellen, ob ein Blitzeinschlag einen Schaden oder Ausfall
verursacht hat“, sagt Stephan Thern. Blitze sind der Grund für viele Schäden an
elektrischen Geräten, aber auch von komplexen Anlagen wie beispielsweise Industrieanlagen
oder Energieversorgungssysteme. Die meist hochempfindliche Elektronik
beispielsweise in TV-Geräten, Satellitenempfängern, Waschmaschinen,
Industriesteuerungen oder Solaranlagenkann selbst dann beschädigt werden, wenn
der Blitz in größerer Entfernung einschlägt. Für Verbraucher und Endkunden
bedeutet der Nachweis eine Kostenersparnis, da Blitzeinschläge in der Regel
versichert sind.
In den letzten Jahren gibt es laut Thern einen zunehmenden
Trend für Gewitterwarnungen im Freizeitbereich. „Die Nachfrage von Anbietern
der Freizeitbranche wird immer größer, da das Thema Wetter verstärkt in den
Sicherheitskonzepte berücksichtigt wird,“ so der Leiter von BLIDS. So sind
bereits viele Anlagen und Freizeitangebote – vom Golfplatz bis zum Festival –
mit Warnsystemen auf Basis der Blitzdaten von Siemens ausgestattet.
Dank der fortschreitenden Digitalisierung und der rasant
gestiegenen Rechen- und Speicherkapazitäten gelingt BLIDS eine immer schnellere
und präzisere Datenübertragung von mittlerweile unter zehn Sekunden nach einem
Blitzeinschlag, so dass eine nahezu zeitgleiche Verfolgung von
Gewitterereignissen möglich ist. Über cloudbasierte Lösungen stellt der
Blitz-Dienst die Blitzdaten für Kunden auf ihren PCs und Mobilgeräten bereit.
Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.