Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Leipzig ermöglicht erneut Ferienlager für ukrainische Waisenkinder

„Diese Kinder haben zum Teil alles verloren, was ihnen wichtig ist; Mama und Papa, Familienangehörige, Freunde, ihre Spielsachen und oft auch Ihre Heimat. Diesen Kindern möchten wir, fernab von Krieg und Leid, eine erholsame Zeit in Sachsen sowie etwas Freude und Abwechslung schenken“, sagt Betriebsratsvorsitzender Michael Hellriegel.
Das Schloss Thammenhain bietet ideale Bedingungen für zwei schöne Ferienwochen. Der große Saal erinnert ein wenig an die Hogwarts-Schule. Hier finden die Kinder Raum für Erholung, Gemeinschaft und abwechslungsreiche Ferientage. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Badeausflüge an die Seen der Region sowie Ausflüge nach Leipzig und Berlin. Geplant sind außerdem ein Besuch im Leipziger Zoo sowie Bastel- und Kreativkurse.
Die Kinder kommen am 7. Juli gegen Mittag nach rund 24-stündiger Busfahrt in Sachsen an. Am 9. Juli besuchen sie das Siemens-Schaltanlagenwerk in der Südstraße 74 in Leipzig. Dort geben Ausbilderinnen und Ausbilder der Siemens AG den Kindern erste Einblicke in die Elektrotechnik. Zudem können die Kinder selbst einen kleinen Schaltschrank bauen und Technik praktisch erleben.
Ermöglicht wird das Ferienlager durch Spenden unter anderem von Siemens Caring Hands e.V., vielen privaten Unterstützerinnen und Unterstützern, der IG Metall Leipzig sowie durch eine Crowdfunding-Aktion. Mitarbeitende der Siemens AG können das Ferienlager außerdem im Rahmen des unternehmensweiten Volunteering-Programms unterstützen.
Gesellschaftliches Engagement hat im Siemens-Werk Leipzig eine lange Tradition. Bereits im März 2022 organisierten Beschäftigte und Betriebsrat Hilfstransporte für Menschen in der Ukraine, die infolge des Krieges in Not geraten waren. „In Zeiten von Krieg, Vertreibung und zunehmender gesellschaftlichen Spaltung wollen wir weiter Zeichen für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Solidarität setzen“, erklärt Michael Hellriegel.

Für diese Pressemitteilung

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Read more

Ota yhteyttä

Michael Hellriegel

Betriebsratsvorsitzender Siemens-Werk für Niederspannungsschalttechnik (bis 12. Juli erreichbar)

+49 173 7074678