[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens-Pressebilder dürfen nur für redaktionelle und wissenschaftliche
Zwecke verwendet werden. Die Urheberrechte liegen bei der Siemens AG,
München/Berlin, es sei denn, ein anderer Urheber wird ausdrücklich
angegeben.
Siemens aktualisiert regelmäßig den Bestand der angebotenen
Pressebilder und empfiehlt daher, die Siemens-Pressebilderdatenbank als
Datenbank zu nutzen und heruntergeladene Bilder nicht Langzeit zu
speichern.
Besondere Einschränkungen zur Nutzung der Bilder können sich aus der Bildunterschrift oder aus den Metadaten ergeben.
Bilder, die für redaktionelle und wissenschaftliche Zwecke
verwendet, verändert, vervielfältigt und/oder elektronisch verfremdet
werden, müssen mit der Quellenangabe Siemens AG versehen werden.
Eine gewerbliche Weitergabe an Dritte - auch in elektronisch
bearbeiteter Form - ist nicht gestattet. Abdruck/Veröffentlichung der
Fotos ist honorarfrei. Dafür bitten wir jedoch bei Printmedien um ein
Belegexemplar, bei Film und elektronischen Medien um eine kurze
Benachrichtigung.