Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Wohnen auf dem Siemens Campus Erlangen

Neues Wohnquartier mit zentralem Park: Das Münchner Architekturbüro Laux gewann den städtebaulichen Wettbewerb.

„Hauptaufgabe des Wettbewerbs war es, eine optische Anknüpfung an den Siemens Campus sowie an die Universität und das Naherholungsgebiet der Brucker Lache zu schaffen. Dies ist dem Siegerentwurf in hervorragender Weise gelungen. Die Konzeption erfüllt wesentliche Punkte wie Bürgernähe sowie eine gute Anbindung an die Infrastruktur. Das geplante Herzstück, der zentrale Park, formt für das Wohnquartier eine starke Identität – das war uns sehr wichtig“, fasste der Juryvorsitzende Jürgen Engel, Architekt und Inhaber des Architekturbüros KSP Engel, die einstimmige Entscheidung der Jury zusammen. Sie bestand aus Vertretern der Stadt Erlangen, von Siemens und externen Fachpreisrichtern.
Dass der Siemens Campus Erlangen nicht nur ein Campus zum Arbeiten, sondern auch zum Leben und Wohnen wird, stand von Beginn an fest. Die Mischnutzung belebt nicht nur den Campus, Siemens leistet mit seiner Erweiterung um ein Wohnareal auch einen Beitrag zum lokalen Wohnungsmarkt. Auf einer Fläche von rund 14 Hektar, ein Viertel des gesamten Campus, werden rund 2.000 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 150.000 Quadratmetern entstehen. Geplant sind überwiegend Mehrfamilienhäuser mit Miet- und Eigentumswohnungen, gefördertem und studentischem Wohnen. 
„Siemens hält sein Versprechen und stellt die Weichen für ein offenes, lebendiges Quartier für Erlangens Bürgerinnen und Bürger. Hier entsteht dringend benötigter neuer Wohnraum. Bezahlbares Wohnen und geförderter Wohnraum werden von Anfang an mitgedacht. Der Siegerentwurf zeigt den Weg für einen modernen und nachhaltigen Stadtteil auf, der zu einem wichtigen Baustein für Erlangens Zukunft wird“, sagte Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, der als Juror beim Wettbewerbsentscheid mitgewirkt hatte. 
Das zukünftige Stadtquartier wird sich dabei sowohl in den Bürocampus als auch in das bestehende Stadtgebiet integrieren. Um einen zentralen Park, die “grüne Harfe”, gliedern sich variantenreiche Wohngebäude mit großzügigen Loggien und Balkonen. Der wertvolle Baumbestand bleibt erhalten und durch großzügige Grün- und Freiflächen entsteht ein angenehmes Stadtklima. Das neue Quartier wird Aspekte des Natur-, Ressourcen- und Emissionsschutzes berücksichtigen. Es ist im Inneren autofrei konzipiert und klimafreundlich mit möglichst geringer Versiegelung und Wasserrückgewinnung geplant. Raum für Kinderbetreuung und Spielflächen sind genauso vorgesehen, wie Fahrrad- und Gehwege. Großen Wert legte die Jury dabei auf eine gute Anbindung sowohl an den öffentlichen Nahverkehr als auch an das vorhandene Straßennetz sowie auf einen qualitätvollen und ansprechenden Städtebau.
„Seit seiner Eröffnung im Jahr 1965 war das ehemalige Siemens Forschungszentrum auf dem heutigen Campus-Areal ein Ort, an dem Menschen zusammengekommen sind, Ideen ausgetauscht haben und innovative Lösungen entwickelt wurden. Mit dem Bürocampus begann die Transformation des Standorts zu einem offenen Teil der Stadt. Die zukünftige Ansiedlung der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) fügt einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Quartier hinzu. Mit der Schaffung von Wohnraum wird nun der finale Baustein dieser Entwicklung gelegt. Damit entsteht ein lebenswerter Ort, an dem Menschen gemeinsam wohnen, forschen, arbeiten, lernen und leben werden – getreu dem Motto des Siemens Campus: „Where people and ideas come together“, sagte Prof. Dr. Ralf P. Thomas, Finanzvorstand und Sprecher für die Metropolregion Nürnberg im Vorstand der Siemens AG.
An dem Wettbewerb hatten elf Architekturbüros aus Deutschland und Österreich teilgenommen. Er wurde von Siemens Real Estate, dem Immobilienunternehmen von Siemens ausgerichtet. Im nächsten Schritt wird ein Masterplan auf Basis des Siegerentwurfs erstellt, der als Grundlage für das folgende Bebauungsplanverfahren dient. 

Einstimmiger Entscheid der Jury, die sich aus Vertretern von Siemens, der Stadt Erlangen und Experten zusammensetzte: Das neue Wohnquartier fügt sich organisch in das bestehende Campus-Gelände und die Stadtstruktur ein.

Für diese Pressemitteilung

Press Folders

Folgen Sie uns auf X

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Bernhard Lott

Siemens AG

+49 174-1560693

Guido Jagusch

Siemens AG

+49 174-1520596