Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung19. Juni 2018Siemens AG
Weltflüchtlingstag: Unternehmen engagieren sich für die Integration
Das Integrations-Programm besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandeilen: einem zwölfwöchigen Praktikum für junge Geflüchtete, die bereits erste Kenntnisse aus Beruf oder Studium aufweisen können sowie aus dem Angebot von Förderklassen an fünf Standorten in Deutschland, mit dem Ziel, den Grundstein für einen erfolgreichen Start in eine technische Ausbildung zu legen. Das Programm wird gemeinsam mit den jeweiligen Agenturen für Arbeit und anderen lokalen Netzwerken umgesetzt.
In den vergangenen zwei Jahren haben bereits rund 250 Flüchtlinge an unterschiedlichen Standorten ein Praktikum absolviert und rund 160 Schüler die Förderklassen besucht. 2018 werden wieder 100 Praktikumsstellen an 23 deutschen Standorten sowie 96 Plätze in sechs Förderklassen an fünf Standorten (Berlin, Düsseldorf, Erlangen, Karlsruhe und Leipzig) zur Verfügung gestellt.
Am morgigen Weltflüchtlingstag engagiert sich Siemens auch bei der Facebook-Kampagne der Unternehmer-Initiative ‚Wir zusammen‘. „Jeder Beitrag, jede Aktivität, die den Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, eine Perspektive für ein selbstbestimmtes Leben bietet, ist ein großer Erfolg. Und je mehr sich daran beteiligen, desto eher können diese Menschen ihren Beitrag zum Wohlstand und Wohlergehen unserer Gesellschaft beitragen“, sagte Jörg Pohl, Projektleiter des Integrations-Praktikums. Siemens hat sich schon frühzeitig für die Integration von geflüchteten Menschen engagiert. „Wir waren vorbereitet und hatten schon erprobte Konzepte, als der große Flüchtlingsstrom Deutschland erreichte. Gerne bringen wir diese Erfahrungen in die Initiative ‚Wir zusammen‘ ein, denn Teilhabe am Arbeitsleben ist eine elementare Voraussetzung für gelungene Integration“, sagte Pohl.
Weitere Informationen zum Thema WeltflüchtlingstagPresseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen
ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender
Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und
Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und
Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten
Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie
Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im
Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro
und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit
rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Bernhard Lott
Siemens AG
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
Germany
90439 Nürnberg
Germany
+49 174-1560693