[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Stromnetz Hamburg erneuert Umspannwerk Kuhwerder mit klimafreundlicher Technik von Siemens
Einsatz erster fluorgasfreier Mittelspannungsschaltanlagen in Hamburg
Erweiterung des Umspannwerkes für weitere Verbraucher im Hafenumfeld
Wichtige Investition in die Versorgungssicherheit und den Umweltschutz
Einsatz erster fluorgasfreier Mittelspannungsschaltanlagen in Hamburg
Erweiterung des Umspannwerkes für weitere Verbraucher im Hafenumfeld
Wichtige Investition in die Versorgungssicherheit und den Umweltschutz
Das Umspannwerk Kuhwerder des lokalen Netzbetreibers Stromnetz Hamburg versorgt große Teile der Hamburger Hafens mit elektrischer Energie.
Über das Umspannwerk (UW) Kuhwerder werden große Teile des Hafengebietes im Hamburger Süden mit elektrischer Energie versorgt. Bis Mitte 2024 modernisiert der Verteilungsnetzbetreiber die wichtige Infrastruktureinrichtung grundlegend. Im Rahmen dieser Arbeiten installierte Siemens jetzt die ersten Mittelspannungs-Schaltanlagen mit klimaneutralem Isoliergas im Hamburger Stadtgebiet.
Klimaneutral für die Zukunft gerüstet: Bei der Modernisierung und Erweiterung des Umspannwerkes Kuhwerder kommen im Stromnetz Hamburg erstmals SF6-freie Schaltanlagen von Siemens zum Einsatz. Thomas Kopel (l.) und Henning Schell (r.) aus dem Team der Siemens Smart Infrastructure in der Niederlassung Hamburg begutachten gemeinsam mit Projektleiter Nicolaus Winkelmann (m.) von Stromnetz Hamburg die Installation der neuen Anlagen.
Im Zuge der Modernisierung des UW Kuhwerder setzt Stromnetz Hamburg eine 10-kV-Schaltanlage aus dem umweltfreundlichen Portfolio der Siemens AG ein und wird mit Inbetriebnahme im Sommer 2023 einer der ersten Netzbetreiber Deutschlands, welcher eine gasisolierte, SF6-freie 10-kV-Schaltanlage nutzt. Der Verzicht auf Fluorgase im 10-kV-Bereich der Hamburger Schaltanlagen bereitet den Weg für eine klimaneutrale Zukunft.
„Die neue 10-kV-Schaltanlage Siemens NXPLUS C blue GIS im UW Kuhwerder sorgt nicht nur für mehr Sicherheit im Stromnetz, sie wird auch zur
Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hamburger Hafen beitragen“, sagt Nicolaus
Winkelmann, Projektleiter Umspannwerke der Stromnetz Hamburg GmbH. Die Anlage
soll ab dem Jahr 2025 die Landstromversorgung für das CC3 Steinwerder
übernehmen, eines von drei Hamburger Kreuzfahrtterminals.
In nahezu allen deutschen Umspannwerken kamen bislang sowohl luftisolierte als auch mit klimaschädlichem Schwefelhexafluorid (SF6), isolierte 10-kV-Schaltanlagen zum Einsatz. Das Isoliermedium SF6 bot für die Hersteller im Hochspannungsanlagenbau in der Vergangenheit eine sehr gute Möglichkeit, ihre Anlagen in einer gekapselten und kompakten Bauweise umzusetzen. 2019 hat sich Stromnetz Hamburg dazu entschlossen, in neuen 10-kV-Schaltanlagen kein SF6-Gas mehr zu verwenden. Mit dieser Entscheidung konnten aufgrund der fehlenden Alternativen bisher nur luftisolierte 10-kV-Schaltanlagen ein-gesetzt werden. Bei der Siemens-Schaltanlage wird das SF6 durch das Isoliergas Clean Air ersetzt. Bei Clean Air handelt es sich um ein technisches Gas, bestehend aus Stickstoff und Kohlendioxid (N2, CO2). Durch die Verwendung von Bestandteilen unserer natürlichen Umgebungsluft vermeidet Siemens den Einsatz fluorgashaltiger Alternativen zu SF6. Die Vorteile dieser Anlage sind insbesondere die kompakte Bauweise sowie der geringe Wartungsaufwand.
Investition in die Energieversorgung des Hafens: Stromnetz Hamburg modernisiert und erweitert sein Umspannwerk Kuhwerder mit klimaneutraler Schalttechnik von Siemens.
Mit modernster SF6-freier Mittelspannungsschalttechnik von Siemens rüstet Stromnetz Hamburg sein Umspannwerk Kuhwerder für die Zukunft des Hafens.
„Mit der fluorgasfreien Schaltanlage NXPLUS C 24 ermöglichen wir unserem Kunden einen nachhaltigen und zugleich zukunftssicheren und wirtschaftlichen Netzbetrieb“, sagt Thomas Kopel, Vertriebsingenieur und Mittelspannungsexperte bei Siemens Smart Infrastructure in Hamburg.
Als Eigentümer des Stromverteilungsnetzes und der dazugehörigen Netzanlagen sorgt die
Stromnetz Hamburg GmbH, ein Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, für die sichere und zuverlässige Stromversorgung der Stadt. Über das Netz werden rund 1,2 Millionen Haushalte und Gewerbetreibende mit Strom versorgt. Die Stromnetz Hamburg GmbH stellt für die Stromkunden den Anschluss und für Stromanbieter den Zugang zum Netz zur Verfügung. Durch das Hamburger Stromnetz fließen jährlich rund 11,6 Milliarden Kilowattstunden Strom.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen unter
www.siemens.com.