[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Straße der Zukunft: Innovative Mobilitätsstation am Siemens Campus Erlangen
Forschungsprojekt "Straße der Zukunft" startet in Erlangen mit Mobilitätsstationen
Siemens errichtet ersten MobilHub auf Siemens Campus Erlangen
Zwei weitere Mobilpunkte in Erlangen
Forschungsprojekt "Straße der Zukunft" startet in Erlangen mit Mobilitätsstationen
Siemens errichtet ersten MobilHub auf Siemens Campus Erlangen
Zwei weitere Mobilpunkte in Erlangen
Achtung! Umsteigen auf Drahtesel, E-Roller und Lastenbike erwünscht. Der neue MobilHub auf dem Gelände des Siemens Campus Erlangen soll klimabewusste Fortbewegung auf dem Gelände des neuen Stadtteils attraktiv machen. Im Bild (v.l.) Thomas Braun, General Manager Siemens Campus Erlangen, Oberbürgermeister Florian Janik, die beiden Projektleiterinnen Sophia Parsiegla, Stadt Erlangen und Sophie Mok, Fraunhofer IAO sowie VAG-Vorstand Tim Dahlmann-Resing.
Wie können begrenzte öffentliche Straßenräume nachhaltig gestaltet werden, um modernes und ressourcenschonendes Mobilitätsverhalten zu ermöglichen und zu fördern? Um Lösungen auf diese Fragen zu entwickeln, nimmt die Stadt Erlangen an dem Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Straße der Zukunft“ teil. Die neue Mobilitätsstation auf dem Siemens Campus setzt hier neue Maßstäbe.
„Vor dem Hintergrund nachhaltiger und klimafreundlicher Stadt- und Mobilitätsentwicklung müssen wir die Rolle der Straße neu überdenken. Der neu entstehende Stadtteil Siemens Campus bietet sich in besonderer Weise an, gemeinsam zukunftsfähige Mobilitätslösungen zu erarbeiten“, richtet Oberbürgermeister Florian Janik den Dank an die Siemens AG, die an ihrem Standort das Forschungsprojekt unterstützt und mitentwickelt.
„Ziel des Forschungsprojekts ist es, Kommunen bei der Planung und Umsetzung ressourceneffizienter Musterstraßen zu unterstützen. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung werden in Erlangen und Ludwigsburg modellhaft Stadt- bzw. Straßenplanungsprozesse optimiert und neue Lösungen erprobt. In Erlangen steht dabei das geänderte Mobilitätsverhalten im Vordergrund“, so Sophie Mok, Projektkoordinatorin am Fraunhofer IAO in Stuttgart.
Auf Grundlage einer vom Projektkonsortium durchgeführten Analyse der Mobilitätsbedürfnisse sowie des Mobilitätsverhaltens der Nutzenden des Siemens Campus ist nun auf dem Siemens Campus östlich der S-Bahn-Station Paul-Gossen-Straße eine innovative Mobilitätsstation entstanden. Diese so genannten MobilHub (Mobilitätsstation ohne Carsharing) verknüpfen unterschiedliche Angebote an einem Standort. Häufig werden dort Fahrzeuge im Sharing-Modell angeboten, sodass Mobilität ohne eigene Fahrzeuge ermöglicht wird. Weitere Ausstattungsmerkmale können Fahrradbügel oder perspektivisch Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sein. Die Stationen befinden sich in der Regel in der Nähe zu einer Haltestelle des ÖPNV. Um entsprechend der Ziele des Erlanger Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplans das Mobilitätsverhalten zugunsten des Umweltverbundes zu verändern, wurde im Rahmen des Projektes im Modul 1 des Siemens Campus von Siemens ein MobilHub ohne Carsharing errichtet.
„Der Siemens Campus Erlangen hat sich zum Ziel gesetzt, ein klimaneutraler und attraktiver Stadtteil Erlangens zu sein“, sagte Thomas Braun, General Manager Siemens Campus Erlangen. „Dazu gehört als wesentlicher Bestandteil die Möglichkeit einer CO₂-freien Fortbewegung auf dem stetig wachsenden Gelände. Der MobilHub ist ein erster wichtiger Baustein unseres Mobilitätskonzepts für den Campus, den wir gemeinsam mit der Stadt und allen Partnern realisiert haben. Damit stellen wir ein attraktives Angebot für unsere Mitarbeitenden und die Besuchenden bereit, das vielseitig genutzt werden kann.“
Unterstützt wird das Angebot auf dem Campus von zwei weiteren MobilPunkten (Mobilitätsstation mit Carsharing) im Stadtgebiet. Diese befinden sich auf dem Großparkplatz am westlichen Zugang des Erlanger Bahnhofs und in der Mozartstraße auf Höhe des Himbeerpalastes.
An den drei Stationen stehen unterschiedliche Sharing-Angebote für alle nutzbar zur Verfügung. Im Rahmen des Projektes wird das Nürnberger Fahrradverleihsystem VAG_Rad für die Projektdauer mit insgesamt 60 Rädern als Pilot im Erlanger Stadtgebiet getestet. Tim Dahlmann-Resing, VAG-Vorstand Technik und Marketing: „Wir freuen uns, das Projekt unterstützen zu können. VAG_Rad ist eine ideale Ergänzung zu Bussen und Bahnen und bringt uns einen weiteren Schritt voran in Richtung klimafreundlicher Mobilität. Mit der App NürnbergMOBIL geht das Ausleihen ganz einfach. Nach einmaliger Registrierung lässt sich durch Scannen des QR-Codes das Schloss entriegeln. VGN-Abokund*innen haben 600 Freiminuten. Für alle anderen und darüber hinaus kostet es nur fünf Cent pro Minute“. Zudem stehen E-Scooter der Firmen Voi und Tier an den Stationen zur Verfügung, die auch eine optimale Ergänzung darstellen. Weitere Sharing-Angebote an den Stationen sind geplant.
An dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt „Straße der Zukunft“, das der Fördermaßnahme RES:Z – Ressourceneffiziente Stadtquartiere zugeordnet ist, nehmen neben der Stadt Erlangen als weitere Projektpartner das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, das Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Drees & Sommer und die Stadt Ludwigsburg teil. Als assoziierter Partner ist auch die Siemens Real Estate beteiligt. Das Projekt startete im April 2019 und läuft bis September 2022.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.