Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23. August 2018Siemens AGNürnberg
Spielgeräte aus dem 3D-Drucker
Im Mittelpunkt des Siemens Engineering Summer Camps standen der kreative Prozess und die Umsetzung. Ziel war, ein individuelles Spielgerät zu entwickeln und im Model herzustellen. Die verwendete Software, das 3D-CAD-Werkzeug Solid Edge, hatten sich die 12 Mädchen und 18 Jungs schon vorab heruntergeladen und ausprobiert, so dass die Grundfunktionalitäten bereits bekannt waren. Jedes der fünf Teams musste sich dann für einen Entwurf entscheiden und diesen detailliert mit Gummibärchen, Marshmellows und Spaghetti ausarbeiten. Zudem konnte vorhandene 3D-Print und 3D-Scanntechnik der beiden Kooperationspartner 3YOURMIND und Shining 3D genutzt werden, um das Modell bzw. ein Detail des Modells auszudrucken. Dabei stand den 16- bis19-Jährigen ein Betreuer zur Seite, der bei der Umsetzung hilft. Am Freitag, dem Abschlusstag des Sommer Camps, sollte jedes Team seinen individuellen Entwurf vor den Eltern mit Beamer, Powerpoint, Moderationskoffer und Flipchart präsentieren. Das Gewinnerteam wurde dann per Abstimmung mit dem Smartphone ermittelt. Jedes Teammitglied erhielt als Preiseinen 3D-Drucker, der vom Kooperationspartner Shining 3D zur Verfügung gestellt wurde. „Alle anderen Teilnehmer erhalten einen 3D-Druck-Gutschein sowie weitere Give-aways, so dass keiner leer ausgeht“, sagte Susann Kunz, die die Ferienaktivität organisiert und begleitet hat.
Im Rahmenprogramm lernten die Jugendlichen verschieden Zukunftsthemen wie die digitale Fabrik in Amberg, das elektrische Fliegen, Virtual Reality, 3D-Druck und 3D-Scan sowie diverse Engineering-Methoden kennen.
„In erster Linie soll das Sommer Camp Lust auf Digitalisierung machen“, so Kunz weiter. „Die Kinder lernen auf spielerische Weise auch Software und Technik kennen, die bei Siemens zum Einsatz kommt – und damit auch etwas über die Arbeit ihrer Eltern.“ Zugleich bereitete dieses erste Austesten und die Auseinandersetzung mit dem Thema Engineering auf die künftige Berufswahl vor. Das Summer Camp will dazu einen Beitrag leisten – „und motiviert sie so vielleicht für eine berufliche Zukunft in der Industrie“, sagte Kunz.
„In erster Linie soll das Sommer Camp Lust auf Digitalisierung machen“, so Kunz weiter. „Die Kinder lernen auf spielerische Weise auch Software und Technik kennen, die bei Siemens zum Einsatz kommt – und damit auch etwas über die Arbeit ihrer Eltern.“ Zugleich bereitete dieses erste Austesten und die Auseinandersetzung mit dem Thema Engineering auf die künftige Berufswahl vor. Das Summer Camp will dazu einen Beitrag leisten – „und motiviert sie so vielleicht für eine berufliche Zukunft in der Industrie“, sagte Kunz.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen
ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender
Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und
Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und
Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten
Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie
Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im
Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro
und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit
rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Bernhard Lott
Siemens AG
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
Germany
90439 Nürnberg
Germany
+49 174-1560693