[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Speicher ermöglicht Schnellladung von E-Autos beim Tankstellennetz M1
Erste Schnellladesäule beim Tankstellennetz M1 in Pattensen in Betrieb
Schnellladefähigkeit durch vorgeschalteten Batteriespeicher
Referenzlösung für Standorte mit leistungsarmem Ortsnetz
Erste Schnellladesäule beim Tankstellennetz M1 in Pattensen in Betrieb
Schnellladefähigkeit durch vorgeschalteten Batteriespeicher
Referenzlösung für Standorte mit leistungsarmem Ortsnetz
Ein Batteriespeicher macht’s möglich: Schnellladen dort, wo das Ortsnetz für hohe Ladeleistungen bislang nicht ausgelegt ist.
In einem Pilotprojekt hat die in Hannover beheimatete Mundt GmbH an der von ihr unter der Marke M1 betriebenen Tankstelle Pattensen die erste Schnellladesäule mit 180 Kilowatt (kW) Ladeleistung in Betrieb genommen. Künftig können Nutzer von Elektro- und Hybridfahrzeugen ihr Auto auf dem Gelände der M1 Tankstelle in der Ludwig-Erhard-Straße 1 in Pattensen besonders zügig aufladen. „Als regionaler Energieversorger für Heizöl, Erdgas und Strom möchten wir unser Produktportfolio auch in Sachen Elektromobilität weiter ausbauen“, sagt Jan Hartwig, Geschäftsführer der Firma Mundt.
Die von Siemens gelieferte Schnellladesäule vom Typ SICHARGE D ist eine der effizientesten DC-Ladesäulen auf dem Markt. Neben den zwei mit Gleichstrom betriebenen Ladepunkten mit 180 kW Ladeleistung, verfügt die Anlage ebenso über einen AC-Ladepunkt mit einer Leistung von 22 kW Wechselstrom. „Auf diese Weise bieten wir allen Modellen von Elektrofahrzeugen die jeweils passgenaue Ladeleistung an“, so Hartwig. Die Technik des Elektrofahrzeugs entscheidet hierbei mit, wie schnell der Akku geladen wird.
Eine Besonderheit und ein Novum der Schnellladeeinrichtung an der M1 Tankstelle Pattensen ist die von Siemens erstmals in dieser Form gelieferte Kombination mit einem vorgeschalteten Batteriespeicher des Typs SIESTORAGE neo. „Der in Pattensen vorhandene Stromnetzanschluss ist für die hohe Ladeleistung nicht ausgelegt, daher haben wir die Schnellladesäule mit einem 148 Kilowattstunden fassenden Batteriespeicher kombiniert, der zwischen den Ladevorgängen immer wieder aus dem vorhandenen Ortsnetzanschluss aufgeladen wird. Gewissermaßen wie eine überdimensionale Powerbank“, erläutert Lea Tesch, Projektleiterin der Siemens AG.
Für eine größtmögliche Benutzerfreundlichkeit verfügt die Ladesäule über ein 24-Zoll-Touchscreen, der den Kunden auch in mehreren Sprachen durch den Ladeprozess führt. Sollte zusätzliche Hilfe beim Ladevorgang benötigt werden, steht ein telefonischer Kundenservice zur Verfügung. Bezahlt werden kann per Ladekarte, Smartphone-App oder einer speziellen M1-Hybrid-Tankkarte. Weitere Informationen hierzu erhalten Interessenten auf www.m1.de oder unter der kostenfreien Service-Hotline (0511) 21 99 0 - 0.
Freuen sich über die neue Schnelllademöglichkeit in Pattensen (v.l.): Sebastian Mundt, Fa. Mundt, Lea Tesch, Siemens, Jan Hartwig, Fa. Mundt, Bürgermeisterin Ramona Schumann, Robert Krinke und Reiner Mundt, Fa. Mundt.
Die neue Schnellladestation bei M1 in Pattensen mit Siemens SICHARGE D Ladesäule und vorgeschaltetem SIESTORAGE NEO Batteriespeicher.
Eine weitere Besonderheit des Projektes an der M1 Tankstelle ist, dass die beiden Ladesäulen-Stellplätze mit einem Photovoltaik-Carport überdacht sind. Beliefert wird die Ladesäule mit regenerativ erzeugtem Ökostrom, der zum Teil direkt vor Ort von dem PV-Carport produziert wird. Somit sind die Ladevorgänge garantiert emissionsfrei. Insgesamt etwa ein Jahr dauerte es, bis das Projekt mit den drei Komponenten Schnellladesäule, PV-Carport und Speicher erfolgreich in Betrieb genommen werden konnte. „Die derzeitige Rohstoffknappheit hat uns hier leider nicht in die Karten gespielt, dennoch sind wir mit der Projektkoordinierung zwischen allen Beteiligten und dem Endergebnis mehr als zufrieden“, so Hartwig.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.