Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. September 2023Siemens AGSaarlouis
Siemens unterstützt Ausbau der E-Bus-Ladeinfrastruktur in Saarlouis
Siemens wird den Kreisverkehrsbetrieben Saarlouis (KVS GmbH) den reibungslosen Einstieg in den Elektrobusbetrieb ermöglichen. Dazu erfolgt ein schrittweiser Umbau des Busbetriebshofes der KVS GmbH.
Siemens hat einen Auftrag zum Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrobusse (E-Busse) in Saarlouis erhalten. Für die Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS GmbH) wird Siemens den reibungslosen Einstieg in den Elektrobusbetrieb ermöglichen. Dazu erfolgt ein schrittweiser Umbau des Busbetriebshofes der KVS GmbH. In einer ersten Stufe errichtet Siemens die Ladeinfrastruktur für 20 Fahrzeuge. Hierzu werden 20 Ladepunkte SICHARGE UC der neuesten Generation mit je 150kW Nennleistung und 20 Dispenser installiert. Hinzu kommt die Anbindung an die Stromnetzinfrastruktur über eine 12 kV-Netzübergabestation, die 12 kV-Mittelspannungsverteilung, Trafostationen und die Niederspannungsverteilung. Siemens ist für die Lieferung, Montage inklusive Tiefbauarbeiten und die Inbetriebsetzung verantwortlich. Hinzu kommt ein Wartungsvertrag über fünf Jahre. Durch den Wegfall der dieselbetriebenen Busse werden jährlich rund 1.100 Tonnen CO₂ in Saarlouis eingespart.
„Elektromobilität ist einer der wichtigsten Hebel zur
Reduzierung des Treibhausgasausstoßes. Wir freuen uns, Busflottenbetreibern
diesen Umstieg durch unsere hochmoderne Ladetechnologie und effiziente
Softwarelösungen einfach und wirtschaftlich attraktiv zu machen“, sagte Markus
Mildner, CEO eMobility bei Siemens Smart Infrastructure. Nach Angaben des
Umweltbundesamtes war der Verkehrssektor in Deutschland im Jahr 2021 für 19,4
Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. In der Novelle des
Klimaschutzgesetzes bekräftigt die Bundesregierung das Ziel, Deutschland bis
2045 treibhausgasneutral zu machen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund nimmt
der Umbau des öffentlichen Personennahverkehrs hin zu klimafreundlichen
Systemen deutlich an Fahrt auf.
Die
erste Umbauphase in Saarlouis soll bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein und
wird Potenzial zu einer Erweiterung auf 70 Busse in einem nächsten Schritt
bieten. Das Bedienungsgebiet der KVS GmbH umfasst den Landkreis Saarlouis,
einen Verkehrsraum mit rund 200.000 Einwohnern. Weitere Linien führen in
benachbarte Städte und Landkreise, teils grenzüberschreitend nach Frankreich.
Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2022 hatte das Geschäft weltweit rund 72.700 Beschäftigte.