[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung22. Februar 2024Siemens AGFrankfurt a.M.
Light + Building 2024: Siemens stellt neue Produkte und Partnerschaften für nachhaltige Infrastrukturen vor
Siemens präsentiert anhand verschiedener Branchenschwerpunkte neue Produkte und Partnerschaften, um so spezifische Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen
Messeauftritt unterstreicht die zentrale Rolle von Technologie für eine nachhaltigere Infrastruktur
Vorgestellt werden die neuesten Lösungen von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation und Wertschöpfung
Siemens präsentiert anhand verschiedener Branchenschwerpunkte neue Produkte und Partnerschaften, um so spezifische Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen
Messeauftritt unterstreicht die zentrale Rolle von Technologie für eine nachhaltigere Infrastruktur
Vorgestellt werden die neuesten Lösungen von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation und Wertschöpfung
Siemens Smart
Infrastructure präsentiert auf der Light + Building 2024 innovative Produkte, Software und Services sowie Partnerschaften,
die den nachhaltigen Infrastrukturwandel durch technologischen Fortschritt
vorantreiben.
Der Messeauftritt des
Unternehmens steht 2024 unter dem Thema „Technology to transform the everyday
for everyone“. Anhand verschiedener Branchen wird beispielhaft gezeigt, wie
sich durch die Verbindung der realen und digitalen Welt gemeinsam mit Kunden und
Partnern ein nachhaltiger Infrastrukturwandel auf erreichen lässt.
Im Fokus steht das
nachhaltige Produktangebot von Siemens, welches die zentralen und relevanten
Themen der Elektrifizierung, Sicherheit und Schutz, Dekarbonisierung und
Energieeffizienz sowie Anlageneffizienz widerspiegelt. Vorgestellt werden neue
Produkte, Software-Lösungen, Services und Partnerschaften in den Bereichen
elektronische Schalt- und Gebäudetechnik.
„Weltweit entfallen
nahezu 40 Prozent der Energieemissionen und 35 Prozent des Energiebedarfs auf
Gebäude“, sagt Matthias Rebellius, Mitglied des
Vorstands der Siemens AG und CEO von Smart Infrastructure. „Technologie treibt
den Fortschritt voran. Bei der Lösung dieser Herausforderungen spielt sie eine
zentrale Rolle, vor allem, wenn sie branchenweite Innovation und Zusammenarbeit fördert. Daher freuen wir uns, nicht nur unsere neuesten
technologischen Innovationen vorstellen zu können, sondern auch zu zeigen, wie
wir gemeinsam mit führenden Partnern die Art und Weise ändern, wie wir leben,
arbeiten, fertigen und uns fortbewegen.“
Bahnbrechende Transformation in der Schutzschalttechnik
Siemens Smart Infrastructure bringt eines der
weltweit innovativsten Schutzschaltgeräte mit modernster und ultraschneller
Schutztechnologie auf den Markt, das für ein neues Maß an Sicherheit und
Nachhaltigkeit in der Elektrotechnik sorgt. Es ermöglicht ein bis zu
tausendfach schnelleres, verschleißfreies Schalten, und bietet mehrere
Funktionen in einem Gerät, die individuell angepasst werden können. Je nach
Applikation sind so Einsparungen von bis zu 80 Prozent an Elektronik, 90
Prozent an Metall und 90 Prozent an Kunststoff möglich.
Technologie für einen
effizienten und nachhaltigen Gebäudebetrieb
Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht Building X: eine skalierbare
digitale Gebäudeplattform für die Digitalisierung, Verwaltung und Optimierung
des Gebäudebetriebs. Building X ist Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios und
adressiert die Anforderungen an Elektrifizierung, Dekarbonisierung und
Ressourceneffizienz in Gebäuden. Damit bietet Siemens eine
branchenweit offene digitale Gebäudeplattform, die einen Ein- und Überblick in
Daten gibt, und damit das Nutzererlebnis im Gebäude verbessert, die Effizienz
steigert und die Nachhaltigkeit erhöht.
Eines der Highlights ist die Partnerschaft mit dem norwegischen
Plattform-Anbieter Bember, der auf Mieterbeziehungsmanagement spezialisiert
ist. Die X300 Edge Gateway-Lösung optimiert die Zufahrtskontrolle und die
Parkplatzauslastung. Durch Integration eines automatisierten
Abrechnungssystems, Nummernschilderkennung und der Option zum Laden von
Elektrofahrzeugen erhalten Gebäudemanager Zugriff auf Echtzeitdaten von
Sensoren, Kameras und intelligenten Geräten. Dies ermöglicht eine umfassende
betriebliche Kontrolle und Überwachung mittels einer einzigen Plattform.
Angesichts der branchenweiten Herausforderungen,
die Energieeffizienz und die Nutzung von Gebäuden zu verbessern, stellt Siemens
Smart Infrastructure außerdem Technologien vor, die die Raumnutzung und
Betriebsabläufe optimieren. Mit den Lösungen Space Occupancy Application und
Plug and Play Automation, die beide Teil von Siemens Xcelerator sind, können Gebäudebetreiber – beispielsweise von
gewerblich genutzten Immobilien oder von Krankenhäusern – die Effizienz in
Abläufen, Auslastung und Betrieb steigern.
Darüber hinaus stellt Siemens eine Vernetzung zwischen der Software SIMARIS
busbarplan und der Installations-App BusbarCheck vor. Diese benutzerfreundliche
Planungssoftware unterstützt die Erstellung genauer und BIM-konformer digitaler
Darstellungen von Schienenverteilern und ermöglicht so eine umfassende Planung
vor der Einrichtung. Gemeinsam vereinfachen diese Tools die Installation,
dokumentieren den Fortschritt im digitalen Modell und setzen das genutzte
Produkt mit seinem digitalen Zwilling in Beziehung.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.