Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Januar 2023Siemens AGFrankfurt am Main
Siemens stellt digitale Ansaugrauchmelder für große Überwachungsbereiche vor
Siemens stellt digitalisierte Ansaugrauchmelder (ASD+) für große Überwachungsbereiche vor.
Siemens stellt die beiden neuen Ansaugrauchmelder (Aspirating Smoke Detector: ASD) FDA261 und FDA262 vor, die sich für weitflächige Brandschutzinstallationen mit besonders hohen Anforderungen eignen. Dies können beispielsweise große Rechenzentren, Hochregal-Lager oder industrielle Fertigungsstätten sein. Pro Messkammer ist eine Rohrlänge von bis zu 1.200 m realisierbar. Bei Installationen der Klasse A mit höchster Empfindlichkeitsanforderung werden mit einem einzigen ASD+-Melder bis zu 3.000 m² erfasst. Die Inbetriebnahme erfolgt durch den Techniker einfach per ASD Connect App, wobei alle Informationen digital via Cloud zur Verfügung stehen.
ASD für weitreichende Sicherheit
„Die Energiewende und Digitalisierung bringen Veränderungen mit sich, wie beispielsweise die Nutzung von Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichern. Dies fordert auch einen anderen Blick auf den Brandschutz ein. ASD leistet dem Schutz der Infrastruktur mit seinen neuen Herausforderungen folge“, sagt Dominique Keis, Segmentleitung Portfolio Safety bei Siemens Smart Infrastructure, Deutschland.
Die neuen ASD+-Melder
lassen sich nahtlos in Brandschutzsysteme von Siemens integrieren und
kommunizieren direkt und intelligent als adressierbare Geräte über das Siemens
FDnet ohne zusätzliche Hardwarekosten oder Verdrahtung für I/O-Karten. So bietet
der ASD+-Melder neue Möglichkeiten für die Nutzung digitaler Services.
Frühestmögliche Detektion in jeder Umgebung
ASD+ nutzt die verbesserte
Dual-Wellenlängen-Technologie für eine frühestmögliche Detektion und maximale
Immunität gegen Falschalarme. Dank intelligenter Auswertung, Bestimmung der
Größe und Konzentration der Partikel ergibt sich eine zuverlässige Unterscheidung
zwischen Rauch-, Staub- und Dampfpartikeln. Dadurch bieten wir unseren Kunden
eine Vergütungsgarantie für Falschalarme an. Die ASD+-Produkte haben
einstellbare Alarmschwellen (0,003 bis 20 %/m) und bieten maximale
Flexibilität, um die Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen. Cloud-basierte
Datenanalyse von Alarmstufen und Störungen sowie der Report des
Verschmutzungsgrades ermöglichen detaillierte Einblicke in den Zustand des
Systems, um die Betriebssicherheit fortlaufend zu optimieren.
Die neuen Produkte
spiegeln das Engagement von Siemens für Nachhaltigkeit über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg wider. Sie sind modular aufgebaut, sodass Detektionseinheit
und Lüfter einfach und ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden können.
Pressemitteilung
Links
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2022 hatte das Geschäft weltweit rund 72.700 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.