Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25. April 2025Siemens AGChemnitz
Siemens lässt das Einhorn tanzen
Die Gegenwart der Berufsausbildung, die Zukunft der Industrie - das Siemens-Einhorn in der Ausstellung "Tales of Transformation" im Chemnitzer Industriemuseum.
Die
petrolfarbene Hülle des Einhorns ist noch die gleiche wie bei jedem anderen
Siemens-Maskottchen. Das Innenleben jedoch ist Hightech: Die Mechanik
konstruierten die Auszubildenden selbst mit der CAD-Software Siemens NX und produzierten
die nötigen Teile per 3D-Drucker. Um das Einhorn zum Leben zu erwecken, Bewegungen
zu ermöglichen oder Lebensdaten zu erheben und zu nutzen, verwendeten die
Azubis Siemens-Steuerungstechnik und Verbindungssysteme zwischen realer und
digitaler Welt wie zum Beispiel die Siemens-IOT-Gateways Simatic IOT2040 und
IOT2050. Mit dem digitalen Zwilling des Fabeltiers werden nicht nur Bewegungen
simuliert und das Innenleben sichtbar gemacht. Das digitale Abbild ermöglicht
es beispielsweise auch, Modifikationen am System zu erproben, bevor man dem Einhorn
direkt zu Leibe rückt.
Was so spielerisch daherkommt, hat einen sehr realen Hintergrund. Das Einhorn
verkörpert en miniature die Zukunft der Industrie. Denn die digitale Transformation wird
künftig noch stärker als bisher jede Phase im Lebenszyklus eines Produkts und seiner
Produktion durchdringen. In welchem Maß dies Einfluss auf Berufsbilder und die berufliche Ausbildung hat, zeigen die Siemens-Auszubildenden im Rahmen der
Ausstellung „Tales of Transformation“.
Die Besucherinnen und Besucher können per Tastendruck das Einhorn steuern.
Programmiert sind drei verschiedene Aktionen, zum Beispiel der Tanz des Einhorns.
Parallel dazu zeigt der digitale Zwilling, was im Inneren des Fabelwesens abläuft. Per
QR-Code ist eine Seite mit zahlreichen Informationen und dem KI-generierten Tagebuch
des Einhorns abrufbar.
„Dass Siemens Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 unterstützt, ist ein
wichtiges Zeichen nicht nur für unsere regionale Verbundenheit, sondern auch für
gemeinsame Werte, die Siemens und Chemnitz in der Mitte Europas verbinden:
Verständigung, Vielfalt, Toleranz und Respekt“, sagt Michael Schmidt, Repräsentant der
Siemens-Niederlassung Chemnitz. „Als Europäische Kulturhauptstadt 2025 leistet
Chemnitz einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der europäischen Gemeinschaft.“
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.