Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17. April 2023Siemens AGFreiburg
Siemens Freiburg schließt Umzug in ehemaliges Güterbahnhof-Areal im Stadtteil Brühl ab
Der neue Standort unserer Freiburger Niederlassung liegt im Stadtteil Brühl in der Eugen-Martin-Straße. Das neue Gebäude bietet ein flexibles und modernes Arbeitsumfeld.
Der Umzug der Siemens-Niederlassung Freiburg ist abgeschlossen: Siemens Freiburg hat seinen neuen Sitz auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal in Freiburg Brühl. Rund 200 Mitarbeitende sind von der Freiburger Altstadt an den neuen Standort in der Eugen-Martin-Straße umgezogen. Mit einer ausgezeichneten Infrastruktur sowie innovativen und nachhaltigen Umweltlösungen bietet der neue Standort ein hochmodernes, zukunftsweisendes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden von Siemens. Der Bezug der neuen Bürogebäude in Freiburg Brühl unterstreicht die Bedeutung des Standorts in der langjährigen Geschichte von Siemens in der Region. Seit der Gründung eines Baubüros im Jahr 1900 ist Siemens der Stadt sowie der Region südlicher Oberrhein eng verbunden.
Auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs Nord entsteht
seit einigen Jahren eine hochmoderne Wohn- und Arbeitsumgebung. Der neue
Standort bietet ideale Voraussetzungen für Siemens in Freiburg. Die Freiburger
Altstadt sowie der Hauptbahnhof sind über die innerstädtischen
Hauptverkehrsachsen mit Fahrrad, PKW sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln in
wenigen Minuten erreichbar. Die Haltestellen des ÖPNV liegen in unmittelbarer
Nähe zum neuen Standort der Niederlassung.
Neben Wohn- und Büroflächen sind auf dem neuen Areal auch
Praxen, Hotels, Restaurants, Cafés, Ladengeschäfte, Fitnessstudios sowie eine
Kindertagesstätte angesiedelt. „Diese Mischung aus Wohn-, Arbeits- und
Freizeitumfeld ist die perfekte Umgebung für Siemens und wird den Freiburger
Mitarbeitenden ein modernes und zukunftsweisendes Umfeld bieten“, so Frank
Gerlach, Sprecher der Siemens-Niederlassung Freiburg.
„Mit dem Gebäude auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs
Nord haben wir einen Standort gefunden, der unseren innovativen, nachhaltigen
und qualitativen Ansprüchen entspricht“, erklärt Gerlach. “Die von uns
angemieteten Etagen wurden nach unseren Bedürfnissen geplant und gebaut. Hier konnten
wir eine moderne Bürogestaltung mit Hilfe einer energieeffizienten und
intelligenten Gebäudetechnik aus dem Siemens-Portfolio umsetzen.“
Martin Euhus, Vorsitzender des Betriebsrats am Standort
ergänzt: „Das neue Arbeitsumfeld bietet unseren Beschäftigten ideale
Voraussetzungen für Flexibilität und Mobilität am Arbeitsplatz. Im Büroumfeld
wird es für die Mitarbeitenden die technischen Voraussetzungen geben, um
effektiv zu arbeiten, aber auch die neue Flexibilität, die das ‚New Normal‘ mit
sich bringt.“
Das ‚New Normal Working Model‘ fügt sich nahtlos
in das Konzept von Siemens zur Zukunft der Arbeit ein, mit dem Ziel, neue Wege
der mobilen und digitalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Eine von Siemens
entwickelte Büro-App namens Comfy legt dabei den Grundstein
für ein agiles, zukunftsgerichtetes Arbeiten. „Neue Besprechungsräume und die
durch den Einsatz der Comfy-App verstärkten Möglichkeiten des Austausches über
Abteilungsgrenzen hinweg, werden uns sicher zusätzliche Inspirationen und
Erfahrungen ermöglichen“, so Euhus.
Über Siemens in Freiburg
Siemens ist seit Gründung eines Baubüros in Freiburg durch
Siemens & Halske im Jahr 1900 der Stadt sowie der Region südlicher
Oberrhein eng verbunden. Heute wird die regionale Präsenz durch die Niederlassung
Freiburg wahrgenommen. Als südlichste Dependance der Vertriebs- und
Serviceorganisation „Siemens Deutschland“ übernimmt sie vor Ort den Vertrieb
der Produkte, Systeme, Anlagen, Dienst- und Serviceleistungen der Siemens AG.
Das Portfolio umfasst schwerpunktmäßig die Gebiete intelligente Infrastruktur
bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und
Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Das Vertriebsgebiet
der Niederlassung erstreckt sich über Freiburg und die Landkreise Ortenau,
Emmendingen, Schwarzwald-Baar, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut.
Pressemitteilung
Follow us on Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.