Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15. Mai 2019Siemens AGBerlin
Siemens eröffnet „ZukunftsraumENERGIE“
Szenarien für eine erfolgreiche Energiewende
Mit der Eröffnung des Showrooms „ZUKUNFTSRAUMENERGIE“
in der Siemens Niederlassung Berlin steht der erste „Besuchbare Ort“
des Projekts WindNODE zur Verfügung, der sich mit der Lastverschiebung
in der Industrie beschäftigt. Im Kern geht es darum, energieintensive
Fertigungsprozesse zeitlich flexibel so zu verlagern, dass sich deren
Stromverbrauch an der Verfügbarkeit von Strom aus Wind- und
Sonnenenergie ausrichten lässt. Dies ist ein Weg, um große Strommengen
aus erneuerbaren Quellen in das Energiesystem zu integrieren. In vier
interaktiven Szenarien können Besucher selbst ausprobieren, welche
Maßnahmen sinnvoll und erfolgreich sein können, um das Energiesystem der
Zukunft zu optimieren.
„Der ZUKUNFTSRAUMENERGIE
soll ein Ort der Begegnung für alle sein, die sich für innovative
Lösungsansätze hin zu einer erfolgreichen Energiewende interessieren –
von Schulklassen bis hin zu Fachexperten,“ sagt Dr. Frank Büchner,
Sprecher der Siemens Niederlassung Berlin/Brandenburg. „Durch einen
inspirierenden Informations- und Erfahrungsaustausch wollen wir der
Öffentlichkeit dort Einblicke in intelligente Wege zum Umbau unserer
Energiesysteme geben.“
Im Rahmen einer
Eröffnungsveranstaltung in der Mosaikhalle des Siemens
Verwaltungsgebäudes wird der Showroom heute mit Gästen und Partnern des
WindNODE-Projekts offiziell eingeweiht. Mit dem Blick hinter die
Kulissen seiner Aktivitäten für intelligente Energielösungen und den
Ergebnissen aus dem Projekt WindNODE, als einem Reallabor der
Energiewende, zeigt Siemens, wie eine Flexibilisierung des
Stromverbrauchs in der Industrie aussehen kann und welche Möglichkeiten
unter realistischen Bedingungen die größten Erfolge versprechen.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkraft rzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Christian Datzer
Siemens AG
Nonnendammallee 101 13629 Berlin
+49 30 386-44657