Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Dezember 2018Siemens AGAmberg
Siemens Elektronikwerk Amberg mit dem „Industrie 4.0-Award“ ausgezeichnet
„Das Elektronikwerk Amberg setzt Benchmarks für eine mustergültige ‚Smart Factory‘: Menschen, Maschinen und Roboter arbeiten hier bereits Hand in Hand. Die Vielzahl der eingesetzten Industrie 4.0-Lösungen und die hohe Umsetzungsbreite im Werk waren allerdings nicht die einzigen Leistungen, mit denen SIEMENS bei der Award-Jury punkten konnte“, sagt Wolfgang Dorst, Director Business Development Industrie 4.0 bei der ROI Management Consulting AG, bei der Preisverleihung im EWA. Der Sieger in der Kategorie „Smart Factory“ sorgt durch die flächendeckende Vernetzung sämtlicher Maschinen und Produkte in der Fabrik für eine beispiellose Transparenz über alle Produktionsschritte hinweg. Unter anderem nutzt das Werk Dashboards, die über sämtliche Performance-, Produkt- und Qualitätsdaten aller Maschinen und Produkte in Echtzeit informieren. „Dadurch sind wir nicht nur in der Lage, sehr schnell auf Abweichungen zu reagieren, sondern können auch kontinuierlich an der Verbesserung von Produkten, Prozessen und Lieferanten arbeiten“, betont Dr. Gunter Beitinger, Leiter des Amberger Elektronikwerks. „Zukünftig wird uns künstliche Intelligenz dabei helfen, unsere Prozesse noch besser zu verstehen. Damit ist die Null-Fehler-Produktion für uns keine Vision mehr, sondern ein klares Ziel,“ so Beitinger. Um die Produktivität kontinuierlich zu steigern, setzt Siemens zudem auf weitere Industrie 4.0-Elemente wie den Digitalen Zwilling für Produkt und Produktion, kollaborative Leichtbauroboter, flexible FTS, 3D-Druck und die IoT-Plattform MindSphere. „In Kombination mit einer ambitionierten Industrie 4.0-Roadmap positioniert sich das Werk somit als Preisträger, der weitere Verbesserungen seiner End-2-End Wertschöpfungsprozesse mithilfe digitaler Technologien anvisiert“, so Dorst.
Hintergrund zum Industrie 4.0-Award: Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die eine Industrie 4.0-Lösung realisiert haben. Der zweistufige Bewerbungsprozess sieht zunächst einen Fragebogen vor, die besten Bewerbungen kommen in die zweite Runde. Im Rahmen eines halbtägigen Assessments besichtigen Experten von ROI das Projekt vor Ort und klären offene Fragen. Die daraus erstellten Bewertungsvorschläge bilden die Grundlage für die Award-Jury, die Sieger zu ermitteln. Bewertet werden die umgesetzten Industrie 4.0 Elemente wie horizontale und vertikale Integration oder Einsatz von Assistenzsystemen, der Umsetzungstand (zum Beispiel Pilot oder Vollständig ausgerollt) und der Innovationsgrad der Lösung.
Das
Siemens Elektronikwerk Amberg (EWA) wurde 1989 gegründet und produziert speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) vom Typ SIMATIC. Heute werden in Amberg über 1.200 Produktvarianten hergestellt. Mit ihnen werden Maschinen und Anlagen gesteuert und Fertigungen automatisiert. Dadurch lassen sich Zeit und Kosten sparen und die Produktqualität erhöhen. SIMATIC steuert Bordsysteme von Kreuzfahrtschiffen ebenso wie industrielle Fertigungsprozesse, zum Beispiel in der Automobilindustrie, oder auch Skiliftanlagen.
Auch die Produktion in Amberg selbst wird von SIMATIC gesteuert. Innerhalb von 24 Stunden stehen die Produkte für weltweit rund 60.000 Kunden zur Auslieferung bereit. Im Dreischichtbetrieb werden pro Jahr etwa 4,5 Milliarden Bauelemente verarbeitet. Bei annähernd gleichbleibender Produktionsfläche (10.000 m²) und kaum veränderter Mitarbeiterzahl hat das Werk sein normiertes Produktionsvolumen vervierzehnfacht. Im EWA erzeugen rund 1.300 Mitarbeiter eine Fertigungsqualität von 99,999 Prozent.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
ROI Management Consulting AG
Als Experte für Forschung und Entwicklung, Produktion und Industrie 4.0 unterstützt ROI Industrieunternehmen darin, ihre Produkte, Technologien und Produktionsnetzwerke zu optimieren und die Potenziale der Digitalisierung für effizientere Prozesse und intelligente Produkte zu nutzen. Um den Themenkomplex Industrie 4.0 greifbar und in der Unternehmenspraxis effektiv nutzbar zu machen, betreibt ROI eine Industrie 4.0 Lernfabrik, in der technologische Grundlagen und Prinzipien der Digitalisierung mit dem Lean Production Ansatz kombiniert und praxisnah vermittelt werden. Gemeinsam mit der Fachzeitung Produktion schreibt ROI in Deutschland seit 2013 den „Industrie 4.0-Award“ aus, seit 2017 auch in China. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Lösungen, die sich in der Praxis bewähren und betriebswirtschaftlichen Nutzen erzielen.
1999 in München gegründet, beschäftigt die ROI Gruppe weltweit mehr als 150 Mitarbeiter an den Standorten München, Stuttgart, Peking, Prag, Wien und Zürich. www.roi.de
Kontakt
Bernhard Lott
Siemens AG
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
90439 Nürnberg
+49 9131 7-39040