Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release18. Mai 2021Siemens AGDresden
Siemens Dresden gibt Bienen ein Zuhause
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siemens-Niederlassung Dresden haben seit heute rund 70.000 neue „Kolleg:innen“: Zwei Bienenvölker haben ab sofort auf dem Dach des Bürogebäudes in der Washingtonstraße 16/16 a ein temporäres Zuhause. Imker Dirk Jäger aus Kreischa hat die Bienenvölker zur Verfügung gestellt und wird sie auch betreuen.
„Die Wahrung der Artenvielfalt ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, bei der jeder Beitrag zählt“, sagt der Sprecher der Siemens-Niederlassung Dresden, Raymond Haböck. „Wir sind überzeugt, dass neben unserem eigentlichen Geschäft auch dieses Vorhaben einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt.“
Die beiden Bienenvölker werden bis September 2022 in der Washingtonstraße zu Gast sein. Finanziert wird das Projekt von der Siemens-Niederlassung Dresden. Der Erlös des Honigs kommt einer gemeinnützigen Einrichtung im Raum Dresden zugute.
Siemens begreift die Förderung von Projekten im Bereich des Umweltschutzes und den Einsatz für mehr Nachhaltigkeit als wichtigen Bestandteil seines gesellschaftlichen Engagements und setzt sich an seinen Standorten auch für den Schutz und die Förderung der Biodiversität ein. Gerade Bienen, die drittwichtigsten Nutztiere in Deutschland, spielen eine besondere Rolle bei der Erhaltung von Wild- und Kulturpflanzen und haben daher große ökologische Bedeutung. Die Nähe der Niederlassung Dresden zu den Elbwiesen, dem „grünen Band Dresdens“, bildet einen signifikanten Standortvorteil für die Aufstellung von Bienenstöcken.
Presseinformation zum Download
Folgen Sie uns auf Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unter- nehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindust- rie. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 58,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Zum 30.09.2019 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 295.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.