Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release30. Juli 2025Siemens AGChemnitz
Siemens Chemnitz investiert in neues Prüflabor
Maik Schneider bereitet im EMV-Labor eine Prüfung vor.
Als elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) wird die
Fähigkeit eines Geräts bezeichnet, keine elektromagnetischen Störungen im
Umfeld zu erzeugen beziehungsweise in gestörten Umgebungen zuverlässig zu
arbeiten. Das ist besonders wichtig in einer zunehmend digitalen Welt, in der
viele elektronische Geräte oft dicht beieinander oder auch miteinander operieren.
Beispiele hierfür sind elektronische Geräte wie Handys, Computer, elektrische Schaltanlagen,
Maschinen oder Roboter.
Im neuen EMV-Labor kann ein breites Spektrum an Bauteilen und
Geräten getestet werden, von einzelnen Platinen, die sich noch in der
Entwicklung befinden, bis hin zu kompletten Schaltschränken und kleineren Maschinen.
Das Prüfspektrum deckt sowohl nationale als auch internationale EMV-Standards ab.
Das innovative Konzept der kompakten Prüfkammer ermöglicht eine Vielzahl von EMV-Tests in einem einheitlichen Setup – präzise, effizient und flexibel. Das Labor ist für Messungen bis 44 Gigahertz ausgelegt, um auch künftige Anforderungen und Normerweiterungen erfüllen zu können, und wird aktuell mit zwei Schirmkabinen für zusätzliche Messungen und Prüfungen erweitert. Mit der derzeit installierten Messtechnik können experimentelle Untersuchungen im Frequenzbereich von 150 Kilohertz bis 7 Gigahertz durchgeführt werden.
Die Anlage ist TÜV-zertifiziert und eine zusätzliche
Akkreditierung nach den Standards der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) ist
in Planung. Dies trägt dazu bei, dass Siemens in Chemnitz Produkte höchster Qualität
entwickeln kann, die allen geltenden Sicherheits- und Umweltstandards
entsprechen.
Die neue Einrichtung wird nicht nur intern, sondern zunehmend
auch für externe Kunden verfügbar sein, welche die umfangreiche Siemens-Expertise
im Bereich der EMV-Prüfung nutzen möchten.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.