Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04. Februar 2020Siemens AGErlangen
Siemens Campus Erlangen: Die ersten Mitarbeiter ziehen ein
Nur rund drei Jahre nach der Grundsteinlegung im Dezember 2016 füllt sich der Siemens Campus Erlangen nun erstmals mit Leben. In Modul 1 beginnen nun die Einzüge. Auf dem Areal zwischen Günther-Scharowsky-Straße und S-Bahn sind acht Bürogebäude mit einer Kantine sowie drei Parkhäuser entstanden. In den kommenden vier Monaten werden hier rund 4000 Mitarbeiter von Siemens Mobility einschließlich der Geschäftsführung ihre neuen Arbeitsplätze beziehen. Ab der zweiten Jahreshälfte folgt der Bezug der im hinteren Teil des Areals gelegenen Neubauten durch weitere Siemens Einheiten. Zug um Zug werden parallel dazu in den Erdgeschoßflächen auch diverse Cafés und Restaurants sowie verschiedene Dienstleister für den täglichen Bedarf ihre Türen öffnen.
Für die Mitarbeiter läuft der Umzug dabei denkbar einfach. In den neuen Gebäuden erwartet sie ein komplett ausgestattetes, modernes Arbeitsumfeld, in dem neben allen Büromöbeln auch bereits die notwendige Technik komplett vorinstalliert wurde. So verfügt jeder Arbeitsplatz nicht nur über einen ergonomischen Bürostuhl und einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Auch Bildschirme, Tastaturen und ein schnelles WLAN nach dem WiFi First-Prinzip stehen bereit, so dass die Arbeit sofort beginnen kann. Mit Laptop und Smartphone ausgerüstet kann jeder sofort und überall loslegen.
„Der neue Campus bedeutet für Siemens Mobility den Aufbruch in eine neue Arbeitswelt. Die neue Infrastruktur und die zeitgemäße, moderne Büroumgebung fördern die Zusammenarbeit und kreatives Arbeiten. Der Umzug steigert darüber hinaus unsere Attraktivität als Arbeitgeber und ist ein klares Bekenntnis zum Standort Erlangen“, sagt Sabrina Soussan, CEO von Siemens Mobility.
Auch Thomas Braun, General Manager des Campus-Projekts, freut sich über die termingerechte Fertigstellung: „Der Siemens Campus Erlangen hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit den ersten Einzügen in das Modul 1 öffnet sich ein Teil des Areals erstmals auch für die Öffentlichkeit. Ich lade schon heute alle Erlangerinnen und Erlanger herzlich ein, einmal auf einen Besuch vorbeizukommen, über die großzügigen Freiflächen zu flanieren und sich selbst ein Bild von diesem neuen Teil ihrer Stadt zu machen.“
Auch Thomas Braun, General Manager des Campus-Projekts, freut sich über die termingerechte Fertigstellung: „Der Siemens Campus Erlangen hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit den ersten Einzügen in das Modul 1 öffnet sich ein Teil des Areals erstmals auch für die Öffentlichkeit. Ich lade schon heute alle Erlangerinnen und Erlanger herzlich ein, einmal auf einen Besuch vorbeizukommen, über die großzügigen Freiflächen zu flanieren und sich selbst ein Bild von diesem neuen Teil ihrer Stadt zu machen.“
Gleichzeitig haben im zweiten Modul des Siemens Campus Erlangen auf der anderen Seite der Günther-Scharowsky-Straße bereits die Hochbau-Arbeiten begonnen. Neben dem neuen, zentralen Siemens-Empfangsgebäude entstehen hier vier weitere Bürogebäude und drei Parkhäuser. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.
Diese Presseinformation sowie ein Pressebild finden Sie unter
https://sie.ag/38TF0CT
Weitere Informationen zum Siemens Campus Erlangen finden Sie unter www.siemens-campus-erlangen.de
Weitere Informationen zum Siemens Campus Erlangen finden Sie unter www.siemens-campus-erlangen.de
Presseinformation zum Download
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkraft rzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Bernhard Lott
Siemens AG
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
90439 Nürnberg
+49 174 1560693