Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release03. April 2018Siemens AGRastatt
Siemens baut neue Logistikhalle in Rastatt
Bauvorbereitende Maßnahmen und die Räumung der Bestandshalle laufen bereits. Ab April 2018 wird Siemens mit dem Abriss von alten Gebäuden und dem rund 4,2 Millionen Euro teuren Neubau beginnen. Eine besondere bauliche Herausforderung ist dabei die Anpassung und der Umbau der technischen Infrastruktur. Darüber hinaus wird die komplette Gasversorgung des Standorts neu aufgebaut und die Lüftungs- und Klimatechnik der angrenzenden Produktion vollständig versetzt.
Auch bei diesem Neubau der Siemens AG hat Energieeffizienz einen hohen Stellenwert: So werden die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV), die den zulässigen Energiebedarf von Gebäuden begrenzt, übererfüllt und um rund 15 Prozent unterschritten. Dazu trägt unter anderem die Beleuchtung über LED, die nach Tageslicht und Präsenz geregelt wird, bei. Ferner wird die Logistikhalle, deren Fertigstellung für Ende 2018 geplant ist, mit einer hochmodernen Lüftungsanlage sowie einer effektiven Wärmerückgewinnung versehen werden, die zur Erfüllung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) dient.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen
ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender
Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und
Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und
Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten
Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie
Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im
Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro
und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit
rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.