[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release25. September 2020Smart InfrastructureWunsiedel
Siemens baut große CO
2-freie Wasserstofferzeugungsanlage
in Bayern
H
2-Erzeugung ausschließlich mit Erneuerbaren Energien
Eigene „Wasserstoff-Quelle“ für Nordbayern und Grenzregion in Tschechischer Republik
Sektorübergreifende Nutzung Erneuerbarer Energien als Zukunftsmodell
Siemens Smart Infrastructure und die WUN H2 GmbH haben gestern
den Vertrag zum Bau einer der größten Wasserstofferzeugungsanlagen Deutschlands
unterzeichnet. Sie wird in der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge in Bayern
errichtet. Die Elektrolyse-Anlage von Siemens Energy mit einer
Anschlussleistung von sechs Megawatt in der ersten Ausbauphase soll
ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden und arbeitet somit CO
2-frei.
Sie kann einen Wasserstoffbedarf von über 900 Tonnen pro Jahr in der ersten
Ausbauphase bereitstellen. Im Vollausbau sind dann bis zu 2000 Tonnen möglich.
Spatenstich ist für Ende dieses Jahres geplant und die Inbetriebnahme ist Ende 2021
vorgesehen.
H
2-Erzeugung ausschließlich mit Erneuerbaren Energien
Eigene „Wasserstoff-Quelle“ für Nordbayern und Grenzregion in Tschechischer Republik
Sektorübergreifende Nutzung Erneuerbarer Energien als Zukunftsmodell
Siemens Smart Infrastructure und die WUN H2 GmbH haben gestern
den Vertrag zum Bau einer der größten Wasserstofferzeugungsanlagen Deutschlands
unterzeichnet. Sie wird in der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge in Bayern
errichtet. Die Elektrolyse-Anlage von Siemens Energy mit einer
Anschlussleistung von sechs Megawatt in der ersten Ausbauphase soll
ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden und arbeitet somit CO
2-frei.
Sie kann einen Wasserstoffbedarf von über 900 Tonnen pro Jahr in der ersten
Ausbauphase bereitstellen. Im Vollausbau sind dann bis zu 2000 Tonnen möglich.
Spatenstich ist für Ende dieses Jahres geplant und die Inbetriebnahme ist Ende 2021
vorgesehen.
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050
weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Hierzu müssen alle Energie nutzenden
Sektoren, wie zum Beispiel der Verkehrs- oder der Industriebereich, ihre
Dekarbonisierung vorantreiben. Die Anlage in Wunsiedel hat Modellcharakter für
ganz Deutschland. Sie dient dazu, die in dieser Region vorhandene erneuerbare
Energie zum Beispiel aus Photovoltaik (PV) und Windkraft in das speicherbare
Medium Wasserstoff (H
2) zu wandeln und für verschiedene Anwendungen
in der Mobilität und Industrie verfügbar zu machen. Das ist besonders sinnvoll,
wenn an sonnigen und windreichen Tagen zeitweise mehr Strom aus Erneuerbaren
erzeugt wird, als gerade benötigt wird.
Die Elektrolyse-Anlage wird am Wunsiedler Energiepark in unmittelbarer
Nähe zu einem bereits in Betrieb befindlichen Batteriespeicher von Siemens
errichtet und ergänzt das zukunftsweisende Energiekonzept. „Dieses Projekt ist
ein weiterer Baustein einer gelebten, erfolgreichen Technologiepartnerschaft
von Siemens und der SWW Wunsiedel GmbH. Wir wollen lokal bereits jetzt verwirklichen,
was in Deutschland bis zum Jahr 2050 angestrebt wird, nämlich eine vollständige
Energiewende über alle Sektoren hinweg“, sagte Uwe Bartmann, CEO Siemens
Deutschland und CEO Smart Infrastructure Regional Solutions & Services
Deutschland.
Die Region Nordbayern erhält mit dem Projekt eine eigene
„Wasserstoff-Quelle“. Denn bisher muss das Gas für Endkunden über relativ lange
Transportwege angeliefert werden. Der Wasserstoff wird für die lokale
Distribution in Druckgasbehälter befüllt und über LKW-Trailer an lokale und
regionale Endkunden, im Wesentlichen in den Regionen Oberfranken, nördliche
Oberpfalz, südliches Thüringen und Sachsen sowie Westböhmen (Tschechische
Republik), geliefert. Die Anlage hilft überdies, Netzengpässe zu entschärfen
sowie Flexibilität für das Stromnetz bereit zu stellen. Durch eine am selben
Standort später optionale Erweiterung mit einer öffentlichen
Wasserstofftankstelle für LKW und Busse, kann ein Angebot geschaffen werden,
welches insbesondere den Schwerlastverkehr und den ÖPNV auf CO
2-freie
Antriebstechnik umstellt.
(v.l.n.r.): Reinwald Kleblein (SAG), Roland Schmidt (SAG), Nicolas
Lahovnik (Bürgermeister WUN), Marco Krasser (Geschäftsfüher SWW Wunsiedel
GmbH), Dr. Thilo Rießner (Geschäftsführer WUN H2), Andreas Schmuderer (SAG),
Dr. Rainer Saliger (SAG), Dr. Philipp Matthes (Geschäftsführer WUN H2), Dr.
Koch (SAG)
„Grüner“ Wasserstoff – Made in Wunsiedel
Wenn Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser hergestellt
wird und für diesen Prozess ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum
Einsatz kommt, spricht man von „grünem“ Wasserstoff. In Wunsiedel wird ein
Silyzer 300 von Siemens Energy eingesetzt. Die Anlage zeichnet sich durch einen
hohen Wirkungsgrad bei hohen Leistungsdichten sowie einen wartungsarmen und
zuverlässigen Betrieb – ohne Chemikalien - aus. Genutzt wird das so genannte
PEM-Elektrolyseverfahren. Hierbei wird Wasser durch elektrischen Strom in
Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Name PEM ist abgeleitet von der protonenleitenden
Membran, der sogenannten Proton-Exchange-Membrane. Sie ist durchlässig für
Protonen, aber nicht für Gase wie Wasserstoff oder Sauerstoff. Damit übernimmt
sie in einem elektrolytischen Prozess unter anderem die Funktion des
Separators, der die Vermischung der Produktgase verhindert. Im Vergleich zur
traditionellen Alkali-Elektrolyse ist die PEM-Technologie ideal geeignet, um
fluktuierenden Wind- und Solarstrom aufzunehmen, da eine hoch dynamische
Betriebsweise möglich ist.
„Der in der Produktion anfallende Sauerstoff und die Niedertemperaturabwärme werden erstmalig zur weiteren Nutzung für nahegelegene Industriebetriebe fest eingeplant. In Summe ergibt sich dadurch eine im Sinne möglichst hoher Energieeffizienz einzigartige Anlage, da alle Medienströme einer Verwendung zugeführt werden. Darüber hinaus ist die Elektrolyse ein wichtiger Baustein in der Umsetzung des „WUNsiedler Weg – Energie“, bei dem wir nachhaltige Energienutzung und Klimaschutz in die Praxis umsetzen“, so Marco Krasser, Geschäftsführer der SWW Wunsiedel GmbH.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170
Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das
Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung,
intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung
in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der
führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens
außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten
Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den
weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen
Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018
endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden
Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter www.siemens.com.