Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21. September 2018Siemens AGAmberg
Siemens baut Digitalisierungszentrum in Amberg
Am Siemens Standort Amberg und im Speziellen im Elektronikwerk Amberg melden sich jährlich hunderte von Besuchergruppen an, um sich über Anwendungen der digitalen Fabrik zu informieren. Im laufenden Produktionsbetrieb können die Besucher aber aus Kapazitätsgründen bislang nur eingeschränkt empfangen werden. „Unser Werk in Amberg gilt weltweit als Vorzeigefabrik für Industrie 4.0. In unserem neuen Digitalisierungszentrum werden wir konkret und anschaulich zeigen können, wie Digitalisierung in der diskreten Fertigung funktioniert und wo die Potenziale einer durchgängig integrierten und digitalisierten Produktion liegen“, sagt Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands der Siemens AG. „Wir festigen damit die Vorreiterrolle Ambergs als High-Tech-Standort.“
„Mit dem Besucherzentrum kommen wir den Wünschen unserer internationalen Kunden und interessierten Besuchergruppen nach, sich vor Ort über die Möglichkeiten der digitalen Fertigung zu informieren. Zugleich forschen wir in unserem Digitallabor gemeinsam mit der OTH Amberg-Weiden an zukünftigen Prozessen zur Entwicklung digitaler Technologien“, sagt Ralf-Michael Franke, CEO des Siemens Geschäftsgebiets Factory Automation in der Division Digital Factory.“ Bayern Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer sieht in dem Digitalisierungszentrum ein Vorzeigeprojekt: „Die Digitalisierung ist der Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der bayerischen Wirtschaft. Projekte wie das Digitalisierungszentrum in Amberg machen neue Technologien konkret erlebbar. Sie helfen, die Chancen der Digitalisierung auch einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen.“
Das Digitalisierungszentrum bildet das gesamte Leistungsportfolio von Siemens für das Digital Enterprise ab und zeigt wie Produkte in einem digitalen Unternehmen entstehen und produziert werden. So kann entlang des gesamten Lebenszyklusses der Einsatz des Digital Enterprise Portfolios von der Software zur Produktentwicklung bis zur Produktion im realen Fertigungsprozess erlebt werden. Auf Ausstellungsflächen mit interaktiven Exponaten können Besucher die virtuelle und reale Welt eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus verfolgen und erfahren wie sich die Produktion der Zukunft entwickelt. Mit dem Digitallabor entsteht eine High-Tech-Werkstatt, in der solche Zukunftskonzepte entwickelt und getestet werden. Sie bietet Studierenden der OTH Amberg-Weiden die Möglichkeit an zukunftsweisenden Digitalisierungsthemen mitforschen zu können. Damit ergänzt Siemens Amberg die Kooperations-Strategie „Innovative LernOrte (ILO)“ der Hochschule. „Wir intensivieren mit dem Angebot eines innovativen Lern-Orts das ohnehin schon hervorragende Netzwerk zur OTH“, sagt Dr. Gunter Beitinger, Leiter des Werksverbundes der Geschäftseinheit Factory Automation und des Elektronikwerks Amberg.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen
ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender
Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und
Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und
Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten
Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie
Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im
Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro
und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit
rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Bernhard Lott
Siemens AG
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
90439 Nürnberg
+49 174-1560693