Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Referenzprojekt für Wärmewende in Berlin

Beim Start des innovativen Energieprojekts in Berlin-Siemensstadt mit dabei (v.l.n.r.): Frank Bewig, Bezirksbürgermeister Spandau; Thomas Braun, General Manager Siemensstadt Square; Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe; Thomas Stephanblome, CEO GETEC Plattform Deutschland; Bild: © Siemens

Täglich leiten Millionen von Haushalten, aber auch Gewerbe und Industrie riesige Mengen an Abwasser in die Kanalisation. Die darin enthaltene Wärmeenergie blieb bislang weitgehend ungenutzt und bietet damit ein enormes Potential, das ganzjährig zur Verfügung steht. Laut den Berliner Wasserbetrieben (BWB) liegt das Gesamtpotenzial an Abwasserwärme allein in Berlin bei ca. 200 Megawatt Entzugsleistung. Damit kann Abwasserwärme einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Klimaneutralität der Stadt leisten. Denn in Kombination mit hocheffizienten Wärmepumpensystemen kann die Abwasserwärme sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt werden. Mit seinem zukunftsweisenden Energieprojekt zeigt Siemensstadt Square, wie das gelingt. 
Mit dem nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekt Siemensstadt Square öffnet Siemens sein 76 Hektar großes Industrieareal hin zu einem Berliner Zukunftsort. In diesem neuen Stadtquartier wird in Zukunft nicht nur produziert, sondern auch gewohnt, gearbeitet, gelernt und geforscht. Siemensstadt Square ist ein Leuchtturmprojekt der „Made for Germany“-Initiative und wird Berlin sowie den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter stärken. Bei „Made for Germany“ haben sich führende Unternehmen und Investoren branchenübergreifend für eine starke, erfolgreiche und zukunftsfähige Wirtschaft in Deutschland zusammengeschlossen.
Direkt am Areal, entlang der Nonnendammallee, verläuft eine Abwasserdruckleitung, durch die pro Sekunde 400 bis 1.000 Liter Abwasser zum Klärwerk Ruhleben fließen. Siemens hat gemeinsam mit GETEC ein Energiekonzept entwickelt, das mit dem Partner BWB umgesetzt wird. Es zeigt, dass die Abwasserwärme in Kombination mit Wärmepumpen bis zu 85% der in Siemensstadt Square benötigten Wärme und Kälte liefern kann. Die verbleibenden 15% an Wärmeenergie werden über Luftwärmepumpen gedeckt. Der zum Betrieb notwendige Strom wird zu 100% grün erzeugt – entweder lokal oder aus Wind- und Solarparks zugekauft. Im Rahmen des Energieprojekts werden mit dem Betrieb allein für die von Siemens genutzten Gebäude pro Jahr 1.700 Tonnen CO₂ eingespart. 
Bei der Wärmegewinnung und -verteilung kommt Siemens-Anlagentechnik zum Einsatz. Dafür hat das Unternehmen einen 4-Schleifen-Wärmetauscher mit einem Durchmesser von 1,40 m und einer Länge von rund 800 Metern entwickelt. Das Abwasser wird von der Druckleitung unter der Nonnendammallee in den Wärmetauscher umgeleitet. Dort wird ihm die Wärme entzogen, bevor es wieder zurück in die Hauptleitung fließt. Vor- und Rücklaufleitungen verbinden den Wärmetauscher mit der Energiezentrale des Quartiers, die Siemens gemeinsam mit GETEC errichten und betreiben wird. Dort wird das Wasser mittels Wärmepumpen auf das nötige Temperaturniveau von bis zu 55 Grad Celsius erwärmt und speist damit das Nahwärmenetz. Die Gesamtanlage ermöglicht so eine thermische Leistung von bis zu 10 Megawatt; dies entspricht der Heizleistung von rund 1.000 Heizungsanlagen in modernen Einfamilienhäusern und ist in etwa vergleichbar mit der Fernwärmeversorgung von Teltow oder Neuruppin. Im Sommer sichern die Wärmepumpen darüber hinaus die Kälteversorgung.
Siemens und GETEC haben sich für eine langfristige Partnerschaft entschieden und im Jahr 2024 das Joint Venture NewEnergySquare GmbH gegründet. Das Joint Venture realisiert das Energieprojekt in Siemensstadt Square.
„Die Siemens AG hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 CO₂-neutral zu sein. Gebäude spielen dabei eine zentrale Rolle – sie sind weltweit für fast 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Mit Siemensstadt Square wollen wir zeigen, wie eine klimafreundliche Energieversorgung im Gebäudebestand und Neubau gelingen kann. Die Nutzung von Abwasserwärme ist dabei ein entscheidender Hebel: kostengünstig, lokal verfügbar und genau dort erschließbar, wo der Energiebedarf am höchsten ist. Unser Versorgungskonzept setzt einen Meilenstein für die großflächige Nutzung dieser Ressource – und schafft eine Blaupause für andere Stadtquartiere“, sagt Thomas Braun, General Manager von Siemensstadt Square. 
"Wir sind stolz, gemeinsam mit Siemens dieses zukunftsweisende Projekt zu verwirklichen, das einen bedeutenden Schritt hin zur Klimaneutralität und effizienten Ressourcennutzung markiert. Im Rahmen unseres gemeinsamen Joint Ventures werden wir unsere operative Exzellenz unter Beweis stellen und die Planung, Finanzierung, Errichtung sowie Betriebsführung der neuen Energiezentrale, sowie des Abwasserwärmetauschers und der Wärme- und Kältenetze übernehmen. Siemensstadt Square ist ein herausragendes Beispiel für unser Engagement, nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen für das urbane Leben von morgen zu entwickeln“, sagt Thomas Stephanblome, CEO GETEC Plattform Deutschland.
„Der Bau des größten Abwasserwärmetauschers Europas ist ein Paradebeispiel für die Wärmewende in Berlin. Das innovative Energiekonzept in Siemensstadt Square zeigt, wie ganze Quartiere CO₂-neutral versorgt werden können. Unser Ziel ist ein klimaneutrales Berlin bis 2045. Ein wichtiger Hebel hierfür ist die Zusammenarbeit von privaten Unternehmen und öffentlicher Hand, so wie wir es hier sehen. Siemensstadt Square ist ein Berliner Zukunftsort, an dem sich Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stärke verbinden und der weit über Berlin hinaus Strahlkraft hat“, sagt Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. 
"Mit dem Abwasserwärme-Projekt entsteht in Spandau die größte Anlage ihrer Art in Europa. Damit wird gezeigt, wie vorhandene Energiequellen vor Ort genutzt werden können, um Klimaschutz und Stadtentwicklung miteinander zu verbinden. Für unseren Bezirk ist das ein wichtiger Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit", sagt Frank Bewig, Bezirksbürgermeister Spandau.
Der Aufbau der klimaneutralen Wärmeversorgung wird über die Bundesförderung für effiziente Wärmenutzung (BEW) gefördert.  

Für diese Pressemitteilung

Press Folders

Folgen Sie uns auf X

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
GETEC ist Europas führender Spezialist für verlässliche, dekarbonisierte Energie- und Infrastrukturlösungen. Mit mehr als 3.100 engagierten Mitarbeitenden an rund 50 Standorten setzen wir unsere Expertise in den Bereichen Technik, Regulierung und Nachhaltigkeit für unsere Industrie- und Immobilienkunden ein. Damit unterstützen wir sie, sich durch das komplexe Umfeld des modernen Energiemarkts zu navigieren und zugleich ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Mit über 11.000 Anlagen, verfügt das Unternehmen über ein breites, nachhaltiges Technologie-Angebot. GETEC entwickelt, finanziert und betreibt über seine regionalen Plattformen in Deutschland, Italien, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Österreich und Polen kritische Energieinfrastruktur in ganz Europa.
Mehr

Kontakt

Christian Datzer

Siemens AG

+49 1525 4571651

Vaiva Palma

GETEC

+49 1511 0634942