[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de\/de.html","search_url":"https:\/\/search.siemens.com\/index.php?lang=de&q="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Power für Leipzig - 1000. Ladesäule von Siemens Leipzig wird in Plagwitz installiert
Produktion der Schnellladesäulen SICHARGE D,
Werk für Ladeinfrastruktur eMobility Leipzig
Aus Leipzig für Leipzig: Das 1000.
im Leipziger Siemens-Werk für E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur gebaute Ladesystem
SICHARGE D wurde heute offiziell an die Leipziger Stadtwerke übergeben. Das
Jubiläums-System ist gleichzeitig das achte, das Siemens für Leipzig liefert, und wird in Leipzig-Plagwitz installiert.
„Siemens investiert seit
vielen Jahren in Leipzig. Und das mit Erfolg. Mit dem in Leipzig entwickelten
Schnellladesystem kann ein weltweiter Wachstumsmarkt von Leipzig aus bedient
werden“, betont Clemens Schülke, Bürgermeister und Beigeordneter für
Wirtschaft, Arbeit und Digitales. „Auch die Stadt profitiert: Die Leipziger
Stadtwerke bauen einige dieser modernen Schnellladesäulen im Stadtgebiet auf
und erhöhen damit die Flexibilität ihrer Kunden. Ein wichtiger Schritt in der
Umsetzung der E-Mobilität in Leipzig.“
„Hinter
der 1000. in Leipzig von Siemens hergestellten Ladesäule steckt eine lokale
Erfolgsgeschichte der Marke Leipziger für Leipzig“, sagt Dr. Maik Piehler,
Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke. Von der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur (HTWK Leipzig) wissenschaftlich begleitet, habe Siemens
den neuen High Power Charger (HPC) am Leipziger Standort Böhlitz-Ehrenberg
entwickelt und die Fertigung etabliert, so Piehler weiter. „Daraufhin konnten
wir Leipziger Stadtwerke das erste HPC-System, welches dank seiner neuen
Technologie besonders schnell lädt, errichten und betreiben: Seit vergangenem
Jahr läuft es im Leipziger Paunsdorf Center. Wir freuen uns, die Kooperation
mit Siemens nun weiterzuführen und gemeinsam mit unserem Partner neue Ladeparks
für Leipzig voranzutreiben. Die 1.000 Ladesäule nutzen wir für den
weiteren Ausbau des Leipziger E-Mobilitäts-Netzes.“ Sie wird am neuen Schnellladepark
im Stadtteil Plagwitz (Zschochersche Str. 82) stehen. Die Inbetriebnahme ist am
20. Juni geplant. „Solche Schnelllademöglichkeiten an hoch frequentierten
Standorten sind die ideale Ergänzung zu Standard-Ladesäulen in Wohngebieten und
tragen zu einem attraktiven Ladenetz bei“, so Piehler.
Joachim Zoll, Head of Supply Chain Management Siemens
eMobility, Maximilian Luichtl, Head of Operations Siemens eMobility Leipzig und
Dr. Maik Piehler, Geschäftsführer Leipziger Stadtwerke (v.l.) bei der Übergabe
des 1000. in Leipzig hergestellten Schnellladesystems SICHARGE D
Umweltfreundlicher Transport: Mit dem eTruck kommt die
Ladesäule zum Kunden
Seit 2021 werden am
Siemens-Standort Böhlitz-Ehrenberg Ladesysteme vom Typ SICHARGE D hergestellt,
die auch in Leipzig entwickelt wurden. Siemens Leipzig ist Kompetenzzentrum für
Ladesysteme bis 300 Kilowatt. Für die Entwicklung kooperierte Siemens mit der
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig.
Entstanden ist ein kompaktes, auf
künftige Anforderungen hin skalierbares Schnellladesystem. Es verfügt über ein
großes, höhenverstellbares und damit bedienerfreundliches sowie barrierearmes
Display. Die Ladeleistung kann flexibel auf bis zu 300 Kilowatt erhöht werden,
auch noch während des späteren Betriebs. Die Anzahl der Ladepunkte ist über
zusätzliche Ladeeinheiten, so genannte Dispenser, auf bis zu fünf Ladepunkte pro Hochleistungsladesäule erweiterbar.
Eine dynamische, flexible Verteilung der Ladeleistung auf die zu ladenden
Fahrzeuge optimiert die Ladezeiten.
Im Frühjahr hat Siemens für die
SICHARGE D den iF Design Award 2023 in den Kategorien User Interface
(Designsystem für Ladestationen) und Service Design (Ladestationen Interface)
gewonnen. Ladesäulen aus Leipzig wurden bereits in 38 Länder ausgeliefert. Deutschland
ist ein Schwerpunktmarkt.
„Ich freue mich, dass das 1000. in
Leipzig gebaute Schnellladesystem auch in Leipzig zum Einsatz kommen und damit
eine nachhaltige Mobilitätswende in dieser dynamischen Stadt unterstützen wird“,
sagt Joachim Zoll, Head
of Supply Chain Management Siemens eMobility. „Ich bin sehr stolz auf unser
Leipziger Team, das nicht nur mit der Entwicklung der SICHARGE D seine
Innovationskraft, sondern mit dem schnellen Produktionsanlauf auch sein hohes Engagement
für unser Geschäft unter Beweis gestellt hat.“
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Das kommunale Unternehmen Leipziger Stadtwerke versorgt als lokaler Marktführer für Strom und Wärme die Menschen in Leipzig und der Region zuverlässig und effizient mit Energie. Als innovativer Akteur treibt es die Energiewende in Leipzig aktiv voran. Dazu gehört auch der Ausbau der E-Mobilität. Mehr dazu unter: www.l.de/e-mobilitaet