Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26. Januar 2024Siemens AGMünchen
Memmingen ist deutsche Blitz-Hauptstadt 2023
Die Stadt Memmingen im Allgäu ist Blitzhauptstadt Deutschlands im Jahr 2023. Dies vermeldet der deutsche Blitzatlas, herausgegeben von Siemens und der OVE Service GmbH (ALDIS), mit den Messungen aus allen 402 Land- und Stadtkreisen. Mit rund 316.000 Blitzeinschlägen verzeichnete der Blitzdienst BLIDS 2023 eine rund 30 Prozent höhere Gewittertätigkeit als im Vorjahr (242.000). Wie bereits 2022 stellte das Allgäu auch dieses Jahr den Spitzenreiter. Mit einer Blitzdichte von 2,9 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer liegt Memmingen vorne, gefolgt von Pirmasens im Pfälzer Wald (2,8) und dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf (2,5). Die geringste Blitzdichte ermittelte der Blitzdienst in den Städten Amberg mit 0,08 Blitzereignissen pro Quadratkilometer, in Kiel (0,1) und Neumünster mit einer Blitzdichte von 0,11. Unter den Landeshauptstädten führt Wiesbaden mit einer Blitzdichte von 2,3 die Liste an, gefolgt von Mainz (1,9) und München (1,5). Die höchste Blitzdichte unter den Bundesländern mit 1,3 verzeichnet Baden-Württemberg, die meisten Erdblitze im Jahr 2023 registrierte BLIDS in Bayern – mit über 70.000 Einschlägen 22 Prozent aller gemessenen Ereignisse. Im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming wurde 2023 mit knapp 4.000 Erdblitzen die höchste Anzahl der Blitzereignisse in den Stadt- und Landkreisen verzeichnet.
Der Blitz-Informationsdienst (BLIDS) wird seit September 2023 vom Partnernetzwerk ALDIS (Austrian Lightning Detection & Information System) betrieben. Siemens hat das Blitz-Geschäft an die OVE Service GmbH (ALDIS) verkauft. ALDIS ist ein Gemeinschaftsprojekt des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und der APG Austrian Power Grid AG zur Blitzortung und Blitzdokumentation im zentraleuropäischen Raum.
„Mit ALDIS verbindet uns eine jahrzehntelange, enge
Partnerschaft im Fachverband EUCLID“, sagt BLIDS-Geschäftsleiter Stephan Thern,
der zum Januar 2024 in den Ruhestand geht. „Damit ist die reibungslose und
gewohnt präzise Dienstleistung des Blitz-Informationsdiensts für unsere Kunden
weiter gesichert und befindet sich in guten Händen.“ Das bestätigt auch Wolfgang
Schulz, Leiter von ALDIS/BLIDS: „Durch unsere langjährige und bewährte
Partnerschaft mit Siemens hatten wir optimale Voraussetzungen für eine reibungslose
Übernahme. Die BLIDS-Kunden können sich weiterhin auf exakte Blitzdaten und
eine serviceorientierte Dienstleistung verlassen.“
Seit 1991 analysierte Siemens die registrierten Blitze und
sendete umgehend Warnungen an die Gewitteralarm-Kunden. Dazu nutzt der Dienst
rund 170 Messstationen in Europa. Mit der Übernahme durch die OVE Service GmbH
betreut nun ALDIS das Messnetzwerk in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz,
Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
ALDIS (Austrian Lightning Detection & Information System) ist ein Gemeinschaftsprojekt des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und der APG Austrian Power Grid AG zur Blitzortung und Blitzdokumentation im zentraleuropäischen Raum. ALDIS liefert exakte Blitzdaten an Wetterdienste, Energieversorgungsunternehmen, Versicherungen und Sachverständige und ist darüber hinaus weltweit anerkannte Blitzforschungsstelle. Forschungsergebnisse werden laufend in renommierten Fachzeitschriften und bei internationalen Konferenzen präsentiert. ALDIS ist Mitglied in der europäischen Kooperation EUCLID (EUropean Cooperation for LIghtning Detection), dem Zusammenschluss mehrerer nationaler Blitzortungssysteme zu einem europaweiten Ortungssystem.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.