[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
„The Impulse“ erhält Amberger Gütesiegel „Grüne Hausnummer“
Siemens Besucherzentrum „The Impulse“ wird von Stadt Amberg als nachhaltiges Gebäude ausgezeichnet
Gütesiegel wird nur an besonders nachhaltige Gebäude verliehen
Auch umweltbewusstes Verhalten der Mitarbeitenden mit ausgezeichnet
Siemens Besucherzentrum „The Impulse“ wird von Stadt Amberg als nachhaltiges Gebäude ausgezeichnet
Gütesiegel wird nur an besonders nachhaltige Gebäude verliehen
Auch umweltbewusstes Verhalten der Mitarbeitenden mit ausgezeichnet
Das Siemens Besucherzentrum “The Impulse” in Amberg erhält das Gütesiegel “Die grüne Hausnummer”, das seit 2003 von der Stadt für nachhaltige Gebäude verliehen wird. Es freuen sich (v.l.) Hans-Peter Scharl, Sprecher der Standortleitung, Julia Haberland, Leiterin des “Impulse”, Oberbürgermeister Michael Cerny, Heike Hofmann, Siemens Real Estate, Ramona Grosser, Personalleiterin am Siemens-Standort sowie Gunter Beitinger, Vice President des Siemens Fertigungsverbunds sowie “Vater des Impulse”.
Das Siemens-Besucherzentrum „The Impulse“ erhält die „Grüne
Hausnummer“ der Stadt Amberg. Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny überreichte
Hans-Peter Scharl, Sprecher der Standortleitung Siemens Amberg, die
Auszeichnung. Das seit 2003 vergebene Gütesiegel wird an besonders nachhaltige
Gebäude in Amberg verliehen und ist bisher erst an zwölf Wohn- und vier
Nicht-Wohngebäude vergeben worden. Bei der Vergabe an Nicht-Wohngebäude spielen
neben Fragen der Energieeffizienz und Ressourcen-Schonung des Gebäudes auch die
Einbindung der Mitarbeitenden und deren umweltbewusstes Verhalten eine tragende
Rolle. „Das Siemens Besucherzentrum 'The Impulse' ist ein Leuchtturm, der weit
über die Region Amberg hinaus strahlt“, so Oberbürgermeister Cerny. „Und dies nicht nur als
Vorzeigebeispiel für die digitale Transformation, sondern von Beginn an auch
als klimaneutrales Gebäude, das die modernsten Technologien ganz im Sinne der
Smart City Amberg nutzt, um nachhaltig zu sein.“
Standortleiter Scharl und das Impulse-Team freuten sich über
die Auszeichnung. „Mit der 'Grünen Hausnummer' der Stadt Amberg zeigt 'The
Impulse' nun auch von außen, dass bei uns Nachhaltigkeit, Natur- und
Klimaschutz zu den zentralen Themen zählen – im Gebäude und in den
Technologien, die hier entwickelt, erprobt und den Siemens-Kunden aus aller
Welt präsentiert werden“, so Scharl.
Das Siemens-Besucherzentrum „The
Impulse“ wurde 2021 eröffnet. Seitdem lassen sich hier jährlich weit über
10.000 Gäste aus aller Welt von den neuesten Entwicklungen der
Industrie-Digitalisierung inspirieren. Im integrierten Entwicklungszentrum
arbeiten Startups gemeinsam mit Siemens-Ingenieuren an den Innovationen von
morgen. Und, als Ort der Begegnung konzipiert, treffen sich Siemens-Experten
mit den Kunden des Unternehmens, um gemeinsam Lösungen für die Produktion der
Zukunft zu erarbeiten.
Für Siemens Real Estate, dem
Immobilienunternehmen des Konzerns, spielte Nachhaltigkeit vom ersten Tag an
eine entscheidende Rolle bei der Konzeption, Planung und dem Bau von „The
Impulse“. Mit einem digitalen Zwilling geplant, konnte der Bau besonders
Ressourcen-schonend realisiert werden. Als smartes Gebäude wird es heute – insbesondere
durch die Nutzung von Photovoltaik auf dem Dach, einer innovativen Lüftungs-, Kühlungs- und
Heizungstechnologie sowie permanenter Optimierung mit Hilfe künstlicher
Intelligenz – besonders energieeffizient betrieben. Auch die im Besucherzentrum vorgestellten technologischen Ansätze
und Lösungen zeigen auf, wie die Digitalisierung bei der Transformation der
Industrie zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Unter anderem hat der Standort
die Software-Lösung „SiGreen“ entwickelt, die den CO₂-Ausstoß in der
gesamten Lieferkette kontrollieren kann.
Bereits wenige Wochen nach seiner Eröffnung wurde „The
Impulse“ so auch nach dem internationalen Standard für nachhaltige Gebäude LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) in Gold zertifiziert. Es
folgten Auszeichnungen für die Barrierefreiheit mit dem Signet „Bayern
barrierefrei“ der Bayerischen Staatsregierung sowie ein „German Brand Award“
für das Besuchererlebnis und die Markenbildung.
Inzwischen öffnet „The Impulse“ einmal im Quartal von 17 bis
20 Uhr seine Tore für die interessierte Öffentlichkeit. Mit zusätzlichen
Aktionen wie einem „Verschenke-Schrank“ für zu abzugebende Gegenstände auf dem
Betriebsgelände wurden die Mitarbeitenden für eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft sensibilisiert. Von der Thermoskanne über Spielsachen bis
zum Fahrradcomputer fand dort schon vieles einen neuen glücklichen Besitzer.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.