[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Frankfurter
Büroensemble „The Move“ feiert Richtfest
35.000 Quadratmeter Bürofläche für Siemens und externe Mieter
Innovativ geplant und nachhaltig gebaut entstehen moderne Arbeitswelten für das Arbeiten im New Normal
„The Move Arbeitswelten“ Musterbüro eröffnet
Bauvorhaben ist wichtiger Beitrag zur Entwicklung des neuen Stadtquartiers Gateway Gardens
Das neue Büroensemble
„The Move“ im Frankfurter Stadtquartier Gateway Gardens hat einen wichtigen
Meilenstein erreicht. Knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung feierte Bauherr
Siemens Real Estate (SRE) mit rund 400 Baubeteiligten und geladenen Gästen das
Richtfest für den innovativen Neubau. Siemens errichtet hier in besonders
nachhaltiger Bauweise zwei Gebäude mit rund 35.000 Quadratmeter Bürofläche nach
einem neuartigen Arbeitsplatzkonzept, das gezielt für das Arbeiten im „New
Normal“ entwickelt wurde. Erstmals können dabei auch externe Unternehmen von der
Expertise von SRE profitieren und rund 20.000 Quadratmeter Bürofläche mieten. Mit
seinem innovativen Angebot trägt SRE zur Entwicklung von Gateway Gardens bei
und setzt über Frankfurt hinaus Zeichen bei Nachhaltigkeit und modernen
Arbeitswelten. Von dem zukunftsweisenden Konzept können sich Interessierte
künftig im „The Move Arbeitswelten“ Musterbüro informieren, das zum Richtfest
eröffnet wurde.
35.000 Quadratmeter Bürofläche für Siemens und externe Mieter
Innovativ geplant und nachhaltig gebaut entstehen moderne Arbeitswelten für das Arbeiten im New Normal
„The Move Arbeitswelten“ Musterbüro eröffnet
Bauvorhaben ist wichtiger Beitrag zur Entwicklung des neuen Stadtquartiers Gateway Gardens
Das neue Büroensemble
„The Move“ im Frankfurter Stadtquartier Gateway Gardens hat einen wichtigen
Meilenstein erreicht. Knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung feierte Bauherr
Siemens Real Estate (SRE) mit rund 400 Baubeteiligten und geladenen Gästen das
Richtfest für den innovativen Neubau. Siemens errichtet hier in besonders
nachhaltiger Bauweise zwei Gebäude mit rund 35.000 Quadratmeter Bürofläche nach
einem neuartigen Arbeitsplatzkonzept, das gezielt für das Arbeiten im „New
Normal“ entwickelt wurde. Erstmals können dabei auch externe Unternehmen von der
Expertise von SRE profitieren und rund 20.000 Quadratmeter Bürofläche mieten. Mit
seinem innovativen Angebot trägt SRE zur Entwicklung von Gateway Gardens bei
und setzt über Frankfurt hinaus Zeichen bei Nachhaltigkeit und modernen
Arbeitswelten. Von dem zukunftsweisenden Konzept können sich Interessierte
künftig im „The Move Arbeitswelten“ Musterbüro informieren, das zum Richtfest
eröffnet wurde.
Feierlicher Höhepunkt: das Aufziehen der rund 35 Kilogramm
schweren Richtkrone, natürlich geschmückt mit Bändern in den Farben der beiden
Gebäude „Orange“ und „Blue“ des Ensembles. Das Startsignal für das Aufziehen
gaben: Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und
Reformen der Stadt Frankfurt; Dr. Michael Six, Geschäftsführer der Goldbeck
Deutschland GmbH; Christian Kriwan, General Manager The Move, Siemens Real
Estate; Dr. Zsolt Sluitner, CEO von Siemens Real Estate (von links).
„Hier in Gateway Gardens entsteht wirklich etwas
Außergewöhnliches“, stellte Zsolt Sluitner, CEO des Bauherrn Siemens Real
Estate, in seiner Ansprache fest. „Denn mit The Move schaffen wir einen Ort,
der neue Standards setzt bei Arbeitswelten, Nachhaltigkeit und Inklusion. Zudem
bauen wir erstmalig nicht nur für Siemens, sondern laden auch externe Unternehmen dazu ein,
als Mieter von unserer fast 30-jährigen Erfahrung im Planen, Bauen und
Betreiben von Bürogebäuden zu profitieren. Das heutige Richtfest ist ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg dorthin, und – um beim Namen zu bleiben – ein wahrhaft „bewegender“ Moment
für uns.“
Neuartiges
Bürokonzept für das „New Normal“
Das
Neubauensemble umfasst die zwei Gebäude „The Move Orange“ und „The Move Blue“ mit
insgesamt rund 35.000 Quadratmeter Büroflächen, die konsequent für das Arbeiten
im „New Normal“ entwickelt wurden. Hiervon stehen rund 20.000 Quadratmeter für
externe Mieter zu Verfügung. Die hochflexiblen Büroflächen sind individuell
gestaltbar und bieten viel Raum für Teamarbeit und persönliche Begegnungen. Zu den individuellen Mietflächen kommt ein
breites Angebot an innovativ gestalteten Gemeinschaftsflächen, die als
zusätzliche Arbeitsflächen zur Verfügung stehen. Dazu zählen ein Work Casino
mit Live-Cooking und regionaler Frischeküche, eine Tagesbar und eine
Konferenz-Arena mit 11 verschieden gestalteten Meeting- und Tagungsräumen. The Move wird damit zum Zentrum gemeinsamer Arbeitsaktivitäten, zum
Identifikationspunkt und gleichzeitig zur attraktiven (Heimat-)Adresse der hier
angesiedelten Unternehmen.
„The
Move Arbeitswelten“ Musterbüro öffnet seine Türen
Einen
ersten Eindruck von dem neuartigen Konzept konnten sich die rund 400 Gäste
bereits nach dem Hochziehen des Richtkranzes machen: Zum Richtfest wurde das neue
„The Move Arbeitswelten“ Musterbüro eröffnet. Interessierte können sich dort ab
sofort nach vorheriger Terminvereinbarung über das Angebot und die vielfältigen
Gestaltungs- und Einrichtungsmöglichkeiten informieren.
Wichtiger
Beitrag zur Entwicklung von Gateway Gardens
Mit seinen
innovativen Büroflächen, seiner ansprechenden Architektur, seinem umfangreichen
Angebot und als Sitz der Siemens-Niederlassung Frankfurt wird The Move zu einem
wichtigen Ankerpunkt von Gateway Gardens, mit Strahlkraft weit über Frankfurt
hinaus. Seit Mitte Mai ist The Move darum auch Mitglied der Gateway Gardens Community
e.V., die sich die weitere positive Entwicklung des Quartiers zum erklärten
Ziel gesetzt hat.
Die
besondere Rolle von „The Move“ bei der Entwicklung von Gateway Gardens betonte
auch die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin, Stadträtin Stephanie Wüst. In
ihrem Grußwort sagte sie: „Siemens ist ein Impulsgeber und Technologieanbieter
für nahezu alle Branchen und ist verantwortlich für ein zukunftsweisendes
Infrastrukturprojekt hier am Frankfurter Flughafen genauso wie bei der
Entwicklung einer smarten Infrastruktur für unsere Städte – den „Motoren“ des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts.“
Anspruchsvoller
Rohbau
Der Rohbau
wurde innerhalb von nur einem Jahr nach der Grundsteinlegung errichtet. Er stellte
die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in Zeiten der Pandemie immer wieder vor
besondere Herausforderungen. Beginnend beim Aushub der rund 50.000 Kubikmeter
großen Baugruben, in die ein komplettes Kreuzfahrtschiff gepasst hätte, über
die mit fast einem Meter besonders dicke Beton-Bodenplatte bis hin zum Aufbau
der insgesamt über 500 Außenwand- sowie mehr als 2.000 Deckenelemente, für die
der mit 73 Metern Höhe einer der größten Kräne Deutschlands zum Einsatz kam.
Errichtet
wurde The Move in der zukunftsweisenden und vielfach ausgezeichneten
Systembauweise. Dazu entstand bereits lange vor dem ersten Spatenstich ein
Digitaler Zwilling des Gebäudes. Auf Basis dieses Digitalen Zwillings fertigte
das mit dem Bau beauftragte Unternehmen Goldbeck die Gebäudeelemente vor und
montierte sie anschließend passgenau auf der Baustelle. Das erhöhte nicht nur
die Terminsicherheit und Bauqualität, es ist auch besonders nachhaltig.
„Durch
unsere systematisierte Bauweise können die Goldbeck-Bauelemente speziell auf
ihren Nutzen hin durchoptimiert werden, was sehr ressourcenschonend und damit
nachhaltig ist. So misst die mittlere Stärke unserer Rippendecke bei 8,10m
Spannweite nur ca. 155 mm und spart damit zu konventionellen Bauweisen enorm
viel Beton ein. Für einen möglichst störungsfreien Bauablauf bei gleichbleibend
hoher Qualität und geringem Aufwand haben wir das Bauvorhaben zusätzlich in
einzelne Taktzonen von je rund 400 Quadratmetern unterteilt“, erklärte Michael
Six, Geschäftsführer der Goldbeck Deutschland GmbH, anlässlich des Richtfests.
„So können die unterschiedlichen Gewerke im Wochentakt durch die einzelnen
Zonen fließen und ohne Verschwendung von Arbeitszeit und Material eine Zone
nach der anderen fertigstellen.“
Nachhaltiger
Betrieb
Auch im
späteren Betrieb spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Dank Digitalem
Zwilling und modernster Gebäudeautomatisierungstechnik für die gesamte
technische Infrastruktur mit Produkten von Siemens Smart Infrastructure wird
The Move besonders effizient und nachhaltig betrieben werden können. Nicht
zuletzt darum ist schon jetzt die Zertifizierung in Gold nach dem
internationalen LEED-Standard sowie dem deutschen DGNB-Nachhaltigkeitsstandard
angestrebt. Darüber hinaus wurde The Move im Rahmen des GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark)-Ratings bereits mit vier von fünf möglichen
Sternen ausgezeichnet.
„The
Move Orange“ wird Ende 2022 bezugsfertig sein. Die Fertigstellung von „The Move
Blue“ wird dann im Sommer 2023 folgen.
Mit dem Richtfest am 13. Juni 2022 hat das Büroensemble „The
Move“ knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung den nächsten großen Meilenstein
erreicht.
Rund 400 Baubeteiligte und Gäste feierten zusammen mit
Bauherr und Gastgeber Siemens Real Estate den Anlass auf der Baustelle im
aufstrebenden Frankfurter Stadtquartier Gateway Gardens.
Feierlicher Höhepunkt: das Aufziehen der rund 35 Kilogramm
schweren Richtkrone, natürlich geschmückt mit Bändern in den Farben der beiden
Gebäude „Orange“ und „Blue“ des Ensembles. Das Startsignal für das Aufziehen
gaben: Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und
Reformen der Stadt Frankfurt; Dr. Michael Six, Geschäftsführer der Goldbeck
Deutschland GmbH; Christian Kriwan, General Manager The Move, Siemens Real
Estate; Dr. Zsolt Sluitner, CEO von Siemens Real Estate (von links).
Stellvertretend für alle am Bau Beteiligten sprach
Richtmeister Marco Langer den Richtspruch.
Das Gebäudeensemble umfasst die beiden Gebäude “The Move
Blue” und “The Move Orange” mit insgesamt rund 35.000 Quadratmetern
hochflexibler Bürofläche. Hiervon stehen rund 20.000 Quadratmeter externen
Mietern zur Verfügung. Die Flächen zeichnen sich durch ihr innovatives
Arbeitsplatzkonzept aus, das gezielt für das Arbeiten im “New Normal”
entwickelt wurde.
Mit seinem neuartigen Arbeitsplatzkonzept, der ansprechenden
Architektur, seinem vielfältigen Gastronomie- und Konferenzangebot und der
Strahlkraft des Namens Siemens trägt The Move zur Bereicherung des neuen
Stadtquartiers Gateway Gardens bei.
Einen
Eindruck von dem neuartigen Bürokonzept können Mieter im “The Move
Arbeitswelten” Musterbüro gewinnen, das zum Richtfest eröffnet wurde. Das Band
durchschnitten Dr. Michael Six, Geschäftsführer der Goldbeck Deutschland GmbH; Stephanie
Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Reformen der Stadt
Frankfurt; Dr. Zsolt Sluitner, CEO Siemens Real Estate; Dr. Patrik Dresen, Head
of Finance, Siemens Real Estate (von links).
Dr. Michael Six, Geschäftsführer der Goldbeck Deutschland
GmbH
Dr. Zsolt
Sluitner, CEO Siemens Real Estate
Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft,
Recht und Reformen der Stadt Frankfurt
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Siemens Real Estate (SRE) trägt die Geschäftsverantwortung für das weltweite Immobilienportfolio von Siemens und ist für alle Immobilienaktivitäten an den rund 1.500 Büro- und Produktionsstandorten des Unternehmens in 180 Ländern zuständig. Damit zählt SRE zu den führenden Corporate Real Estate Unternehmen weltweit. Für Siemens steuert SRE das Portfolio, optimiert die Flächennutzung, regelt den Betrieb der Immobilien, ist für Vermietung und Verwertung zuständig und führt alle Entwicklungs- und Bauprojekte des Konzerns durch. Externen Unternehmen bietet SRE Beratungsleistungen auf den Feldern neue Arbeitswelten, Nachhaltigkeit und Portfoliostrategie an. Mit Projekten wie der Siemensstadt Square in Berlin, dem Siemens Campus Erlangen, „The Move“ in Frankfurt sowie den Siemens Technoparks baut SRE derzeit seine Position als bedeutender Entwickler, Bestandshalter und Vermieter weiter aus. Dabei unterstützt SRE seine Kunden nicht nur aktiv bei ihrem Geschäft, sondern schafft Werte und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Auch unter den Gesichtspunkten einer möglichst effizienten, nachhaltigen und zukunftsorientierten Nutzung von ganzen Standorten, einzelnen Gebäuden oder Flächen setzt SRE Maßstäbe, gestaltet aktiv die Arbeitswelt von morgen und gilt als Treiber der Digitalisierung im Immobilienbereich – bis hin zur Gestaltung ganzer Stadtviertel der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com/realestate.