Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26. Februar 2019Siemens AGStuttgart
Bekenntnis zu Standort Stuttgart bekräftigt
Das Urbanic wird in den kommenden Jahren auf dem Areal Lorenzstraße/Schwieberdinger Straße entstehen und verfügt über eine direkte Anbindung zur Autobahn A81 sowie eine S-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe. Neben Büroflächen wird es auf dem Campus eine Kindertagesstätte, ein Café, eine Kantine und ein Kiosk geben. Auch eine Tiefgarage soll neu gebaut werden.
Derzeit ist die Niederlassung Stuttgart im Stadtteil Weilimdorf angesiedelt. Gemeinsam mit dem hausinternen Immobiliendienstleister Siemens Real Estate hat Siemens ein Konzept für den neuen Standort entwickelt und nun von der Firma Fritz OHG Spedition zwei Bürogebäude mit insgesamt 20.000 Quadratmeter Fläche angemietet, in die die Mitarbeiter der Siemens-Niederlassung Stuttgart umziehen werden. Der Campus wird auf einem rund 2,4 Hektar großen Areal in Zuffenhausen entstehen. „Mit dem Urbanic haben wir einen Ort für unsere Niederlassung gefunden, der die Werte von Siemens widerspiegelt“, so Marc Konrad, Sprecher der Siemens-Niederlassung Stuttgart. „Der Standort ist eine perfekte Umgebung für die Planung und Umsetzung unserer Projekte in der Region.“ Dietmar Langmaier, Leiter Siemens Real Estate Südwest, ergänzend: „Der Campus bietet den Mitarbeitern in Stuttgart ein hochmodernes, innovatives und nachhaltiges Arbeitsumfeld.“
Siemens ist der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit der Eröffnung der „Geschäftsstelle für das Königreich Württemberg“ im Jahr 1894 eng verbunden. Heute unterhält Siemens hier mit der Niederlassung Stuttgart den größten Vertriebsstandort in Deutschland. Ob Automatisierungs-, Digitalisierungs- und Antriebstechnik, Gebäudeautomatisierung, Engineering von Anlagen, Sicherheitsund Installationstechnik, Energieerzeugung und -verteilung, Verkehrs- oder Informationstechnik – über das gesamte Spektrum bietet die Niederlassung Stuttgart Kompetenz aus einer Hand. Die Mitarbeiter von Siemens Healthineers in Stuttgart betreuen zudem regionale Kunden aus der Gesundheitsbranche.
Presseinformation zum Download
Copyright Vermerk
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.