Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14. Dezember 2021Siemens AGMünchen
Baustart für neues Siemens Technology Center in Garching
Siemens hat am
Forschungscampus Garching mit den Bauarbeiten für das neue Technology Center
begonnen. In dem Neubau werden über 450 Forschende von Siemens Technology
gemeinsam mit rund 150 TU-Mitarbeitenden und -Studierenden an Zukunftsthemen
der Digitalisierung arbeiten. Dafür bietet das Forschungsgebäude rund 13.000 Quadratmeter
Fläche auf vier Stockwerken, die hochflexibel genutzt werden können. Mit Fertigstellung
des Neubaus im Jahr 2023 erhält Siemens sieben Jahre nach Eröffnung des neuen
Headquarters am Wittelsbacher Platz eine weitere neue Adresse in der
Metropolregion München.
Förderung der Kerntechnologien
Schon heute ist der
Forschungscampus Garching mit mehr als 7.500 Beschäftigten und 20.000
Studierenden eines der größten Zentren für Wissenschaft, Forschung und Lehre in
Deutschland. ‚Technology‘ ist die zentrale Forschungseinheit von Siemens, in
der weltweit rund 2.100 Mitarbeitende an den für das gesamte Unternehmen
wichtigen Basistechnologien von morgen arbeiten. Mit seinem neuen Technology
Center will Siemens gemeinsam mit der TU München Fokusthemen der
Digitalisierung weiterentwickeln und unterstützt damit das
Industry-on-Campus-Konzept der Universität.
„Die einzigartige
Mischung aus Top-Universitäten wie TUM und LMU, Forschungsinstituten wie der
Fraunhofer-Gesellschaft, Hightech-Industrien und einer lebendigen Startup-Szene
bietet ein schlagkräftiges Forschungs- und Innovationsökosystem. Als integraler
Bestandteil dieses Systems schätzen wir die Möglichkeiten, hier Open Innovation
zur Förderung der Kerntechnologien von Siemens zu leben.“ erläutert Norbert
Gaus, Head of Research in Digitalization and Automation bei Siemens Technology.
„In unserem neuen Technology Center werden wir uns auf wichtige Zukunftsthemen
der Digitalisierung konzentrieren. Einen Anwendungsschwerpunkt bilden
innovative Ansätze zu nachhaltigen Lösungen bei unseren Kunden. Weitere Kerntechnologien
sind zum Beispiel Digitale Zwillinge, das industrielle Internet der Dinge, die
Zukunft der Automatisierung oder additive und innovative Fertigungsverfahren.“
Zukunftsweisend und nachhaltig
Das neue
Forschungsgebäude bietet dazu auf vier Stockwerken mit zwei Innenhöfen moderne
und hochvariabel nutzbare Flächen. Sie wurden – ähnlich Kaufhäusern – so
gestaltet, dass die Innenstruktur keine Brandwände benötigt und bis zu 5.000
Quadratmetern große Einzelflächen ermöglicht. Neben einem flexibel teilbaren
Hörsaal sollen hier auch Technikumsflächen wie Labore, eine Konferenzzone,
Trainings- und Besprechungsräume sowie moderne Arbeitsplätze entstehen. Im
Foyer können aktuelle Forschungsprojekte der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Erstellt wird das
Siemens Technology Center Garching von Siemens Real Estate (SRE), dem
Immobilienunternehmen von Siemens, nach den unternehmenstypisch hohen
Nachhaltigkeits-Standards. So wurde von Beginn an die innovative
Planungsmethode BIM (Building Information Modeling) genutzt, bei der bereits
vor dem ersten Spatenstich ein digitaler Zwilling entsteht, der sowohl für den
Bau als auch den späteren nachhaltigen Betrieb genutzt wird. Auf Basis des
digitalen Zwillings wird der Generalunternehmer, Arbeitsgemeinschaft (ArGe) Max
Bögl und Mauss Bau, das Gebäude errichten. Photovoltaik auf dem Dach, regionale
Materialien, Anschluss an das durch Geothermie gespeiste Fernwärmenetz der
Stadt Garching, der Einsatz zahlreicher innovativer Gebäudelösungen von Siemens
und viele weitere Maßnahmen stellen sicher, dass das Gebäude sehr nachhaltig
wird.
„Seit vielen Jahren
setzen wir sowohl in Sachen Nachhaltigkeit als auch bei innovativen
Arbeitswelten immer wieder Maßstäbe“, erklärt Oliver Jaroschek, der bei SRE für
die weltweiten Bauprojekte verantwortlich ist. „Für das neue Technology Center
streben wir nicht nur eine Zertifizierung nach dem internationalen LEED Gold
Standard an, wir greifen auch auf unsere langjährige Erfahrung bei der
Entwicklung und Gestaltung zukunftsorientierter Arbeitswelten zurück. Dabei
werden wir auch neue Erkenntnisse aus der Pandemie berücksichtigen, denn das
Wohlbefinden der Menschen steht für uns immer im Vordergrund.“
Der Neubau wird
voraussichtlich Mitte 2023 bezugsfertig sein.
Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Die
Siemens Real Estate (SRE) trägt die Geschäftsverantwortung für das weltweite Immobilienportfolio von Siemens und ist für alle Immobilienaktivitäten an den rund 1.500 Büro- und Produktionsstandorten des Unternehmens in 180 Ländern zuständig. Damit zählt SRE zu den führenden Corporate Real Estate Unternehmen weltweit. Für Siemens steuert SRE das Portfolio, optimiert die Flächennutzung, regelt den Betrieb der Immobilien, ist für Vermietung und Verwertung zuständig und führt alle Entwicklungs- und Bauprojekte des Konzerns durch. Externen Unternehmen bietet SRE Beratungsleistungen auf den Feldern neue Arbeitswelten, Nachhaltigkeit und Portfoliostrategie an. Mit Projekten wie der Siemensstadt Square in Berlin, dem Siemens Campus Erlangen, „The Move“ in Frankfurt sowie den Siemens Technoparks baut SRE derzeit seine Position als bedeutender Entwickler, Bestandshalter und Vermieter weiter aus. Dabei unterstützt SRE seine Kunden nicht nur aktiv bei ihrem Geschäft, sondern schafft Werte und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Auch unter den Gesichtspunkten einer möglichst effizienten, nachhaltigen und zukunftsorientierten Nutzung von ganzen Standorten, einzelnen Gebäuden oder Flächen setzt SRE Maßstäbe, gestaltet aktiv die Arbeitswelt von morgen und gilt als Treiber der Digitalisierung im Immobilienbereich – bis hin zur Gestaltung ganzer Stadtviertel der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com/realestate.