Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News15. Mai 2020Siemens AGNürnberg
Innovationskunst aus der Metropolregion Nürnberg
Über Autos, autonome Fahrsysteme und
die Zukunft der Automobilproduktion
Langsam
schwebt die Karosserie voran. 3,5 Tonnen schwer, hängt sie von der Decke einer
großen Halle – gehalten von großen Stahlarmen, die sich vorsichtig um sie
schließen. Sie gleitet entlang der Schienen, die sich wie ein Netzwerk durch
die gesamte Halle ziehen.
Ein fahrerloses Transportsystem kommt näher, bis es sich parallel zur
Karosserie bewegt. Die weiße, flache Box folgt den Bewegungen der Maschine über
ihm. Wie von selbst bewegt er sich über den Hallenboden. Auf ihm: ein neues
Bauteil für den nächsten Fertigungsschritt.
Lösungen für die Automobilindustrie
Nein, hier in Nürnberg hat keine neue Automobilproduktion eröffnet.
Stattdessen befinden sich die Anlage und das fahrerlose Transportsystem im
Automotive Showroom und Test-Center von Siemens. Hier werden neue
Fertigungsabläufe speziell für die Automobilindustrie getestet und vorgestellt,
wie zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme oder Zukunftstechnologien wie
Cloud und Edge Computing oder industrielles 5G. 2014 wurde das Test-Center
eröffnet und zeigt seitdem, wie Siemens-Produkte für die Automobilproduktion
funktionieren.
Ausgestellt wird ein Kreislauf einer Schwerlast-EHB (Elektrohängebahn) mit
Fahrwagen für den Karossentransport (Karossen bis zu 3,5 Tonnen und bis zu 4
Achsen für Heben, Schwenken und Drehen). Außerdem können Besucher einen
weiteren Kreislauf einer Leicht-EHB (Transportsystem für Mittelschweres
Transportgut wie Türen, Cockpit, Motoren/Getriebe und Logistik bis zu 1,5
Tonnen Nutzlast und 1-2 Achsen für Hub und Drehen) sehen, mit Fahrwagen für den
Transport von beispielsweise Türen oder Cockpits.
2017 kamen Fahrerlose Transportsysteme (FTS) dazu. Neben den
Transportsystemen wird hier auch die dazugehörige Automatisierungsplattform
Simove inklusive Software getestet und weiterentwickelt: So bietet Simove
Anwendern besondere Applikationen für die Fahrzeugkommunikation, Navigation und
Instandhaltung sowie eine Flottenmanagementsoftware, in die FTS unterschiedlicher
Hersteller integriert werden können. Maschinenbauer und FTS-Hersteller können
über die Softwarebibliothek auf vorkonfigurierte und getestete
Funktionsbausteine zugreifen.



Unter realen Bedingungen testen
Eine Voraussetzung für die Fertigung der Zukunft: ein leistungsstarkes Kommunikationsnetzwerk. Industrielles 5G sorgt im Showroom in Nürnberg für hohe
Datenraten, zuverlässige Datenübertragung und besonders kurze Latenzzeiten. So
können Produktion, Instandhaltung und Logistik drahtlos miteinander verknüpft
werden. Dafür wurde extra ein eigenständiges, privates 5G-Netz eingerichtet –
so, wie es zukünftig in vielen Produktionen eingesetzt werden soll: reale
industrielle Testbedingungen, sozusagen. Das eigenständige 5G-Netz ist eine
Kooperation von Siemens mit Qualcomm Technologies Inc.
Der
Showroom in Nürnberg dient so als reales Beispiel für neue Fabriken und
Produktionslinien, von denen heute viele zunächst online geplant werden. Was
entsteht, ist ein digitales Abbild der Produktionslinien, der so genannte digitale Zwilling. Mit diesen "Digital Twins" kann die Produktion
optimiert werden, noch bevor das erste Bauteil von der Decke schwebt. Auch die
dafür notwendigen Softwaretools stehen im Testcenter zur Verfügung und werden für
Kundenpräsentationen und Lösungsdiskussionen genutzt.
Beitrag des Bayrischen Rundfunks zum Automotive Showroom in Nürnberg
Der Bayrische Rundfunk war bei uns in Nürnberg zu Gast und hat mitgefilmt.
Hier geht's zum Beitrag des BR über den Automotive Showroom in Nürnberg