[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"da","nav_path":"\/de\/da","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/da-dk","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/da-dk\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Ahausen gestaltet Energiewende: Neues Umspannwerk schafft
Grundlage für Solarpark und innovative Netztechnik
Umspannwerk für Solarpark-Betreiber ENERPARC im niedersächsischen Ahausen in Betrieb genommen
Anlage sorgt für Netzanschluss eines neuen Solarparks mit 65 Megawatt Spitzenleistung
Weltweit erster Einsatz einer 40-Kilovolt-Mittelspannungsschaltanlage von Siemens mit umweltfreundlicher Clean Air Technologie
Mit der Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks schaffen ENERPARC, WT Energiesysteme und Siemens gemeinsam mit der Gemeinde Ahausen die Voraussetzung, den künftig im benachbarten Solarpark erzeugten Strom sicher in das öffentliche Netz einzuspeisen. Der Solarpark wird mit einer Leistung von 64 Megawattpeak rund 18.000 Vier-Personen-Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Darüber hinaus plant ENERPARC einen Batteriespeicher, der den erzeugten Solarstrom künftig zwischenspeichern kann.
Umspannwerk für Solarpark-Betreiber ENERPARC im niedersächsischen Ahausen in Betrieb genommen
Anlage sorgt für Netzanschluss eines neuen Solarparks mit 65 Megawatt Spitzenleistung
Weltweit erster Einsatz einer 40-Kilovolt-Mittelspannungsschaltanlage von Siemens mit umweltfreundlicher Clean Air Technologie
Mit der Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks schaffen ENERPARC, WT Energiesysteme und Siemens gemeinsam mit der Gemeinde Ahausen die Voraussetzung, den künftig im benachbarten Solarpark erzeugten Strom sicher in das öffentliche Netz einzuspeisen. Der Solarpark wird mit einer Leistung von 64 Megawattpeak rund 18.000 Vier-Personen-Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Darüber hinaus plant ENERPARC einen Batteriespeicher, der den erzeugten Solarstrom künftig zwischenspeichern kann.
Nahmen das innovative UW Ahausen gemeinsam in Betrieb (v.l.): Dietmar Tietz (WT Energiesysteme), Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer, Stefan Müller (ENERPARC), Christoph Menger (Siemens AG). (Foto: Siemens AG)
Gemeinsam haben ENERPARC, WT Energiesysteme und Siemens das Umspannwerk realisiert. WT Energiesysteme verantwortete als General-unternehmer die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage. ENERPARC übernahm die Bauherrenvertretung, finanzierte das Projekt und wird sowohl das Umspannwerk als auch den Solarpark langfristig im eigenen Bestand betreiben.
Ein technologisches Highlight des Umspannwerks ist die moderne Schaltanlage für Spannungen bis 40 Kilovolt. Sie setzt auf „Clean Air“ als Isoliermedium – eine klimafreundliche Lösung auf Basis natürlicher Luftbestandteile. Neben ihrer hohen Betriebssicherheit zeichnet sich die Anlage durch ihre Zuverlässigkeit und Brandsicherheit aus. Integrierte Sensoren liefern laufend Daten zum Zustand der Anlage und ermöglichen über die IoT-Plattform Electrification X eine digitale Überwachung des Umspannwerks in Echtzeit.
Mit dem Projekt Ahausen entstehen damit nicht nur die Voraussetzungen für die Netzanbindung eines 64-MWp-Solarparks. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie innovative Schaltanlagentechnologie, moderne Netzinfrastruktur und erneuerbare Energieerzeugung erfolgreich miteinander verbunden werden können.
Die Gemeinde Ahausen unterstützte das Vorhaben von Beginn an. Auch der Netzbetreiber Avacon begleitete die Planungs-, Genehmigungs- und Anschlussprozesse konstruktiv und sorgte für eine zügige Umsetzung.
Die Energiewende braucht nicht nur erneuerbare Erzeugungskapazitäten, sondern auch die dafür nötige Infrastruktur. Mit dem Umspannwerk in Ahausen schaffen wir die Voraussetzung, große Mengen sauberen Stroms sicher ins Netz zu integrieren. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie die Energiewende vor Ort erfolgreich gestaltet werden kann, wenn Kommune, Netzbetreiber und Industrie gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
Stefan Müller, COO ENERPARC AG
ENERPARC entwickelt, errichtet und betreibt neben Solarparks auch weitere Infrastrukturanlagen für die Energiewende. Dazu gehören Umspannwerke und Großbatteriespeicher. Mit dem Standort Ahausen nimmt das Unternehmen bereits das 37. Umspannwerk in sein deutsches Portfolio auf.
Ahausen/ Niedersachsen: Weltweit erste Integration einer Siemens Mittelspannungsschaltanlage vom Typ 8DAB 40 blue GIS ohne klimaschädliche F-Gase in einem Umspannwerk für erneuerbare Energien. (Foto: Siemens AG)
Als weltweit erster Kunde setzen wir die neue 8DAB 40 blue GIS in einem Umspannwerk für erneuerbare Energien ein. Innovationen kommen bei uns nicht erst dann zum Einsatz, wenn sie zum Marktstandard geworden sind. Wir möchten neue Technologien frühzeitig unter realen Bedingungen erproben und die dabei gewonnenen Erfahrungen direkt in zukünftige Projekte einbringen. Davon profitieren unsere Kunden durch einen technologischen Vorsprung und die Sicherheit, auf praxiserprobte Lösungen zu setzen.
Die Anforderungen an moderne Energieinfrastrukturen wachsen rasant. Das Netz ist der entscheidende Faktor für den Erfolg der Energiewende. Mit der auch hier in Ahausen eingesetzten 8DAB 40 - blue GIS bieten wir nicht nur eine F-Gas-freie Schaltanlage, sondern vereinen Nachhaltigkeit, Versorgungs-sicherheit und digitale Transparenz. Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden weltweit und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche, resiliente und digitale Energieversorgung.
Christoph Menger, Leiter Business Unit Electrification & Automation Deutschland, Siemens AG
Die Erneuerbaren Energien, die Netze und Speicher tragen in Niedersachsen als Energiewendeland Nr. 1 erheblich zur kommunalen Wertschöpfung und Senkung der Strompreise sowie zum Ausstieg aus teuren Importen von fossilen Energien bei.
Christian Meyer, Energie- und Klimaschutzminister von Niedersachsen
Eckdaten des Projekts
Solarpark mit 64 MWp Leistung auf rund 59 Hektar Fläche
Grünstrom für rund 18.000 Haushalte
Neues Umspannwerk als Netzanschlusspunkt für den Solarpark
Weltweit erste Integration der Siemens 8DAB 40 blue GIS in einem Umspannwerk für erneuerbare Energien
F-Gas-freie Technologie auf Basis von Clean Air
Geplante Erweiterung um einen Batteriespeicher mit bis zu 50 MW Leistung
Die ENERPARC AG mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der größten Entwickler, Errichter und Betreiber von Photovoltaik-Großanlagen in Europa. Das Unternehmen deckt die gesamte solare Wertschöpfungs-kette ab – von der Projektentwicklung über Finanzierung und Bau bis zum langfristigen Betrieb und der Stromvermarktung. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat ENERPARC weltweit mehr als 1.000 Solarparks mit einer Leistung von rund 6,6 Gigawattpeak installiert. Heute umfasst das installierte eigene Portfolio der Unternehmensgruppe 760 Solarparks mit über 5 Gigawattpeak Leistung, 32 Großbatteriespeicher mit einer Kapazität von rund 500 Megawattstunden sowie 37 Umspannwerke.
Die WT Energiesysteme GmbH ist ein etablierter Errichter von Umspannwerken in Deutschland. Das Unternehmen realisiert anspruchsvolle Projekte im Bereich der Hoch- und Höchstspannung und gestaltet diese von der Planung über die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme und zum Service. Mit umfassender Erfahrung aus über 250 Projekten überträgt WT Energiesysteme seine bewährte Expertise gezielt auf die Höchstspannungsebene und treibt damit die Weiterentwicklung der Stromnetze und die Integration erneuerbarer Energien aktiv voran.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.