Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25. September 2024Siemens Schweiz AG
Solarbetriebenes System zur Überwachung von Erdbewegungen
Im Frühling 2024 stürzten über eine Million Kubikmeter Fels des Piz Scerscen im Engadin über den Tschiervagletscher ins Val Roseg und aufgrund von Erdrutschen waren im Sommer 2024 mehrere Strassen im Wallis und in Graubünden gesperrt. Erdrutsche und Felsstürze stellen eine grosse Gefahr in der Schweiz dar; 6 bis 8 % des Landes gelten als instabil. Sensoren ermöglichen es, Erdbewegungen bereits im Frühstadium zu erkennen und rechtzeitig Gegenmassnahmen zu ergreifen.
Die BFH-Absolventen Jonas Brülhart, Nicola Stettler und Tobias Zaugg haben in ihrer Bachelorarbeit ein solarbetriebenes System zur Datenübertragung (LoRa-Gateway) und eine Benutzeroberfläche zur Überwachung der Messungen von Erdbewegungen entwickelt. Das flexible und universell einsetzbare LoRa-Gateway mit Webanwendung kann sowohl für die Überwachung von Erdbewegungen genutzt werden als auch als Basis für weitere Projekte zur Datenübertragung dienen. Die entwickelte Webapplikation ermöglicht das Monitoring in Echtzeit durch interaktive Grafiken und bietet auch SMS-Benachrichtigungen.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnten die drei Preisträger die Jury überzeugen. Sie sind damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Programms «Future Creators», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich MINT fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Diese und weitere Presse-Informationen sind abrufbar unter: www.siemens.ch/presse
Weitere Informationen zum Siemens Excellence Award finden Sie unter: www.siemens.ch/siemens-excellence-award
Die BFH-Absolventen Jonas Brülhart, Nicola Stettler und Tobias Zaugg haben in ihrer Bachelorarbeit ein solarbetriebenes System zur Datenübertragung (LoRa-Gateway) und eine Benutzeroberfläche zur Überwachung der Messungen von Erdbewegungen entwickelt. Das flexible und universell einsetzbare LoRa-Gateway mit Webanwendung kann sowohl für die Überwachung von Erdbewegungen genutzt werden als auch als Basis für weitere Projekte zur Datenübertragung dienen. Die entwickelte Webapplikation ermöglicht das Monitoring in Echtzeit durch interaktive Grafiken und bietet auch SMS-Benachrichtigungen.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnten die drei Preisträger die Jury überzeugen. Sie sind damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Programms «Future Creators», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich MINT fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Diese und weitere Presse-Informationen sind abrufbar unter: www.siemens.ch/presse
Weitere Informationen zum Siemens Excellence Award finden Sie unter: www.siemens.ch/siemens-excellence-award
Jonas Brülhart und Tobias Zaugg, BFH-Absolventen; Andreas Rohrbach, Hochschulbetreuer Siemens Schweiz; Nicola Stettler, BFH-Absolvent (v.l.n.r.)
For this press release
Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 79 333 42 89