Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19. November 2020Siemens Schweiz AG
Siemens digitalisiert die Elektroplanung im Maschinen- und Anlagenbau
Mit „Control Panel Design“ integriert Siemens Smart Infrastructure neue
Elektroplanungsfunktionen in die Konfigurations- und Bestellsoftware TIA Selection
Tool. Damit erfolgt die elektrische Vorplanung nun durchgängig digital. Elektroplaner
können die Hauptelektrik einer Maschine einfach und normenkonform nach IEC und
UL auslegen und dimensionieren. Dies reduziert den dafür notwendigen Aufwand
sowie mögliche Fehlerquellen und hilft Maschinen- und Schaltschrankbauern, ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit dem TIA Selection Tool lassen sich sämtliche
Komponenten für den industriellen Steuerschrank schnell und komfortabel
konfigurieren und auswählen. Durch die Integration der neuen Control-PanelDesign-Funktionen lässt sich nun, neben der Mechanik und
Automatisierungstechnik, auch die Elektrik auslegen – und das auf einer Datenbasis
und innerhalb einer Plattform. Dies schafft die Grundlage für deutlich effizientere
Entwicklungsprozesse, schnellere Durchlaufzeiten und intelligente
Elektrifizierungslösungen in der Industrie.
„Getrieben von zunehmender Automatisierung und dem erhöhten Bedarf an
Flexibilität, Verfügbarkeit und Energieeffizienz, werden die Anforderungen im
Maschinen- und Schaltschrankbau immer komplexer. Zugleich steigt der
Kostendruck auf Hersteller- und Betreiberseite“, sagte Andreas Matthé, CEO
Electrical Products bei Siemens Smart Infrastructure. „Control Panel Design ist eine
Siemens AG
Communications
Leitung: Clarissa Haller
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
Deutschland
Informationsnummer: HQSIPR202011136060DE
Siemens AG Presseinformation
Informationsnummer: HQSIPR202011136060DE Seite 2/3
kleine Revolution in der Elektroplanung. Die Software ermöglicht es Maschinen- und
Schaltschrankbauern, ihren Wertschöpfungsprozess mit Digitalisierung deutlich
wirtschaftlicher zu gestalten.“
Normenkonforme Elektroplanung per Mausklick
Fast die Hälfte der Gesamtkosten im Schaltschrankbau entfällt heute auf
Engineering, Design und Dokumentation. Insbesondere in der Elektroplanung finden
viele Tätigkeiten, wie Komponentenauswahl, die Berechnung von
Leitungsquerschnitten und Kurzschlussströmen, noch immer manuell statt und
beanspruchen dem entsprechend viel Zeit – entsprechend hoch ist das
Digitalisierungspotenzial.
Mit Control Panel Design im TIA Selection Tool werden die Aufgaben in der
Elektroplanung deutlich vereinfacht und beschleunigt. Bei der Planung der
Maschinenelektrik müssen lediglich die betreffenden Motordaten eingegeben
werden. Davon ausgehend wird der Elektroplaner schrittweise anhand frei
wählbarer und für die Ermittlung des Leitungsquerschnitts relevanter Parameter
durch die Konfiguration geführt. Dazu gehören auch Verlegeart, Häufung oder
Umgebungstemperaturen. Auf Knopfdruck werden ihm automatisch für den Motor
passende Schutz- und Schaltkomponenten inklusive Zubehör sowie
Leitungsquerschnitte und Kurzschlusswerte angezeigt. Unterstützt wird das
komplette Siemens-Portfolio an Schalt- und Schutztechnik für den IEC- und ULMarkt.
Zudem wird der Hauptstromkreis der Maschine im Single-Line Diagramm dargestellt
und lässt sich somit visuell planen. Nach Fertigstellung der Planung werden alle
technischen Daten und die unter anderem für den Nachweis der
Kurzschlussfestigkeit nach IEC 61439-1 notwendigen Berechnungsergebnisse in
Form einer umfangreichen Dokumentation ausgegeben.
Dokumente
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland
8047 Zürich
Switzerland
+41 (79) 790 01 26