Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens an den Powertagen 2026

Die Schweizer Strombranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Der Ausbau erneuerbarer Energien, die zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung sowie steigende Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit verlangen nach zukunftsfähigen Technologien. Siemens unterstützt Netzbetreiber, Energieversorger und Industrieunternehmen mit innovativen Lösungen dabei, ihre Energieinfrastruktur resilient, effizient und nachhaltig weiterzuentwickeln. Als Technologiepartner bietet Siemens ein ganzheitliches Portfolio für die Schweizer Strombranche — von Mittel- und Niederspannungslösungen über Schutz- und Automatisierungstechnik bis hin zu digitalen Anwendungen, Monitoring, Service und Lifecycle-Management.
Innovatives Siemens blueGIS-Porfolio
Mit dem blueGIS-Portfolio bietet Siemens der Schweizer Strombranche eine zukunftssichere Lösung für nachhaltige und leistungsfähige Mittelspannungsschaltanlagen. Gerade in der Schweiz, wo Versorgungssicherheit, begrenzte Platzverhältnisse und ambitionierte Klimaziele zusammenkommen, überzeugt blueGIS durch kompakte Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und den Einsatz von Clean Air anstelle konventioneller Isoliergase. Gegenüber vielen Mitbewerbern zeichnet sich Siemens nicht nur durch eine nachhaltige Technologie aus, sondern durch ein umfassendes Portfolio aus Schalttechnik, Automatisierung, Digitalisierung und Service. Damit erhalten Schweizer Netzbetreiber und Industrieunternehmen keine Insellösung, sondern ein integriertes Gesamtkonzept für eine effiziente, resiliente und zukunftsfähige Energieinfrastruktur.
Energieverteilung SIVACON S1
SIVACON S1 ist das typgeprüfte Niederspannungs-Schaltanlagenportfolio von Siemens für eine sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Energieverteilung. Das System ist auf hohe Kurzschlussfestigkeit, Betriebssicherheit und Flexibilität in der Projektierung ausgelegt und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Infrastruktur und Zweckbau. Durch seinen modularen Aufbau, standardisierte Komponenten und die einfache Integration in unterschiedliche Energieverteilungskonzepte unterstützt SIVACON S1 eine effiziente Planung, hohe Anlagenverfügbarkeit und langfristige Investitionssicherheit. Für Betreiber bedeutet dies eine technisch belastbare Lösung mit hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen.
SIPROTEC Schutztechnik – digitale Schutzrelais und Steuergeräte
Mit SIPROTEC V bietet Siemens eine modulare Gerätefamilie für Schutz, Automatisierung und Überwachung von elektrischen Netzen. Die intelligenten Schutzrelais erfassen Netzereignisse in Echtzeit, erkennen Fehler schnell und tragen dazu bei, Anlagenteile gezielt zu schützen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Das neue SIPROTEC V virtualisiert Schutz- und Steuerfunktionen, konsolidiert Geräte auf einem Server und senkt damit Kosten, Projektlaufzeiten und Umweltauswirkungen bei höchster Cybersicherheit. Dank skalierbarer Hard- und Software sowie moderner Kommunikationsstandards und durchgängiger Engineering-Tools lässt sich SIPROTEC V flexibel in unterschiedliche Netzstrukturen integrieren. Für Kunden bedeutet das eine hohe Versorgungssicherheit, effiziente Betriebsführung und eine zukunftsfähige Basis für die Digitalisierung von Umspannwerken und Verteilnetzen.
Electrification X
Electrification X ist die offene, digitale Plattform von Siemens zur Beschleunigung der Elektrifizierung von Gebäuden, Industrie und Infrastrukturen. Die Lösung verbindet Software, Daten und Services, um Energieflüsse transparenter zu machen, Prozesse zu optimieren und den Betrieb effizienter sowie resilienter zu gestalten. Durch die Integration verschiedener Systeme und Datenquellen unterstützt Electrification X fundierte Entscheidungen in Planung, Betrieb und Wartung. Kunden profitieren von höherer Transparenz, besserer Skalierbarkeit und einer zukunftsfähigen Basis für die Dekarbonisierung. Der OT-Campanion, als Teil von Electrification X, ist die Lösung zur transparenten Verwaltung von OT-Assets, automatisierter Schwachstellenerkennung und Patch-Management für kritische Infrastrukturen. So hilft Electrification X dabei, Energieverteilung und -nutzung ganzheitlich zu steuern, Ressourcen effizient einzusetzen und Transformationsziele schneller zu erreichen.
SINORIX - Brandlöschung
An den Powertagen zeigt Siemens auch das professionelle SINORIX-Brandlöschungs-Portfolio. Die SINORIX-Hochdruck-Wassernebeltechnologie beispielsweise bietet hervorragenden Brandschutz, indem sie Wasser in einen feinen Nebel umwandelt, Wärme aufnimmt und Sauerstoff verdrängt, um Brände zu unterdrücken. Wo herkömmliche Sprinkler grosse Wasserschäden und erhebliche Reinigungskosten verursachen, verbraucht dieses System bis zu 80% weniger Wasser. Dadurch werden Kollateralschäden erheblich reduziert und Anlagen geschützt, während Störungen minimiert werden. Die innovativen SINORIX-Trockenlöschanlagen von Siemens sind für den Schutz sensibler Bereiche konzipiert, in denen Wasser als Löschmittel ungeeignet ist. Sie löschen Brände schnell, rückstandsfrei und anlagenschonend mit Gaslöschsystemen. Damit eignen sie sich besonders für Rechenzentren, Technikräume oder Archive und unterstützen hohe Verfügbarkeit sowie minimierte Betriebsunterbrechungen.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.

Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Marc Estermann

+41 79 545 13 37