Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19. November 2020Siemens Schweiz AG
Siemens bereitet mit innovativem Schaltprinzip Weg für nachhaltige F-Gas-freie Energieverteilung
Ein innovativer Lasttrennschalter mit einer
speziellen Vakuumröhre ist das neue Herzstück für solche F-Gas-freien
Mittelspannungsanwendungen der sekundären Verteilnetzebene von 12 bis 24 kV.
Bei allen Schaltvorgängen, zum Beispiel beim
Ausschalten der Mittelspannungssysteme für Wartungsarbeiten, entstehen Schaltlichtbögen,
die innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden müssen. Siemens setzt bei seinen
F-Gas-freien Mittelspannungssystemen auf die millionenfach bewährte
Vakuumschalttechnik, bei der diese Löschung in einer gekapselten
Vakuumschaltröhre vorgenommen wird. Diese grundlegende Technologie wird bei
hochwertigen Vakuum-Leistungsschaltern bereits seit 40 Jahren eingesetzt. Bei
Systemen der sekundären Verteilnetzebene, die Energie im lokalen Netz weiter
verteilen und meist nur Lastschaltaufgaben erfüllen, sind konventionelle Leistungsschalter
für diese Aufgabe jedoch meist überdimensioniert und kostenintensiv.
Bei dem neuartigen, innovativen
Lasttrennschalter haben die Vakuumschaltröhren die Aufgabe, den Lichtbogen
innerhalb weniger Millisekunden zu löschen. Dafür sind sie in einen eigenen
Strompfad integriert und können besonders kompakt gehalten werden. Weiterhin wurde ein neuer Lasttrennschalter
entwickelt, der ein echter Dreistellungsschalter ist. Das bewährte Prinzip der
Ausschalt-, Trenn- und Erdungsfunktion aus der Anwendung in SF6-Lastschaltanlagen
wird fortgeführt. Die sichere Bedienung bleibt dadurch für den Nutzer auch bei
den Siemens F-Gas-freien Anlagen erhalten. Mit diesem neuen, innovativen Lasttrennschalter
mit Vakuumröhre stehen
nun auch Kombinationen aus Lasttrennschalter und Sicherungen in F-Gas-freier
Technologie zur Verfügung. Dadurch können die vielen Transformatoren in
sekundären Verteilnetzen wie üblich mit Sicherungen geschützt werden.
«Durch die gleichbleibende Handhabung und Kompaktheit
der neuen blue Schaltanlagen gestalten wir den Umstieg auf eine klimaneutrale
Energieverteilung für unsere Kunden einfach und sicher,» sagte Stephan May, CEO
der Business Unit Distribution Systems bei Siemens Smart Infrastructure. «Wir
konnten mit dem Lastschalter zudem die Performance der Schaltvorgänge steigern.
Dies ermöglicht eine deutlich höhere elektrische Lebensdauer und bereitet den
Weg für den Anschluss grösserer Transformatoren, mit denen der steigende
Energiebedarf auf Verbraucherseite künftig gedeckt werden kann.»
Links
Kontakt
Marc Maurer
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland
8047 Zürich
Switzerland
+41 585 581 164