It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung03. Oktober 2024Siemens Schweiz AG
Ressourcenschonende Zementproduktion dank KI-gestützter Objekterkennung und Klassifizierung
Mit seiner Bachelorarbeit «KI-basierte Reifenerkennung für effizientere Ressourcenzufuhr in der Zementproduktion» hat Joël Alfeld aus Regensdorf den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award gewonnen. Der Absolvent des Studiengangs Systemtechnik der «FHNW –Fachhochschule Nordwestschweiz» ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit seiner Bachelorarbeit «KI-basierte Reifenerkennung für effizientere Ressourcenzufuhr in der Zementproduktion» hat Joël Alfeld aus Regensdorf den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award gewonnen. Der Absolvent des Studiengangs Systemtechnik der «FHNW –Fachhochschule Nordwestschweiz» ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Altreifen werden in der Zementproduktion als alternative Energiequelle verwendet, da sie beim Verbrennen hohe Temperaturen erzeugen, die für die Klinkerproduktion notwendig sind. Dies trägt zur Reduktion fossiler Brennstoffe und somit zur Verbesserung der CO2-Bilanz bei. Ein wiederkehrendes Problem in der Energiezufuhr für die Zementproduktion war jedoch die manuelle Aussortierung ineinander verschlungener Altreifen, die nicht durch das rechteckige Loch der Zuführung zur Brennkammer passten. Diese manuelle Arbeit begrenzte den Durchsatz und die Produktivität.
Der FHNW-Absolvent Joël Alfeld hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit einen Algorithmus entwickelt, der diese Aufgabe automatisiert. Die Implementierung umfasst eine Kamera, einen Rechner und die notwendige Verkabelung. Diese Innovation ermöglicht es, die Altreifen effizienter zu sortieren und den Produktionsprozess zu optimieren. Diese Entwicklung steigert die Produktivität und verbessert die CO2-Bilanz in der Klinkerproduktion, wodurch mehr Zement nachhaltigerer produziert werden kann.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnte der Preisträger die Jury überzeugen. Er ist damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschenmotivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Programms «Future Creators», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich MINT fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Christian Schlittler, Hochschulbetreuer Siemens Schweiz und Joël Alfeld, FHNW-Absolvent (v.l.n.r.)