Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Oktober 2020Siemens Schweiz AG
Regionaler Siemens Excellence Award: Jungforscher der BFH gewinnt mit Handy Authentisierung
Die Gefängnisse von
heute haben damit zu kämpfen, dass immer mehr Handys illegal von den Insassen
eingeschmuggelt werden. An Lösungen zu diesem Problem wird intensiv geforscht.
Eine davon wird momentan an der BFH in Form der Indoorloc-Anlage entwickelt.
Dieses System überwacht die Mobilfunkfrequenzen mit Hilfe von mehreren Software
Defined Radios (SDRs) und kann sendende Handys lokalisieren. Da es vorkommt,
dass auch Wärter Handys dabeihaben können, lösen sie Fehlalarme aus. Im Rahmen
seiner Bachelorarbeit beschäftigte sich Jungforscher Jannic Schären aus
Gerzensee mit einem Ansatz, um Wärterhandys von illegalen zu unterscheiden.
Eine vorherige Studie
hat ergeben, dass eine Identifizierung basierend auf Mobilfunksignalen ab dem
3G-Standard aufgrund der Sicherheitsmassnahmen nicht mehr möglich ist. Deshalb
beruhte der neue Ansatz auf WLAN. Da die SDRs Funksignale auf einem beliebigen
Frequenzband abtasten, verarbeiten und an den Computer senden können, ist
dieser Wechsel gut möglich. Die Grundidee besteht nun darin, dass die Wärterhandys
auf Kommando hin einen WLAN-Stream aussenden, welcher die Anlage dann durch
Umschalten der SDRs auf WLAN lokalisiert. Dies erlaubt der Anlage die aktuelle
Position der Wärter zu verfolgen. Wird nun ein Mobilfunksignal aus dem gleichen
Raum detektiert, in dem sich gerade ein Wärter aufhält, handelt es sich um ein
Wärterhandy, ansonsten ist es ein Eingeschmuggeltes.
Um diese Lösung
umzusetzen werden drei Softwarekomponenten benötigt. Die Indoorloc-App läuft
auf dem Wärterhandy im Hintergrund und sendet auf Befehl des Handyservers hin
den Stream aus. Der Handyserver verwaltet alle angeschlossenen Wärterhandys und
nimmt Befehle vom Indoorloc entgegen. Die Software auf der Indoorloc-Anlage
wird so erweitert, dass sie die Wärterhandys zyklisch lokalisiert und damit von
illegalen Handys unterscheiden kann.
Jannic Schären (links) mit Prof. Martin Kucera
Kontakt
Marc Maurer
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 585 581 164