Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release05. September 2023Siemens Schweiz AG
Mehr Blitzeinschläge in der Schweiz als im letzten Sommer
Der Blitz-Informationsdienst
von Siemens (BLIDS) registriert die Daten von sogenannten Erdblitzen. Das sind
jene Blitze, die tatsächlich den Boden erreichen und somit eine Gefahr für
Mensch, Tier und Infrastrukturanlagen darstellen. In der Schweiz wird der
Dienst von rund hundert Kunden genutzt. Dazu zählen Versicherungen,
Industriebetriebe und Feuerwehren aber auch Golfplatzbetreiber, Veranstalter
von Musikfestivals, Freizeitparks und Privatpersonen.
Die meisten Einschläge, aufgeteilt nach Landesregionen, verzeichneten die folgenden Ortschaften:
Nordwestschweiz: Liedertswil/BL, 6.59 Blitze pro km²
Ostschweiz: Märstetten/TG, 5,32 Blitze pro km²
Südschweiz: Paradiso/TI, 7,0 Blitze pro km2
Westschweiz: Fresens/NE, 5,04 Blitze pro km²
Zentralschweiz: Sisikon/UR, 4,18 Blitze pro km²
Grossraum Zürich: Hittnau/ZH, 4,00 Blitze pro km²
Schweizweit schlugen diesen Sommer 48 057 Blitze ein, im Vorjahr waren es mit rund 37 000 deutlich weniger Einschläge. Schweizweit am meisten Blitze wurden in der Gemeinde Paradiso/TI gemessen. Das Siemens-System registrierte hier 7,0 Blitze pro km2. Das Siemens-System misst auch die sogenannten Wolkenblitze, die den Boden nicht erreichen und keinen Schaden anrichten. Im den drei Sommermonaten 2023 wurden insgesamt 277 668 Blitze gezählt.
BLIDS nutzt zur Erfassung rund 150 verbundene Messstationen im europäischen Verbund EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection). Die Fachleute von Siemens betreuen neben der BLIDS-Infrastruktur in der Schweiz auch das Messnetz in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
Ermittlung auf 100 Meter genau
Die hohe Genauigkeit von BLIDS basiert auf dem Time-of-Arrival (TOA)-Prinzip. Aus der Differenz der in den Empfängern aufgezeichneten Zeiten wird der Blitzort berechnet. Dank der rasant gestiegenen Rechen- und Speicherkapazitäten gelingt BLIDS eine immer schnellere und präzisere Datenübertragung. «Während es früher bis zu 30 Sekunden gedauert hat, bis Informationen zu einem Blitzeinschlag im System abrufbar waren, dauert es heute nur noch zehn», erklärt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdiensts bei Siemens. «Heute können wir rund die Hälfte der Blitze auf weniger als 100 Meter genau bestimmen.» Die Informationen können zum Beispiel für Betreiber von Hochspannungsleitungen relevant sein. So lässt sich, wenn eine Leitung ausfällt, schnell klären, ob ein Blitz oder ein umgestürzter Baum für den Stromausfall verantwortlich ist. «Falls wir den Blitzeinschlag bestätigen, kann die Leitung viel schneller wieder ans Netz genommen werden.» Um Kunden die Blitzdaten auf ihren PCs und Mobilgeräten verfügbar zu machen, stellt der Blitz-Dienst auch cloudbasierte Anwendungen bereit.
So funktioniert das BLIDS-System
Jeder Blitz sendet ein elektromagnetisches Signal, respektive elektromagnetische Wellen aus. Diese Informationen werden mit Antennen registriert und in der BLIDS-Zentrale von Siemens in Karlsruhe analysiert. Neben der genauen Lokalisierung ermöglicht es diese Mess- und Berechnungsmethode zudem, die Polarität und Stromstärke sowie Teilblitze innerhalb eines Gesamtblitzes zu erkennen. Je präziser und schneller die Daten sind, umso höher der Schutz für Menschen, Industrieanlagen und Infrastruktur. Die Antennen sind so aufgebaut, dass sie erkennen können, aus welcher Richtung das Signal kommt. In Kombination mit den Informationen weiterer Antennen ist es möglich, den Einschlagspunkt zu bestimmen. Der Verlauf eines Gewitters kann so lückenlos dargestellt werden.
Mit dem kostenlosen BLIDS-Spion können sich Interessierte unter www.blids.de schnell und aktuell auch über Blitzeinschläge in der Schweiz informieren.
Die meisten Einschläge, aufgeteilt nach Landesregionen, verzeichneten die folgenden Ortschaften:
Nordwestschweiz: Liedertswil/BL, 6.59 Blitze pro km²
Ostschweiz: Märstetten/TG, 5,32 Blitze pro km²
Südschweiz: Paradiso/TI, 7,0 Blitze pro km2
Westschweiz: Fresens/NE, 5,04 Blitze pro km²
Zentralschweiz: Sisikon/UR, 4,18 Blitze pro km²
Grossraum Zürich: Hittnau/ZH, 4,00 Blitze pro km²
Schweizweit schlugen diesen Sommer 48 057 Blitze ein, im Vorjahr waren es mit rund 37 000 deutlich weniger Einschläge. Schweizweit am meisten Blitze wurden in der Gemeinde Paradiso/TI gemessen. Das Siemens-System registrierte hier 7,0 Blitze pro km2. Das Siemens-System misst auch die sogenannten Wolkenblitze, die den Boden nicht erreichen und keinen Schaden anrichten. Im den drei Sommermonaten 2023 wurden insgesamt 277 668 Blitze gezählt.
BLIDS nutzt zur Erfassung rund 150 verbundene Messstationen im europäischen Verbund EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection). Die Fachleute von Siemens betreuen neben der BLIDS-Infrastruktur in der Schweiz auch das Messnetz in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
Ermittlung auf 100 Meter genau
Die hohe Genauigkeit von BLIDS basiert auf dem Time-of-Arrival (TOA)-Prinzip. Aus der Differenz der in den Empfängern aufgezeichneten Zeiten wird der Blitzort berechnet. Dank der rasant gestiegenen Rechen- und Speicherkapazitäten gelingt BLIDS eine immer schnellere und präzisere Datenübertragung. «Während es früher bis zu 30 Sekunden gedauert hat, bis Informationen zu einem Blitzeinschlag im System abrufbar waren, dauert es heute nur noch zehn», erklärt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdiensts bei Siemens. «Heute können wir rund die Hälfte der Blitze auf weniger als 100 Meter genau bestimmen.» Die Informationen können zum Beispiel für Betreiber von Hochspannungsleitungen relevant sein. So lässt sich, wenn eine Leitung ausfällt, schnell klären, ob ein Blitz oder ein umgestürzter Baum für den Stromausfall verantwortlich ist. «Falls wir den Blitzeinschlag bestätigen, kann die Leitung viel schneller wieder ans Netz genommen werden.» Um Kunden die Blitzdaten auf ihren PCs und Mobilgeräten verfügbar zu machen, stellt der Blitz-Dienst auch cloudbasierte Anwendungen bereit.
So funktioniert das BLIDS-System
Jeder Blitz sendet ein elektromagnetisches Signal, respektive elektromagnetische Wellen aus. Diese Informationen werden mit Antennen registriert und in der BLIDS-Zentrale von Siemens in Karlsruhe analysiert. Neben der genauen Lokalisierung ermöglicht es diese Mess- und Berechnungsmethode zudem, die Polarität und Stromstärke sowie Teilblitze innerhalb eines Gesamtblitzes zu erkennen. Je präziser und schneller die Daten sind, umso höher der Schutz für Menschen, Industrieanlagen und Infrastruktur. Die Antennen sind so aufgebaut, dass sie erkennen können, aus welcher Richtung das Signal kommt. In Kombination mit den Informationen weiterer Antennen ist es möglich, den Einschlagspunkt zu bestimmen. Der Verlauf eines Gewitters kann so lückenlos dargestellt werden.
Mit dem kostenlosen BLIDS-Spion können sich Interessierte unter www.blids.de schnell und aktuell auch über Blitzeinschläge in der Schweiz informieren.
Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz Communications
8047 Zürich
Schweiz Communications
+41 585 585 167