Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23. Juli 2021Siemens Schweiz AG
Jungforscher der HSLU gewinnen Siemens-Preis für ein neuartiges System zur Brauchwarmwasseraufbereitung
Im Rahmen des Forschungsprojektes «Brauchwarmwasserspeicher BWW++» des Kompetenzzentrums Thermische Energiespeicher (HSLU) und der BMS Energietechnik AGhaben Lorenz Rüegsegger (27) aus Sumiswald und Patrick Heller (25) aus Willisau ein neuartiges System zur dezentralen Brauchwarmwasseraufbereitung entwickelt. Dieses beinhaltet eine dezentrale Wärmepumpe, die ihre Verdampfungsenergie aus dem Heizkreislauf im Winter oder der Raumwärme im Sommer bezieht und über einen Latentwärmespeicher eine Frischwasserstation betreibt.
Das grösste Potenzial, um den Energieverbrauch von Gebäuden in der Schweiz zureduzieren, weisen die Raumheizung und die Brauchwarmwasseraufbereitung auf. Der Heizwärmebedarf in Wohngebäuden konnte in den letzten Jahren stetig gesenkt werden, während der Wärmebedarf für die Bereitstellung des Brauchwarmwassers stagnierte. In Neubauten wird das Brauchwarmwasser bereits in energieeffiziente und umweltfreundliche Heizsysteme integriert. Angesichts des unverändert hohen Energieverbrauchs für die Brauchwarmwasseraufbereitung müssen jedoch neue Lösungen gesucht werden.
Die prämierte Arbeit bindet die innovative Neuentwicklung eines Latentspeichermoduls über ein generisches Modell eines Mehrfamilienhauses hydraulisch und auch regeltechnisch in idealer Weise ein, so dass die Konstellation einen wichtigen Beitrag zur effizienten thermischen Energieversorgung in dekarbonisierten Wohnbauten leisten kann. Zudem ist die Lösung nicht nur national, sondern auch international skalierbar und somit auch aus wirtschaftlicher Sicht ein vielversprechender Ansatz. Das System hat ein hohes energetisches Einsparpotenzial und soll in Neubauten im Wohnsektor eine langfristige Anwendung finden. Durch die Raumwärmenutzung als Quelle für die dezentrale Wärmepumpe im Sommer und der Grundlage, dass die primäre und dezentrale Wärmepumpe in optimalen Temperaturbereichen arbeiten, kann der thermische Jahresenergiebedarf um 12 % und der elektrische Endenergiebedarf um 20 % reduziert werden.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnten die beiden Jungforscher die Jury überzeugen. Sie sind damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Das grösste Potenzial, um den Energieverbrauch von Gebäuden in der Schweiz zureduzieren, weisen die Raumheizung und die Brauchwarmwasseraufbereitung auf. Der Heizwärmebedarf in Wohngebäuden konnte in den letzten Jahren stetig gesenkt werden, während der Wärmebedarf für die Bereitstellung des Brauchwarmwassers stagnierte. In Neubauten wird das Brauchwarmwasser bereits in energieeffiziente und umweltfreundliche Heizsysteme integriert. Angesichts des unverändert hohen Energieverbrauchs für die Brauchwarmwasseraufbereitung müssen jedoch neue Lösungen gesucht werden.
Die prämierte Arbeit bindet die innovative Neuentwicklung eines Latentspeichermoduls über ein generisches Modell eines Mehrfamilienhauses hydraulisch und auch regeltechnisch in idealer Weise ein, so dass die Konstellation einen wichtigen Beitrag zur effizienten thermischen Energieversorgung in dekarbonisierten Wohnbauten leisten kann. Zudem ist die Lösung nicht nur national, sondern auch international skalierbar und somit auch aus wirtschaftlicher Sicht ein vielversprechender Ansatz. Das System hat ein hohes energetisches Einsparpotenzial und soll in Neubauten im Wohnsektor eine langfristige Anwendung finden. Durch die Raumwärmenutzung als Quelle für die dezentrale Wärmepumpe im Sommer und der Grundlage, dass die primäre und dezentrale Wärmepumpe in optimalen Temperaturbereichen arbeiten, kann der thermische Jahresenergiebedarf um 12 % und der elektrische Endenergiebedarf um 20 % reduziert werden.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnten die beiden Jungforscher die Jury überzeugen. Sie sind damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Lorenz Rüegsegger (links), Patrick Heller (rechts), Gewinner des regionalen Siemens Excellence Award. Mitte: Adrian Altenburger, Studiengangleiter Bachelor Gebäudetechnik l Energie
Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 585 585 167