Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release24. Juli 2023Siemens Schweiz AG
HSLU-Student wird für eine neuartige Programmierumgebung mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet
Die Bachelorarbeit von Tibo Clausen konzentriert sich auf die effiziente Einrichtung von Entwicklungsumgebungen für Programmierübungen. Aktuell können die Einrichtung und Konfiguration einer solchen Umgebung eine Herausforderung darstellen. Schwierig wird es vor allem, wenn fortschrittliche Funktionen wie die Umstrukturierung von Codes, ohne deren ursprüngliche Funktionalität zu verändern oder die Autovervollständigung von Sätzen erforderlich sind.
In seiner Arbeit präsentiert Tibo Clausen eine Lösung, bei der angepasste integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) erstellt werden, die alle diese Funktionen enthalten. Durch den Einsatz des Theia-Frameworks und der Integration in die serverbasierte Anwendung, die die Übungen verwaltet, hat Clausen eine innovative Online-IDE geschaffen. Diese ermöglicht es den Studierenden, Programme zu bearbeiten und auszuführen. Die Integration von Theia in die serverbasierte Anwendung war eine Herausforderung, da Theia selbst nicht für den Mehrbenutzerbetrieb ausgelegt ist. Dennoch hat Tibo Clausen eine Lösung gefunden, bei der sogenannte Docker-Container verwendet werden, um die einzelnen IDE-Instanzen zu isolieren und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der innovative Ansatz ermöglicht es den Benutzern, ihre eigene Instanz von Theia zu nutzen. Die Ergebnisse seiner Arbeit haben das Potenzial, die Art und Weise, wie Programmierübungen in der Ausbildung eingesetzt werden, erheblich zu verändern. Seine Anwendung generiert anpassbare IDEs, die den modernen Entwicklungsumgebungen entsprechen und dennoch die Zugänglichkeit einer Web-Anwendung bieten. Zukünftige Entwicklungen könnten weitere Anpassungsoptionen und zusätzliche Funktionen bieten, um noch ansprechendere Übungen zu ermöglichen.
Mit diesem praxisnahen und zukunftsorientierten Projekt konnte der Preisträger die Jury überzeugen. Er ist damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2024 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Frederick Egli, Studiengangsleiter Informatik; Tibo Clausen, Diplomand Informatik; Maria Husmann, Hochschulbetreuerin Siemens Schweiz AG (v.l.n.r.)
Kontakt
Marc Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 (79) 545 13 37