Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Zahlen von Siemens Schweiz auf Rekordniveau, starkes Bekenntnis zur Schweiz

«Die Nachfrage nach unseren Lösungen war auch im vergangenen Geschäftsjahr hoch. Ob neue Doppelstockzüge für die SBB, modernste Netzlösungen für die Schweizer Energieversorgung oder Brandschutz der nächsten Generation aus Zug – die vielen Meilensteine zeigen die hohe Nachfrage nach Siemens-Technologie», sagt Gerd Scheller, Managing Director Siemens Switzerland. Siemens ist in der Schweiz tief verankert. Mehr als 30 000 Kund:innen vertrauen auf Lösungen von Siemens. Allein im letzten Geschäftsjahr kaufte das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen im Wert von mehr als 800 Mio. Franken bei knapp 3800 Schweizer Unternehmen ein. Zudem investiert Siemens laufend in seine Standorte: Am Campus Wallisellen investiert das Unternehmen 110 Mio. Franken. Ein Neubau soll den Campus bis 2029 vervollständigen und Büro-, Entwicklungs- sowie Produktionsstätten für rund 1000 Mitarbeitende bieten. Siemens ist bereits seit über 130 Jahren in der Schweiz aktiv.
Im vergangenen Geschäftsjahr vergab die Schweizerische Bundesbahn (SBB) den Auftrag für die Lieferung von 116 Doppelstockzügen an Siemens. Die Züge werden ab 2031 im Zürcher S-Bahn-Netz sowie in der Westschweiz eingesetzt und bieten Fahrgästen mehr Komfort und höhere Kapazität. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf 84 zusätzliche Fahrzeuge.
Im Bereich der Energieversorgung realisierte Siemens gemeinsam mit IBC Energie Wasser Chur (IBC) ein Projekt, das erstmals umfassende Transparenz im Niederspannungsnetz schafft. Rund 40 000 Personen im Grossraum Chur profitieren von einer zuverlässigeren Stromversorgung. Das Herzstück der Lösung bildet die IoT-Suite Electrification X: Sie liefert kontinuierlichen Zugriff auf Netzdaten, ermöglicht detaillierte Analysen anhand von Leistungskennzahlen und sendet automatisierte Alarmmeldungen.
Im März 2026 stellte Siemens die neuen Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova vor: eine neue Generation von Brandmeldesystemen, die in Zug entwickelt und produziert wird. Die Geräte kombinieren fortschrittliche Detektionstechnologie mit Cloud-Konnektivität. Die IoT-vernetzten Melder führen rund um die Uhr Selbstchecks durch, ermöglichen Echtzeitüberwachung und unterstützen vorausschauende Wartung.
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein klarer Wachstumstreiber für das Hardware-, Software- und Servicegeschäft von Siemens. Die Nachfrage nach Lösungen für Digitalisierung und Elektrifizierung blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr ungebrochen hoch. Die in Zug beheimatete globale Geschäftseinheit Siemens Smart Infrastructure setzte ihren Erfolgskurs weiter fort und verzeichnet einen weltweiten Umsatz von 25,088 Mrd. Euro (+12 %), getrieben unter anderem durch die starke globale Nachfrage nach Rechenzentren. 
In der Schweiz verfügt Siemens über eine starke Marktstellung in der Gebäudetechnik und Energieverteilung (Smart Infrastructure) sowie in der Industrie- und Antriebstechnik (Digital Industries und Siemens Industry Software). Eine führende Position hält das Unternehmen auch in der Bahntechnik (Siemens Mobility). Siemens ist zudem mehrheitlicher Eigentümer von Siemens Healthineers, einem führenden Anbieter in der Medizintechnik mit starker Präsenz in der Schweiz.

Visualisierung Neubau Wallisellen. 

Der neue Doppelstockzug fährt ab 2031 im Zürcher S-Bahn Netz und in der Westschweiz. Bahnhof Winterthur, Designstudie

Das Energieversorgungsunternehmen IBC Energie Wasser Chur schafft umfassende Transparenz im Niederspannungsnetz. 

Das Portfolio der Sinteso Nova Brandmelder überführt den klassichen Brandschutz in eine proaktive, intelligente und vernetzte Sicherheitslösung. 

Gerd Scheller, Managing Director Siemens Switzerland

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI – einschliesslich generativer KI – auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30.09.2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318 000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Nina Stamm

+41 79 465 93 46