Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release03. September 2020Siemens Schweiz AG
46 647 Blitzeinschläge in der Schweiz im Sommer 2020
Der Blitz-Informationsdienst
von Siemens (BLIDS) registriert die Daten von sogenannten Erdblitzen. Das sind jene
Blitze, die tatsächlich den Boden erreichen und somit eine Gefahr für Mensch, Tier
und Infrastrukturanlagen darstellen. In der Schweiz wird der Dienst von rund
hundert Kunden genutzt. Dazu zählen Versicherungen, Industriebetriebe und
Feuerwehren aber auch Golfplatzbetreiber und Privatpersonen.
Schweizweit schlugen diesen
Sommer 46 647 Blitze ein, in der Vorjahresperiode waren es mit rund 85 000 fast
doppelt so viele Einschläge. Schweizweit am meisten Blitze wurden in der
Gemeinde Paudex/VD gemessen. Das Siemens-System registrierte hier 14,37 Blitze
pro km2.
Aufgeteilt nach
Landesregionen verzeichneten die folgenden Ortschaften die meisten Einschläge:
· Nordwestschweiz: Buchs/AG, 5,55 Blitze pro km2
· Ostschweiz: Lutzenberg/AR, 13,21 Blitze pro km2
·
Südschweiz: Gordola, 7,44 Blitze pro km2
· Westschweiz: Paudex, 14,37 Blitze pro km2
· Zentralschweiz: Seedorf/UR, 5,60 Blitze pro
km2
· Zürich: Dinhard, 5,90 Blitze pro km2
Eine Liste mit den
blitzreichsten Orten pro Kanton findet sich am Ende dieser Pressemeldung.
BLIDS nutzt zur Erfassung
rund 160 verbundene Messstationen in Europa. Die Fachleute von Siemens betreuen
neben der BLIDS-Infrastruktur in der Schweiz auch das Messnetz in Deutschland,
Grossbritannien, den Benelux-Staaten, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
Ermittlung
auf 100 Meter genau
Die hohe Genauigkeit von
BLIDS basiert auf dem Time-of-Arrival (TOA)-Prinzip. Aus der Differenz der in
den Empfängern aufgezeichneten Zeiten wird der Blitzort berechnet. Dank der rasant gestiegenen
Rechen- und Speicherkapazitäten gelingt BLIDS eine immer schnellere und
präzisere Datenübertragung. «Während es früher bis zu 30
Sekunden gedauert hat, bis Informationen zu einem Blitzeinschlag im System
abrufbar waren, dauert es heute nur noch zehn», erklärt Stephan Thern, Leiter
des Blitz-Informationsdiensts bei Siemens. «Heute können wir rund die Hälfte
der Blitze auf weniger als 100 Meter genau bestimmen.» Die Informationen können
zum Beispiel für Betreiber von Hochspannungsleitungen relevant sein. So lässt
sich, wenn eine Leitung ausfällt, schnell klären, ob ein Blitz oder ein
umgestürzter Baum für den Stromausfall verantwortlich ist. «Falls wir den
Blitzeinschlag bestätigen, kann die Leitung viel schneller wieder ans Netz
genommen werden.» Um Kunden die Blitzdaten auf ihren PCs und Mobilgeräten verfügbar zu
machen, stellt der Blitz-Dienst auch cloudbasierte Anwendungen bereit.
So
funktioniert das BLIDS-System
Jeder Blitz sendet ein
elektromagnetisches Signal, respektive elektromagnetische Wellen aus. Diese
Informationen werden mit Antennen registriert und in der BLIDS-Zentrale von
Siemens in Karlsruhe analysiert. Neben der genauen Lokalisierung ermöglicht es
diese Mess- und Berechnungsmethode zudem, die Polarität und Stromstärke sowie
Teilblitze innerhalb eines Gesamtblitzes zu erkennen. Je präziser und schneller
die Daten sind, umso höher der Schutz für Menschen, Industrieanlagen und
Infrastruktur. Die Antennen sind so aufgebaut, dass sie erkennen können, aus
welcher Richtung das Signal kommt. In Kombination mit den Informationen
weiterer Antennen ist es möglich, den Einschlagspunkt zu bestimmen. Der Verlauf
eines Gewitters kann so lückenlos dargestellt werden.
Mit dem kostenlosen
BLIDS-Spion können sich Interessierte unter www.blids.de schnell und aktuell
auch über Blitzeinschläge in der Schweiz informieren.
Die blitzreichsten
Orte pro Kanton
Aargau:
Buchs, 5,55 Blitze pro km2
Appenzell
Ausserrhoden: Lutzenberg, 13,21 Blitze pro km2
Appenzell
Innerrhoden: Schwende, 8,51 Blitze pro km2
Basel-Land:
Rickenbach, 4,73 Blitze pro km2
Basel-Stadt: Riehen, 0,73
Blitze pro km2
Bern: Jaberg, 3,30 Blitze pro km2
Freiburg: Châtel-sur-Montsalvens, 6,54
Blitze pro km2
Genf: Soral, 4,76 Blitze pro
km2
Glarus: Glarus, 1,85 Blitze
pro km2
Graubünden: Santa Maria in Calanca, 4,05 Blitze pro km2
Jura: Boncourt, 1,79 Blitze pro km2
Luzern: Buttisholz, 4,88
Blitze pro km2
Neuenburg: Le Landeron, 2,16
Blitze pro km2
Nidwalden: Buochs, 2,07
Blitze pro km2
Obwalden: Sarnen, 2,36
Blitze pro km2
St.Gallen: Rheineck, 9,71
Blitze pro km2
Schaffhausen: Dörflingen,
2,23 Blitze pro km2
Schwyz: Gersau, 2,62 Blitze
pro km2
Solothurn:
Eppenberg-Wöschnau, 2,57 Blitze pro km2
Tessin: Gordola, 7,44 Blitze
pro km2
Thurgau: Horn, 7,96 Blitze
pro km2
Tessin: Gordola, 7,44 Blitze
pro km2
Uri: Seedorf, 5,60 Blitze
pro km2
Waadt: Paudex, 14,37 Blitze
pro km2
Wallis: Val-d'Illiez, 3,65
Blitze pro km2
Zug: Hünenberg, 2,26 Blitze
pro km2
Zürich: Dinhard, 5,90 Blitze
pro km2
Kontakt
Siemens Schweiz AG
Benno Estermann
Freilagerstrasse 40 8047 Zürich
Schweiz
Schweiz
+41 585 585 167