Siemens-Technologie ermöglicht erfolgreiche Forschung im «Zero Carbon Building Systems Lab»
Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) hat eine einzigartige Forschungseinrichtung eröffnet. Im «Zero Carbon Building Systems Lab» kann erstmals das Verhalten von Bauteilen in verschiedenen Klimazonen erforscht werden. Das neue Gebäude auf dem ETH-Areal Hönggerberg umfasst zwei Stockwerke mit verschiedenen Testzellen, Klimakammern und Versuchsräumen. Im Rahmen der bestehenden Industriepartnerschaft mit der ETH Zürich hat Siemens die neue Forschungseinrichtung mit modernsten digitalen Gebäudetechniklösungen ausgestattet.
HSLU-Absolvent Benjamin Fassbind hat mit seiner Lösung zur Frühdiagnose der
Hornhauterkrankung Keratokonus überzeugt und den Siemens Excellence Award 2023
Publikumspreis gewonnen. Den Jurypreis gewinnen die beiden OST-Absolventen Florian
Baumgartner und Thierry Schwaller mit ihrem einsatzfähig entwickelten Audio-Beamformer.
Siemens konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr
(01.10.2021 bis 30.09.2022) in der Schweiz den Umsatz erneut steigern. Der
Umsatzerlös der Siemens-Gesellschaften erhöhte sich auf 2,886 Milliarden
Franken. Als einer der grössten Technologiearbeitgeber im Land beschäftigt
Siemens über 5’900 Mitarbeitende in der Schweiz.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Audio-Beamformer» gewinnen Florian Baumgartner aus Biel und Thierry Schwaller aus Erlenbach ZH den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die Jungelektroingenieure der «OST – Ostschweizer Fachhochschule» sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit seiner
Bachelorarbeit «Entwicklung eines FPGA-basierten Moduls zur Beschleunigung des Quantenbit-Kalibrierungsprozesses»
gewinnt Robin Müller den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Der Elektro- und Informationstechnikabsolvent der Fachhochschule
Nordwestschweiz ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award nominiert,
der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Natural Language Processing for Clinical Burnout
Detection»
gewinnt Sophie Haug den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Die Junginformatikerin der «BFH Berner Fachhochschule» ist
damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10
000 Franken dotiert ist.
Mit seiner Bachelorarbeit
«Konzepterarbeitung zur automatisierten Reinigung von Mikrolinsen» gewinnt
Florian Schütz, den mit 4000 Franken dotierten, regionalen Siemens Excellence
Award und vertritt damit zum ersten Mal die Fachhochschule Graubünden. Der
Jungphotoniker der FH Graubünden ist damit für den nationalen Siemens
Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Der Blitz-Informationsdienst von Siemens (BLIDS) registrierte in der Schweiz vom 1. Juni bis 31. August 2022 insgesamt 37'227 Blitzeinschläge. Im letzten Sommer waren es in diesem Zeitraum deutlich mehr – rund 63'155. Mit 7,41 Einschlägen pro km2 lag die grösste Blitzdichte in der Ortschaft Correvon im Kanton Waadt. Der zweithöchste Wert wurde im Kanton Aargau gemessen: Williberg verzeichnete 5,28 Blitze pro km2. Seit mehr als 20 Jahren misst Siemens die Blitzaktivitäten in der Schweiz.