Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung09. Juli 2020Digital Industries
Siemens bietet Echtzeitfunkortung für sichere Produktionsumgebung und optimierte Produktionsprozesse
Siemens bietet durch die Kombination von Hardware und
Software ab sofort eine neue Lösung, um die im Zuge der Covid-19 Pandemie
aufgekommenen Herausforderungen innerhalb von Unternehmen zu bewältigen.
Unternehmen können hiermit schnell und effizient regulieren, wie Mitarbeiter miteinander,
mit der Produktionslinie und mit der Anlagengestaltung interagieren. Der
durchgängige digitale Zwilling hilft dem Unternehmen die Sicherheit der
Mitarbeiter zu simulieren, den Aufbau von Arbeitsbereichen zu prüfen und zu
optimieren sowie Sicherheitsmaßnahmen zu validieren und so die
Produktionslinien zukunftssicher zu gestalten.
Es gilt nicht nur Betriebsprozesse mit neuen Standards wieder
zu etablieren, auch die Sicherheit für jeden einzelnen Mitarbeiter in Bezug auf
«Social Distancing» muss in Zukunft stärker als jemals zuvor berücksichtigt
werden. Das Echtzeitfunkortungssystem Simatic RTLS bietet Unternehmen die
Möglichkeit die Abstandregelungen zwischen den Mitarbeiter zu messen, zu
protokollieren und zu optimieren. Durch die Interaktion von tragbaren RTLS
Transpondern mit den Infrastrukturgeräten kann in allen klar definierten
Bereichen die Bewegung der Mitarbeiter unter Berücksichtigung von geltenden
Datenschutzreglements verfolgt werden. Die zusätzliche Software SieTrace von
Siemens verarbeitet die Standortdaten der Transponder über einen Algorithmus
und erkennt die Entfernungen der Mitarbeiter zueinander. Sollte die
Abstandsregelung von 1,5 Metern unterschritten werden, folgt ein Warnsignal
über das e-link Display des Transponders an alle beteiligten Personengruppen.
Somit können nicht nur die Einhaltung der Abstände kontinuierlich im
Betriebsgelände umgesetzt werden, sondern im Falle eines Risikoszenarios auch
die Mitarbeiter schnell und sicher erkannt werden, welche ebenfalls von der Gefährdung
betroffen sein könnten. Zudem können die vorliegenden Echtzeitdaten von Simatic
RTLS mit einem digitalen Zwilling der realen Fertigungsumgebung kombiniert
werden. Unternehmen sind somit in der Lage im Falle eines an COVID-19
erkrankten Mitarbeiters mögliche Interaktionsszenarien von Mitarbeitern
untereinander zu erkennen. Mögliche «Hotspots» für besonders gefährdete
Risikobereiche werden einfach schnell erkannt. Folgend können mit dem genauen
Wissen, wo sich Gefährdungsbereiche befinden, Sicherheitskonzepte kurzfristig
dort optimiert werden, wo diese auch wirklich benötigt werden. Große
kostenintensive Hygienemaßnahmen im gesamten Gelände können somit vermieden und
nur auf bestimmte Bereiche fokussiert werden.
Die gewonnene Transparenz über Bewegungsdaten von Simatic
RTLS lassen sich darüber hinaus auch für weitere Anwendungen im Betrieb nutzen.
Die geschaffene Intelligenz auf Basis der Positionsdaten für den digitalen
Zwilling verschafft dem Unternehmen einen umfangreichen Überblick über Materialflüsse,
Auftragsinformationen oder mögliche Problemfelder für die gesamte
Betriebsanlage. Mit der präzisen Lokalisierungsinformation lassen sich
zeitaufwendige Suchprozesse minimieren oder Engpässe ganz vermeiden sowie
Durchsatz und Effizienz im Unternehmen steigern. So werden mit
Echtzeitfunkortung nicht nur Sicherheitskonzepte erfolgreich umgesetzt, sondern
auch Optimierungspotenziale für innovative Produktions- und Logistikkonzepte
erkannt.
For this press release
Links
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation,
quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of
electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a
leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as
automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a
leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in
laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion
and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is
available on the Internet at
www.siemens.com.
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens AG
Siemens
Schweiz AG Freilagerstrasse
40 8047
Zürich Schweiz
+41 (79) 790 01 26