Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert erste fluorgasfreie Mittelspannungsanlage der Schweiz 

 Für eine nachhaltige und sichere Energieverteilung hat CKW die erste F-Gas-freie Mittelspannungsschaltanlage der Schweiz in Betrieb genommen. Die blue GIS-Lastschaltanlage 8DJH 24 kommt ohne klimaschädliches Schwefelhexafluorid (SF6) und andere fluorierte Treibhausgase (F-Gase) aus, die seit Jahrzehnten in gasisolierten Schaltanlagen als Isoliermedium verwendet werden. Die Siemens-Schaltanlage ist Teil der blue GIS-Produktserie, die auf die „Clean Air“-Technologie als Isoliermedium setzt. Dieses basiert auf Bestandteilen von reiner Umgebungsluft und hat somit keine Auswirkungen auf Klima und Umwelt. «Gegenüber einer herkömmlichen Schaltanlage reduzieren sich die CO2-Äquivalente unserer Anlage am Ende der Lebensdauer um bis zu 83 Prozent», erklärt Armin Bolt, Head of Electrification & Automation bei Siemens Smart Infrastructure Schweiz. «Gleichzeitig erfüllt die Anlage die höchsten Anforderungen an ein alternatives Isoliermedium und besticht durch beeindruckende Vorteile: so gibt es keine Einschränkungen bei der Verwendung sowie der Sicherheit und es werden ausschliesslich bekannte, natürliche Komponenten eingesetzt. Clean Air ist auch bei tiefen Temperaturen uneingeschränkt einsetzbar und am Ende der Nutzungsdauer einfach zu entsorgen.» 
 CKW unterstreicht durch ihre Produkte und Dienstleistungen ihr Engagement als vorausschauendes Energieunternehmen und sucht im Markt aktiv nach Trends und nachhaltigen Lösungen, um mit zukunftsgerichteten Energieformen einen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen zu leisten. «Die fluorgasfreie Schaltanlage von Siemens ist ein weiterer Schritt in Richtung klimafreundliche Zukunft. Mit der neuen Anlage in der Trafostation Allmend in Littau können wir nun ausführlich Betriebserfahrungen sammeln. Mit unserem Partner Siemens gehen wir als erstes Unternehmen in der Schweiz mit der umweltfreundlichen 8DJH 24 Schaltanlagengeneration in den operativen Betrieb», sagt Daniel Beeler, Leiter Dienste bei CKW. 
Das blue GIS-Portfolio von Siemens beinhaltet je zwei Leistungsschalteranlagen für die Primärverteilung und zwei Lastschaltanlagen für die Sekundärverteilung. Hans-Jörg Dietiker, Fachingenieur Mittelspannung bei Siemens Smart Infrastructure Schweiz sieht noch einen weiteren Vorteil: «Die neue Schaltanlagengeneration ist wie die vielfach bewährte 8DJH-Standardanlage einfach in der Handhabung und macht auch bei der Personensicherheit keine Kompromisse. Mit digitalen Anwendungen zur Steuerung und Überwachung können die Anlagen zudem mit den entsprechenden Komponenten für das zukunftssichere und kosteneffiziente Netz von morgen ergänzt werden.» 

Mittelspannungsschaltanalge 8DJH 24

Kontakt

Marc Estermann

Siemens Schweiz AG

Freilagerstrasse 40 
8047 Zürich
Schweiz

+41 (79) 545 13 37