It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Jungforscher der Berner
Fachhochschule gewinnt regionalen Siemens Excellence Award
Florian Burri, Student der Berner Fachhochschule
(BFH), gewinnt den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence
Award. Seine Bachelorarbeit mit dem Titel «Deep-Learning Solution for a Robotic
Bin-Picking Task» hat die Jury überzeugt. Der Berner Jungforscher ist damit automatisch
für den nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert, der mit 10 000
Franken dotiert ist.
Florian Burri, Student der Berner Fachhochschule
(BFH), gewinnt den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence
Award. Seine Bachelorarbeit mit dem Titel «Deep-Learning Solution for a Robotic
Bin-Picking Task» hat die Jury überzeugt. Der Berner Jungforscher ist damit automatisch
für den nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert, der mit 10 000
Franken dotiert ist.
Das Greifen von gelagerten Einzelteilen mit einem
Roboterarm wird als «Bin-Picking» bezeichnet. Es ist von grossem
Wert für industrielle Automatisierungsanlagen, da es die Lagerung von Teilen in
Standardboxen ermöglicht und die Verwendung kundenspezifischer Zuführsysteme
überflüssig machen kann.
Der 25-jährige Berner Florian Burri hat einen neuartigen
Ansatz entwickelt, um die genaue Position und Ausrichtung von Teilen zu
schätzen, die als Schüttgut in einer Box gelagert werden. Die Lösung des
Jungforschers integriert maschinelles Lernen und einen Clustering Algorithmus,
um die genaue Lage der Objekte zu bestimmen und die Bilder der verschiedenen
Kamera-Ansichten zu kombinieren. Entstanden ist ein neuartiges «Griff-in-die-Kiste»-System,
das auf kostengünstiger Hardware basiert. Es kann zudem über Nacht mit
synthetischen Daten trainiert werden und funktioniert anschliessend direkt mit
echten Daten. In einer ersten Evaluation hat das System bemerkenswert gut mit
kleinen metallischen, stark reflektierenden Teilen funktioniert.
Mit seiner Lösung konnte
Florian Burri die Jury überzeugen. Er ist damit für den mit 10 000 Franken
dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert. Für Gerd
Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist die Förderung von jungen
Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award möchten wir junge Menschen
motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, die in der
Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten zählen neben der
wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die gesellschaftliche
Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der Excellence Award ist
Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem Siemens den Dialog mit
dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik
fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir junge Menschen in ihrer
Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen sie dabei, ihre
Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Beatrice Saurer von der
Berner Fachhochschule übergibt Preisträger Florian Burri die mit 4000 Franken
dotierte Auszeichnung für den regionalen Siemens Excellence Award.