It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung05. Oktober 2021Siemens Schweiz AG
Jungforscher der Fachhochschule
Nordwestschweiz gewinnen regionalen Siemens Excellence Award
Pascal Merkli aus Würenlos/AG (23) und
Glenn Kohler aus Habsburg/AG (23) gewinnen den mit 4000 Franken dotierten regionalen
Siemens Excellence Award. Ihre Bachelorarbeit mit dem Titel «Implementierung
einer Testanlage für ein Energiemanagementsystem» hat die Jury überzeugt. Die
beiden Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) sind damit für den mit
10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert.
Pascal Merkli aus Würenlos/AG (23) und
Glenn Kohler aus Habsburg/AG (23) gewinnen den mit 4000 Franken dotierten regionalen
Siemens Excellence Award. Ihre Bachelorarbeit mit dem Titel «Implementierung
einer Testanlage für ein Energiemanagementsystem» hat die Jury überzeugt. Die
beiden Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) sind damit für den mit
10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award 2022 nominiert.
Der steigende Energieverbrauch und die dezentrale
Energieerzeugung stellen die heutige Energieverteilung vor grosse
Herausforderungen. Smart Grids werden wesentlich zur Lösung dieser Schwierigkeiten
beitragen. Die Leistungsfähigkeit von Smart-Grid-Lösungen hängt massgeblich von
der Intelligenz und Robustheit der Energiemanagement-Algorithmen ab. Damit solche «smarten» Steuerungen verifiziert und
verglichen werden können, haben Pascal
Merkli und Glenn Kohler eine computergesteuerte Testanlage errichtet, die einen
kompletten Haushalt mit seinen elektrischen Lasten simuliert. Damit können
verschiedene Arten von Algorithmen (z. B. Maximierung des Eigenverbrauchs,
Power Peak Shaving usw.) schnell in einer simulierten
Smart-Home-/Smart-Grid-Umgebung getestet werden.
Die Testanlage besteht aus spezieller Hardware (z.B.
einem Smart Home Manager), Simulationseinheiten und Software, die zur Steuerung
des Aufbaus, zur Speicherung von Messdaten und zur Auswertung der Algorithmen
verwendet wird. Dank dieser Anlage konnten an der FHNW entwickelte Algorithmen
auf Herz und Nieren geprüft und verbessert werden, bevor sie ab Oktober bei
Kunden des Auftraggebers zur Anwendung kommen.
Mit diesem praxisnahen und
zukunftsorientierten Projekt konnten die beiden Studenten die Jury überzeugen. Sie
sind damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence
Award 2022 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist
die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award
möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu
beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten
zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die
gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der
Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem
Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich
Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir
junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen
sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Siemens-Vertreter Andreas Rohrbach mit den beiden Preisträgern Pascal
Merkli (links) und Glenn Kohler (rechts).