It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens bereitet mit eBus-Ladelösung Weg für klimaneutralen Busverkehr
in Zürich
Siemens hat von den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) den
Zuschlag für die Lieferung, Montage sowie Inbetriebsetzung von 45
eBus-Ladestationen vom Typ Sicharge UC erhalten. Installiert wird die
Ladeinfrastruktur in der Busgarage Hardau, in der in Zukunft 45 neue eBusse mit
Strom versorgt werden. Die Anlage soll Anfang 2022 in Betrieb genommen werden.
Siemens hat von den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) den
Zuschlag für die Lieferung, Montage sowie Inbetriebsetzung von 45
eBus-Ladestationen vom Typ Sicharge UC erhalten. Installiert wird die
Ladeinfrastruktur in der Busgarage Hardau, in der in Zukunft 45 neue eBusse mit
Strom versorgt werden. Die Anlage soll Anfang 2022 in Betrieb genommen werden.
Die Stadt
Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, die direkten Treibhausgasemissionen im
Stadtgebiet bis zum Jahr 2040 auf netto null zu bringen. Bis 2030 soll bereits
eine Reduktion von mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden. «Mit unserer Strategie «eBus
VBZ» wollen wir zu diesem Ziel beitragen und unseren Busbetrieb bis 2030
weitgehend auf elektrische, emissionsfreie Antriebe umstellen», so Christoph Rütimann, Vizedirektor /
Leiter Technik bei den VBZ. «Um unsere bestehenden Garagen möglichst einfach für den Betrieb
von eBussen umzurüsten, war es uns wichtig, eine Ladeinfrastruktur zu finden,
die flexibel integriert werden kann. Mit den Siemens-Ladestationen haben wir
eine solche Lösung gefunden.»
Die
Busgarage wird mit 45 Sicharge UC-Ladestationen ausgestattet, davon 30 mit
einer Ladeleistung von 100 kW und 15 mit 150 kW. Die Fahrzeuge werden
hauptsächlich in den Nachtbetriebspausen über Ladekabel und Stecker
(CCS-Standard) geladen. «Das Besondere an der Lösung für die VBZ ist die Ladekabelzuführung
über die Decke», sagte Birgit Dargel, Globale Leiterin Future Grids bei Siemens Smart Infrastructure. «Bestehende
Garagen sind oftmals nicht auf die Ausrüstung mit Ladeinfrastruktur ausgelegt,
der laufende Betrieb darf dadurch jedoch nicht eingeschränkt werden. Siemens
wird eine entsprechende Kabelaufhängung installieren, die zudem im Vergleich zu
sonst üblichen Kabeltrommeln sehr wartungsarm ist. Die Durchfahrwege bleiben somit
frei und die ein- und ausfahrende Fahrzeuge werden nicht behindert.»
Erst kürzlich erhielt Siemens den Zuschlag für ein
weiteres Schweizer eBus-Ladeinfrastrukturprojekt von Bernmobil. Das Projekt in Bern
umfasst Schnellladestationen an drei Endhaltestellen sowie Ladeinfrastruktur für
das Busdepot Eigerplatz. Zur Optimierung des Betriebs wird eine cloudbasierte
Depotmanagement-Lösung als Software-as-a-Service eingesetzt.
Die Siemens-Ladeinfrastruktur für die neuen
e-Busse der VBZ wird im Untergeschoss der Busgarage Hardau
installiert und soll Anfang 2022 in
Betrieb genommen werden.