Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release27 May 2024Smart InfrastructureSão Paulo, Brasil
Siemens leva Inovação e Tecnologia à FCE Pharma 2024
A Siemens, líder em
tecnologia com propósito, participa da 28ª edição da FCE Pharma, o maior
encontro da indústria farmacêutica na América Latina, que acontece na São Paulo
Expo, de 4 a 6 de junho. A companhia estará presente com um estande repleto de
demonstrações do que há de mais inovador em soluções de digitalização para o
desenvolvimento da indústria farmacêutica. Na ocasião a companhia irá destacar
soluções que visam maximizar a eficiência operacional sem deixar de lado o
exigente padrão de qualidade do segmento e seu comprometimento com a
sustentabilidade.
A industria
farmacêutica no Brasil movimentou mais de 190 bilhões de reais em 2023 e
responde por cerca de 40% do mercado de medicamentos da América Latina, segundo
a consultoria Redirection International. Um dos principais desafios do mercado farmacêutico
é a necessidade de implementação de tecnologias de digitalização e automação para
área de desenvolvimento de novos medicamentos, produção e engenharia,
possibilitando maior eficiência, redução de tempo e dos custos associados ao
desenvolvimento e à escalabilidade da produção. A simulação e o desenho de
processos são componentes essenciais
para o ganho de escala garante
que os medicamentos cheguem ao mercado de forma mais rápida e eficiente.
“Nós teremos a
oportunidade de apresentar na FCE Pharma soluções que já são completamente
viáveis do ponto de vista da tecnologia para reduzir o tempo de scale-up,
otimizando os processos desde a fase de desenvolvimento até a produção em larga
escala. Estamos falando de soluções de predição e automação que agilizam todo o
ciclo de desenvolvimento do medicamento e aumentam a eficiência da indústria”,
afirma Rodrigo Alvarez, Vertical Manager Pharma da Siemens.
Tecnologia Paperless e Gêmeo Digital
Boa parte da indústria
farmacêutica ainda utiliza a receita de fabricação do medicamento no papel e
todas as informações necessárias para o registro de cada lote produzido. Isso
gera um documento com centenas de páginas e serve de consulta para órgãos
regulatórios. Com a tecnologia de automação da Siemens, já é possível otimizar as etapas de
fabricação, eliminando preenchimentos manuais e verificações de documentos
físicos.
“Uma das nossas
soluções compreende a implementação do software Opcenter Execution Pharma,
sistema de execução de fabricação (MES) que oferece produção sem papel e
registro eletrônico de lote (eBR) dos medicamentos”, explica Alvarez.
A digitalização
completa dos processos possibilita uma maior adaptação às mudanças e desafios,
assegurando que as empresas mantenham uma posição competitiva. Durante a feira,
a Siemens demonstrará o conceito do Gêmeo Digital associado ao uso de equipamentos
da indústria farmacêutica. A tecnologia produz uma simulação virtual do mundo
real por meio de uma aplicação de
software que permite antecipar todas as condições de operação. Isso apoia a
indústria em questões como a diminuição da pegada de carbono, redução de custos
e dezenas de outros contextos do mundo real.
Equipamentos que permitem total higienização em áreas de produção e qualidade
Durante
a FCE Pharma a Siemens irá demonstrar suas soluções de operação supervisão de
planta (SCADA) baseadas em sua nova plataforma WinCC Unifed, com diversas
funcionalidades e soluções para trilhas de auditoria. Apresentará ainda, sua
recém-lançada IHM Unified Comfort Panel Hygienic, solução de interface de
usuário de máquina, colocando o equipamento para operar em contato com a água.
Com estrutura de aço inoxidável de fácil limpeza, a IHM Unified Comfort Panels
Hygienic é uma excelente opção para ambientes que demandam altos níveis de
higienização, como salas limpas do ambiente industrial farmacêutico. Sua classe
de proteção IP69 garante alta resistência a poeira, jatos de água, vapor de
alta pressão e temperatura. Além disso, conta com proteção IK10 para ambientes
que exigem esterilização e CIP, possuindo uma carcaça robusta que protege
contra estilhaços de vidro. Além disso, demonstrará sua solução de inteligência
de dados com computação de borda, o Siemens Industrial Edge, ecossistema de
software e aplicativos, que permitem uma completa inteligência de dados da
planta, com funções como eficiência energética, e performance de linha de
produção por exemplo.
Anote!
FCE Pharma – Fine Chemical Engineering
Quando: 4 a 6 de junho;
Horário: Das 11h às 19h;
Onde: São Paulo Expo Cadastre-se no link
Quando: 4 a 6 de junho;
Horário: Das 11h às 19h;
Onde: São Paulo Expo Cadastre-se no link
No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website www.siemens.com.br